Tipo Bala vs. PTZ vs. Tipo Domo: ¿Qué cámara de seguridad es la más adecuada para usted?
¿Está diseñando un sistema de videovigilancia ydebe elegir entre una cámara de tipo bala, domo o con control de movimiento horizontal/vertical/zoom (PTZ)? Tiene nuestra cobertura. Cada uno tiene un propósito de supervisión diferente y una carcasa distinguible. Estas son las características y los beneficios que definen a cada una y que lo ayudarán a tomar la decisión correcta.
Las cámaras de tipo bala reciben el nombre por su distintivaformacilíndrica que recuerda a las carcasas de los proyectiles. Estas cámaras fijastienen un mayor alcance y un rango más amplio, siendo por lo tanto óptimas para la supervisión exterior. A menudo, las cámaras exteriores instaladas a lo largo de un perímetro se combinan con soluciones de análisis de vídeo para la detección de intrusiones. Por lo general, las cámaras de tipo bala incluyen unprotector solar que se extiende más allá de la lente y la protege del deslumbramiento de los rayos de sol y condiciones climáticas adversas. Las cámaras de tipo balatambién son fácilmente visibles y ayudana disuadir a los sospechosos de cometer un delito. También se pueden cambiar de posición fácilmente ajustando el soporte de montaje o la lente.
Las cámaras con control de movimiento horizontal/vertical/zoom tienen una plataformamotorizada que se puede mover de formadireccional u omnidireccional y controlarse a remoto o mediante recorridos preestablecidos. A menudo de mayor tamaño y con alta resolución, estas cámaras pueden desplazarse hacia ambos lados, inclinarse hacia arriba o abajo y acercarse o alejarse.Las cámaras PTZ se montan con frecuencia al aire libre en paredes exteriores o postes con un amplio campo de visión para que puedan vigilar todo el lugar. Reciben información sobre el objetivo desde las cámaras fijas ubicadas en el perímetroy luego siguen a esta para llevar a cabo una evaluación de amenazas y la identificación del objeto o persona sospechosa.
Las cámaras de tipo domo son conocidas por su diseño discreto que se integra en el entorno. A menudo, cuentan con una base de metal y policarbonato que cubre la cámara de modo que no pueda ser manipulada ni víctima del vandalismo. Estas cámaras se suelen instalar en los techos de vestíbulosde oficinas opasillos de comercios para la supervisión de una amplia zona.El material de la media esfera, que protege este tipo de cámaras, puede tener un tono ahumado o tintado que oculta la lente y hace imposible saber hacia dónde apunta, con el fin de obtener una mayor discreción.
Antes de elegir la cámara más adecuada para sus necesidades, debe tener en cuenta varias cosas:
¿Qué quiere el cliente?Si se trata de detección de intrusiones, debe considerar una cámara de tipo bala. La vigilancia del área sepuede lograr mediante cámaras de tipo domo.Las cámaras PTZson la mejor elección para el seguimiento de objetivos. Si la estética es importante, es preferible instalar cámaras de tipo domo.
¿Qué áreas necesitan vigilancia? Las cámaras de tipo bala son ideales para perímetros y líneas de vallado. Las cámaras de tipo domo bastanpara vigilar patios exteriores, puertas de entrada y grandes espacios interiores. Las cámaras PTZ son óptimas para pasillos al aire libre, vestíbulos y sitios grandes que requieren escaneos de 180º o 360º de toda el área.
¿Qué rango debe tener la cámara para cubrir las necesidades de reconocimiento y detección?Recuerde que las cámaras de tipo bala y PTZ tienen un mayor alcance que las cámaras de tipo domo. Podrán clasificar objetivos a mayor distancia.
Trabajo en equipo
Los tres tipos de cámaras tienen funcionalidades distintaspara entornos específicos, sin embargo, hay situaciones donde las tres son aplicables. En instalaciones perimetrales al aire libre y de tamaño mediano o grande,se implementará una solución integral de seguridad que requerirá de cámaras de tipo bala, domo y PTZ.Así es cómo estas cámaras trabajan en equipo.
Un operador de seguridad recibe una alerta de intrusión desde una cámara de tipo bala ubicada en la línea de vallado perimetral. Mediante un avanzado sistema de gestión de vídeo, el operador de seguridad puede controlar de forma remotauna cámara con control de movimiento horizontal/vertical/zoom y utilizarla para ver de cerca al sospechoso y seguir sus movimientos. Al identificar al sospechoso y determinar el nivel de amenaza, el operador también puede supervisar los puntos de entrada y salida de la instalación a través de las cámaras de tipo domo y asegurarse de que no hay peligro.