Cámaras de seguridad visibles o térmicas: ¿cuál necesita?

Las cámaras de vigilancia capturan imágenes que ayudan al personal de vigilancia a rastrear intrusos, así como comprobar incidentes y clasificarlos. Conseguir la mejor calidad de imagen comienza con la elección del sensor o la cámara adecuados. Los dos tipos de cámaras de seguridad más comunes son: térmicas y visibles; ambas son esenciales por varios motivos. Estas son las diferencias y situaciones fundamentales para la utilización de cámaras térmicas y visibles en solucionesintegrales de seguridad.

Sensores visibles, NIR y térmicos

Las cámaras de vigilancia convencionales requieren luz para generar imágenes. Sin embargo, no siempre se tiene la iluminación óptimapara las aplicaciones de seguridad, sobre todo, en lugares al aire libre, remotos o rurales. Al comprender cómo las cámaras se basan en los diversos rangos de luz dentro del espectro electromagnético, los integradores de sistemas pueden diseñar una solución de vídeo que supere la mayoría de los desafíos a la hora de capturar imágenes.

Espectro electromagnético

El espectro electromagnético

La energía electromagnética tiene diferentes longitudes de onda. El ojo humano solo responde a longitudes de onda del espectro que varían entre 400 y 750 nanómetros y aparece en diferentes colores. Las cámaras de seguridad tradicionales se basan en la luz visible para crear imágenes detalladas en color que son óptimas para la identificación de objetivos, el reconocimiento facial y de objetos, así como de evidencias para procesos judiciales. Esta es la norma para la videovigilancia y cubre las necesidades de la mayoría de los casos de uso. Además, son las opciones más asequibles.

Entretanto, la energía del infrarrojo cercano (NIR o abreviado como IR) no es visible a simple vista. Las cámaras NIR pueden captar esta luz invisible para ofrecer imágenes nítidas en escenarios de poca luz. Estas cámaras a menudo utilizan láseres NIR o ledes para emitir rayos cercanos IR (generalmente de 850-940 nanómetros) que el generador de imágenes puede ver cuando rebota en un objeto. La principal limitación de las cámaras NIR es su acusada dependencia de la luz reflejada y, por lo general, solo producen imágenes en blanco y negro. Suelen tener rangos de detección más cortos y producen imágenes con poco contraste.

Por otra parte, las cámaras térmicas de seguridad detectan longitudes de onda media y larga de la luz que alcanzan hasta 14 µm y emiten calor. A diferencia de los sistemas IR activos, las cámaras térmicas no dependen de la luz. Son sensores pasivos que solo detectan el calor, o radiación térmica, que emiten todos los objetos. Al capturar las diferencias en las señales térmicas y reflejar estas variaciones en imágenes de alto contraste, las cámaras térmicas producen vídeo en la oscuridad total. Las condiciones que por regla general afectarían a las cámaras visibles, como iluminación deficiente, luz cambiante, lluvia, deslumbramiento de los rayos de sol, humo o reflejos, no afectan a las cámaras térmicas. Por estas razones, las cámaras térmicas son la solución ideal para entornos que necesitan de una supervisión ininterrumpida y detección de largo alcance.

Factores decisivos

Estos son los criterios que los integradores de sistemas deben evaluar para implementar una cámara visible o térmica en un sistema de seguridad perimetral.

  • Identificación de características: Si la aplicación requiere la identificación de características específicas en un objetivo, como el color de la ropa o la longitud del cabello, la cámara visible es la mejor opción. Las cámaras con control de movimiento horizontal/vertical/zoom para exteriores se utilizan a menudo para este propósito, de modo que los operadores de seguridad puedan seguir e identificar a los sospechosos una vez que una cámara analítica o un sensor de radar detecte un objetivo.
  • Rango: Si un cliente desea aumentar al máximo la cobertura y reducir la cantidad de cámaras instaladas con el fin de ahorrar costes, el espacio entre cámaras es fundamental. Las cámaras térmicas son la mejor opción debido a su capacidad para detectar objetos a cientos de metros de distancia, incluso en condiciones difíciles.
  • Condiciones ambientales: Los sitios afectados por condiciones climáticas adversas que reducen la visibilidad pueden requerir un sensor térmico incluso si la distancia máxima para cubrir está dentro del rango de las cámaras visibles. Por ejemplo, una cámara visible con un alcance de 50 metros puede capturar imágenes a esa distancia a través de una niebla ligera, pero no de noche. Para simplificar la configuración y garantizar la visibilidad, es mejor optar por cámaras térmicas en los entornos con condiciones ambientales adversas.
  • Rendimiento deanálisis de Vídeo: Asegurar la detección mientras se reduce al mínimo el número de falsas alarmas es un punto de dolor fundamental en el sector de la seguridad, sobre todo, para las aplicaciones operadas de forma remota por empresas externas de supervisión de alarmas. Las situaciones más exigentes para el análisis de vídeo requerirán casi siempre cámaras térmicas. Esto se debe a que las cámaras térmicas producen imágenes de alto contraste, sin importar la iluminación o las condiciones climáticas, que funcionan mejor para el análisis y dan lugar a una detección más precisa. Las cámaras térmicas también son menos susceptibles a las falsas alarmas desde fuentes como sombras, reflejos del sol, cambios constantes en las condiciones de luz, insectos y follaje ondulante.

Principales conclusiones

En resumen, las cámaras visibles son la mejor opción y la más rentable para cubrir los niveles de identificación y evidencias en aplicaciones de vigilancia. Cuando las especificaciones requieren una cámara que no se vea afectada por las inclemencias meteorológicas, tenga grandes rangos de detección y funciona bien con el análisis de vídeo por la noche, una cámara térmica es la mejor elección.

Una solución integral de seguridad para la vigilancia perimetral aprovechará tanto las cámaras térmicas como las visibles. Un sistema listo para usar también se servirá de cámaras multiespectrales con control de movimiento horizontal/vertical/zoom que empleen sensores tanto térmicos como visibles. Estas cámaras ofrecen vídeos a color de gran valor y, en aquellas condiciones donde el sensor visible no puede funcionar, el sensor térmico proporciona imágenes nítidas. Cuando se integran con un radar, estas cámaras se mueven a la señal de un objetivo detectado para un mejor seguimiento, conocimiento de la situación, y evaluación del peligro. Todas estas operaciones de vídeo, así como los protocolos de respuesta en tiempo real, se pueden administrar de forma eficaz a través de un sistema de gestión de vídeo o software de mando y control.

Back to top