Pourquoi la pérennité est importante : Passer de LDAR à LDAQ avec l’imagerie optique quantitative des gaz (QOGI)


Cet article fait partie de notre série en cours examinant pourquoi l’ajout d’une OGI quantitative (QOGI) à un schéma de détection et de réparation des fuites (LDAR) est essentiel pour améliorer l’efficacité et la sécurité, renforcer la conformité et optimiser les programmes de surveillance du méthane.
Les programmes de détection et de réparation des fuites (LDAR) sont depuis longtemps à la base de la gestion des émissions dans les opérations pétrolières et gazières, pétrochimiques et industrielles. Depuis des décennies, ces programmes se concentrent sur l’identification des fuites, leur réparation et la démonstration de la conformité aux réglementations environnementales.
Mais l’industrie continue d’évoluer. Le paysage réglementaire, les attentes ESG et les priorités opérationnelles d’aujourd’hui entraînent un changement au-delà de la simple détection. Il est demandé aux opérateurs non seulement de trouver des fuites, mais également de les comprendre, afin de quantifier les émissions, de suivre les tendances au fil du temps et de démontrer des progrès mesurables vers les objectifs de réduction.
Cette évolution reflète une évolution plus large des programmes LDAR de détection uniquement vers des approches qui intègrent à la fois la détection et la quantification des émissions.
Au centre de ce changement se trouve l’imagerie optique quantitative des gaz (QOGI), une technologie qui s’appuie sur l’imagerie optique des gaz (OGI) traditionnelle en ajoutant la capacité d’estimer les taux d’émission directement au point d’inspection.
Pour de nombreux opérateurs, QOGI représente non seulement une amélioration progressive, mais également une étape pratique vers la pérennisation de leurs programmes de surveillance des émissions.
Les flux de travail LDAR traditionnels sont conçus pour répondre à une question simple :
Y a-t-il une fuite, et où est-elle ?
L’imagerie optique des gaz (OGI) a transformé ce processus en permettant aux opérateurs de visualiser les émissions de gaz en temps réel. À l’aide de caméras infrarouges adaptées aux caractéristiques d’absorption des hydrocarbures tels que le méthane, l’OGI rend les fuites invisibles visibles sous forme de panaches mobiles contre un arrière-plan contrasté.

Il s’agissait d’une avancée majeure en matière d’efficacité et de sécurité. Cependant, l’OGI est historiquement qualitative. Bien qu’il montre où se produisent les émissions, il ne mesure pas la taille ou le taux d’émission. QOGI étend cette capacité.
En appliquant des modèles d’étalonnage et l’analyse des panaches à l’imagerie infrarouge, QOGI convertit les données visuelles en un taux d’émission estimé.
La transition vers la LDAQ est motivée par plusieurs facteurs convergents :
Les cadres réglementaires récents, y compris les règles actualisées de l’EPA sur le méthane, mettent davantage l’accent sur la précision des rapports, la transparence et la responsabilité. Les opérateurs doivent non seulement identifier les émissions, mais également démontrer les réductions au fil du temps.
Les installations sont nécessaires pour surveiller plus d’actifs, plus souvent. Cela augmente le volume de données qui doivent être recueillies, analysées et rapportées.
Les investisseurs et les parties prenantes exigent des divulgations plus détaillées sur la performance en matière d’émissions. La quantification permet des rapports et des analyses comparatives plus significatifs.
Comprendre quelles fuites sont les plus importantes permet aux opérateurs de hiérarchiser les ressources et de réduire le travail inutile.
L’un des défis liés à l’adoption de nouvelles technologies est la nécessité de former à nouveau le personnel ou de réviser les processus existants. Cela est particulièrement vrai dans les industries où la sécurité, la conformité et la continuité opérationnelle sont essentielles.
Les techniciens formés aux systèmes OGI peuvent passer à QOGI avec un minimum de changements. Le processus d’inspection reste en grande partie le même :
Comme le note Craig O’Neil, directeur du développement commercial pour OGI chez Flir :
« La QOGI permet aux opérateurs d’aller au-delà de la simple identification en fournissant des mesures rapides et prêtes à prendre des décisions qui s’intègrent directement dans les flux de travail LDAR, MRV et de reporting existants. »
Les programmes LDAR traditionnels sont souvent épisodiques. Les inspections sont effectuées à des intervalles définis et les résultats sont enregistrés en tant qu’événements discrets.
QOGI soutient une approche plus continue et axée sur les données. Étant donné que chaque inspection comprend à la fois la détection et la quantification, les données résultantes peuvent être utilisées pour :
Cela transforme le LDAR d’une activité axée sur la conformité en une source d’informations opérationnelles.
Toutes les fuites ne sont pas égales. Certaines émissions sont faibles et intermittentes, tandis que d’autres représentent une perte importante de produit ou un risque de sécurité. Les flux de travail traditionnels nécessitent souvent des étapes de mesure supplémentaires pour déterminer quelles fuites doivent être priorisées.
QOGI accélère ce processus. En estimant les taux d’émission pendant l’inspection initiale, QOGI permet aux opérateurs de :
Dans un futur environnement orienté LDAQ, la capacité à agir rapidement sur les émissions à fort impact sera un composant essentiel de la conformité et des performances opérationnelles.
Il est peu probable que les futures stratégies de surveillance des émissions reposent sur un seul outil. Au lieu de cela, ils combineront plusieurs technologies, notamment :
Étant donné qu’elle fonctionne au niveau source, QOGI fournit des données détaillées et exploitables qui complètent des technologies de détection plus larges. Lorsqu’une fuite est identifiée à distance (par exemple, par un satellite ou un capteur fixe), QOGI peut être utilisé pour vérifier et quantifier l’émission sur site. Cela rend non seulement la détection et la quantification plus efficaces au niveau des composants, mais permet également de répondre à certaines des exigences en couches pour la LDAQ en combinant des technologies descendantes et ascendantes.
L’un des aspects les plus importants de la pérennité est de minimiser les perturbations.
« Les opérateurs ne peuvent pas se permettre de suspendre les opérations ou d’entreprendre des changements de système à grande échelle pour adopter de nouvelles technologies. Toute solution doit s’intégrer de manière transparente aux flux de travail existants tout en offrant une valeur immédiate », déclare O’Neill.
QOGI est bien adapté à cette exigence car il est conçu pour détecter et quantifier dans un flux de travail familier. Cette double capacité signifie que les opérateurs peuvent commencer à intégrer la quantification dans leurs programmes LDAR sans :
La pérennité ne consiste pas à prédire chaque changement réglementaire ou technologique. Il s’agit d’adopter des outils et des processus qui restent pertinents à mesure que les exigences évoluent.
QOGI soutient cet objectif en :
Alors que l’industrie continue de progresser vers la LDAQ, les technologies qui combinent la détection, la visualisation et la quantification dans un flux de travail unique deviendront de plus en plus importantes.
Dans ce contexte, QOGI représente une voie pratique et évolutive vers l’avenir.
La transition de LDAR à LDAQ est déjà en cours. Bien que le rythme d’adoption varie selon les régions et les secteurs, la direction est claire : la surveillance des émissions devient plus axée sur les données, plus transparente et plus intégrée dans la prise de décision opérationnelle.
QOGI joue un rôle clé dans l’activation de ce changement, non pas en remplaçant les pratiques existantes, mais en les étendant.
Dans l’article final de cette série, nous explorerons pourquoi l’expertise QOGI est importante, et comment des études indépendantes et une validation en situation réelle démontrent la fiabilité et la maturité de cette technologie.
Consultez nos pages QOGI pour en savoir plus sur cette technologie.
Ou contactez notre équipe de vente.