Pourquoi la conformité QOGI est importante : Renforcement de la déclaration des émissions et de la confiance réglementaire


Cet article fait partie de notre série en cours examinant pourquoi l’ajout d’une OGI quantitative (QOGI) à un schéma de détection et de réparation des fuites (LDAR) est essentiel pour améliorer l’efficacité et la sécurité, renforcer la conformité et optimiser les programmes de surveillance du méthane.
Les attentes réglementaires concernant les émissions de méthane et de composés organiques volatils (COV) évoluent, non seulement dans le champ d’application, mais également dans la manière dont les émissions devraient être surveillées, documentées et défendues au fil du temps. Pour les opérateurs pétroliers et gaziers et les installations industrielles, la conformité aujourd’hui ne se limite plus à prouver que des inspections ont eu lieu. De plus en plus, les régulateurs s’attendent à ce que les opérateurs démontrent ce qui a été trouvé, comment il a été évalué et à quelle rapidité des mesures ont été prises.
Ce changement redéfinit le rôle des programmes de détection et de réparation des fuites (LDAR) et suscite l’intérêt pour les technologies qui peuvent prendre en charge des flux de travail de conformité plus transparents et défendables. L’imagerie optique quantitative des gaz (QOGI) joue un rôle important dans cette transition en ajoutant un contexte d’émissions à la détection visuelle des fuites, comblant l’écart entre l’identification d’une fuite et le soutien des rapports réglementaires.

Historiquement, les réglementations LDAR étaient structurées autour des inspections périodiques et de la confirmation au niveau des composants. Des programmes tels que la méthode EPA 21 ont établi des procédures bien définies pour détecter les fuites au niveau des composants individuels, et la conformité a été largement mesurée par le respect de la fréquence de surveillance et des délais de réparation.
Cependant, les cadres réglementaires plus récents mettent l’accent sur :
Les règles OOOOb et OOOOc de l’EPA sont un exemple clair de cette évolution. Bien que les récentes mises à jour réglementaires aient ajusté certains délais et dispositions, ces règles continuent d’étendre les obligations LDAR à travers les sources nouvelles et existantes, augmentant considérablement le volume d’infrastructures soumises aux exigences de surveillance.
À mesure que la portée de la conformité s’étend, les opérateurs ont besoin d’outils qui soutiennent une exécution cohérente et une documentation crédible, en particulier sur les actifs géographiquement dispersés et complexes sur le plan opérationnel.

QOGI s’appuie sur l’imagerie optique conventionnelle des gaz en estimant le taux d’émissions de gaz directement à partir de la vidéo infrarouge. En utilisant des modèles basés sur la physique d’absorption de gaz, de mouvement de panache et de conditions environnementales, QOGI fournit un taux d’émission approximatif ainsi qu’une confirmation visuelle d’une fuite.
Il est important de noter que QOGI ne remplace pas les méthodes réglementaires telles que la méthode 21 ou les calculs de déclaration requis dans le cadre des programmes de l’EPA. Au lieu de cela, il soutient la conformité en ajoutant du contexte et une hiérarchisation aux résultats LDAR, aidant les opérateurs à comprendre quelles fuites sont les plus importantes et pourquoi elles sont importantes.
QOGI a été évalué dans des études indépendantes à libération contrôlée, y compris des tests en aveugle utilisant des taux de libération connus, ce qui renforce sa crédibilité en tant qu’outil de sélection et de caractérisation lorsqu’il est utilisé dans des conditions d’exploitation appropriées.
La sous-partie OOOOb de l’EPA applique des normes de méthane et de COV aux installations construites, modifiées ou reconstruites après le 6 décembre 2022, tandis que OOOOc étend pour la première fois des exigences similaires, via des plans de mise en œuvre de l’État, aux sources existantes.
Cette expansion augmente considérablement le nombre de sites et de composants soumis aux programmes LDAR. Il ne suffit pas d’effectuer plus d’inspections ; les opérateurs doivent gérer les résultats efficacement et démontrer que les décisions de réparation sont alignées sur l’intention réglementaire.
En fournissant une estimation de l’ampleur des émissions, QOGI aide les équipes d’inspection à :
Cela est particulièrement pertinent lorsque les régulateurs examinent les dossiers d’inspection au fil du temps.
Dans le cadre des programmes modernes de l’EPA, la qualité de la documentation compte presque autant que la détection elle-même. Les exigences liées à la tenue des registres, à la conservation des vidéos et à l’auditabilité deviennent plus explicites, en particulier dans le cadre des pratiques de travail basées sur l’OGI telles que l’Annexe K.
QOGI renforce la documentation de conformité en associant :
Cette combinaison prend en charge un récit de conformité plus solide que les journaux d’inspection de réussite/échec simples, en particulier lorsque les inspections sont examinées des mois ou des années plus tard.
La sous-partie W de l’EPA dans le cadre du Programme de déclaration des gaz à effet de serre (GHGRP) régit la manière dont les grandes installations pétrolières et gazières quantifient et rapportent les émissions de méthane chaque année. Les révisions récentes mettent l’accent sur :
Bien que la sous-partie W ne prescrive pas la QOGI comme méthode de déclaration, les technologies qui aident les opérateurs à comprendre d’où proviennent les émissions et quelles sources sont les plus importantes peuvent éclairer de meilleures pratiques de déclaration et de vérification interne.
QOGI soutient ces objectifs en :

Des discussions récentes sur les révisions de la loi Clean Air Act et les mises à jour de la politique sur le méthane ont introduit de l’incertitude dans la planification de la conformité à long terme. Cependant, les directives de l’EPA et les analyses de l’industrie soulignent constamment que les exigences LDAR de source fixe restent en place, même lorsque certaines échéances ou certains frais ont changé.
L’enseignement pratique pour les opérateurs n’est pas de se retirer de l’investissement LDAR, mais de construire des programmes adaptables. Des technologies telles que QOGI soutiennent cette adaptabilité en améliorant l’efficacité et la qualité de la documentation sans verrouiller les opérateurs dans une seule voie réglementaire.
Utilisée de manière appropriée, QOGI agit comme une technologie permettant la conformité, et non comme un raccourci de conformité.

Les régulateurs s’intéressent de plus en plus à la compréhension de leurs émissions par les opérateurs, et pas seulement à la survenue d’inspections. Programmes LDAR qui peuvent montrer :
sont mieux positionnés pour résister aux audits, aux inspections et aux attentes réglementaires en évolution. L’imagerie optique quantitative des gaz contribue à cette confiance en rendant les émissions invisibles plus compréhensibles et exploitables dans un cadre de conformité.
Alors que les règles relatives au méthane continuent à mûrir et que les attentes en matière de reporting augmentent, la conformité dépendra moins des seuils minimums et plus de la qualité démontrée du programme. Les technologies qui améliorent la clarté, la cohérence et la documentation seront essentielles.
Dans le prochain article de cette série, nous explorerons pourquoi la sécurité QOGI est importante, et comment la visualisation et la quantification à distance des gaz améliorent les opérations dans des environnements difficiles d’accès ou dangereux.
Consultez nos pages QOGI pour en savoir plus sur cette technologie.
Ou contactez notre équipe de vente.