Pourquoi QOGI compte : Améliorer la sécurité et les opérations dans les zones difficiles d’accès


Cet article fait partie de notre série en cours qui examine pourquoi l’ajout d’une OGI quantitative (QOGI) à un schéma de détection et de réparation des fuites (LDAR) est essentiel pour améliorer l’efficacité et la sécurité, renforcer la conformité et optimiser les programmes de surveillance du méthane.
La sécurité a toujours été au cœur des programmes de détection et de réparation des fuites (LDAR). Que ce soit dans les opérations pétrolières et gazières en amont, les environnements de raffinage ou la fabrication de produits chimiques, l’identification et la résolution des fuites de gaz sont essentielles non seulement pour la conformité environnementale, mais également pour protéger le personnel et assurer des opérations sûres.
Cependant, bon nombre des risques de sécurité les plus difficiles dans le LDAR ne proviennent pas des fuites elles-mêmes, mais du processus de détection. L’inspection de l’équipement nécessite souvent que les techniciens travaillent en hauteur, pénètrent dans des espaces confinés ou s’approchent des systèmes sous pression fonctionnant dans des conditions dangereuses.
À mesure que les installations deviennent plus complexes et que les exigences réglementaires augmentent, les opérateurs cherchent des moyens de réduire ces risques sans compromettre la couverture de l’inspection. C’est là que l’imagerie optique quantitative des gaz (QOGI) offre un avantage significatif.
En permettant la détection et la quantification à distance des fuites de gaz, QOGI change fondamentalement la façon dont les inspections sont effectuées, améliorant à la fois les résultats de sécurité et l’efficacité opérationnelle, en particulier dans les zones difficiles d’accès.
Les méthodes traditionnelles de détection des fuites reposent souvent sur des techniques de mesure par contact. Dans ces flux de travail, les inspecteurs utilisent des instruments portatifs pour mesurer les concentrations de gaz directement aux points de fuite potentiels.
Bien qu’efficace dans de nombreux scénarios, cette approche introduit plusieurs risques inhérents à la sécurité :
Ces risques sont amplifiés lorsque les installations contiennent des milliers de composants répartis sur des plans importants ou complexes. Même avec des protocoles de sécurité solides, l’accès physique à chaque point d’inspection augmente la probabilité d’incidents.
En outre, les méthodes traditionnelles peuvent limiter la visibilité. Les inspecteurs se concentrent souvent sur les composants individuels, ce qui rend difficile d’observer le comportement d’un système plus grand ou de détecter les fuites qui proviennent d’une zone hors de portée immédiate.
L’imagerie optique quantitative des gaz s’appuie sur les principes de l’imagerie optique des gaz en permettant aux opérateurs de détecter et de quantifier les émissions à distance. Comme l’OGI standard, QOGI utilise des caméras infrarouges spécialisées pour visualiser les gaz tels que le méthane et les composés organiques volatils (COV), qui absorbent le rayonnement infrarouge à des longueurs d’onde spécifiques. Lorsqu’un panache de gaz est présent, il crée un contraste visible avec l’arrière-plan, apparaissant comme un nuage mobile dans la vue de la caméra.
Le principal avantage de sécurité est que cette inspection est sans contact.
Au lieu de placer une sonde directement sur chaque composant, les inspecteurs peuvent scanner des systèmes entiers à plusieurs pieds, voire des dizaines de pieds, de distance. Cela réduit la nécessité de :
En augmentant la distance entre le personnel et les dangers potentiels, QOGI réduit directement le risque d’exposition. En pratique, cela signifie que les inspecteurs peuvent effectuer davantage de leur travail à partir de positions au sol plus sûres ou de points d’observation désignés.

Un grand nombre des émissions les plus critiques et des risques de sécurité se produisent dans des zones difficiles d’accès à l’aide de méthodes traditionnelles. Notamment :
Dans ces environnements, les méthodes d’inspection traditionnelles nécessitent souvent des équipements supplémentaires (ascenseurs, échafaudages) ou des permis spécialisés (entrée dans les espaces confinés), augmentant à la fois le temps et les risques.
QOGI change cette dynamique en activant l’inspection à distance.
Cette capacité à surveiller les zones difficiles d’accès sans contact direct réduit considérablement le fardeau opérationnel du maintien de pratiques d’inspection sûres.
Les fuites de gaz ne sont pas seulement une préoccupation environnementale, elles peuvent poser de graves risques pour la santé et la sécurité.
Le méthane et les COV peuvent déplacer l’oxygène dans les espaces confinés, contribuer à des atmosphères explosives ou exposer les travailleurs à des produits chimiques nocifs. Dans les flux de travail LDAR traditionnels, les inspecteurs peuvent avoir besoin d’approcher ces fuites de près pour confirmer leur présence.
QOGI réduit cette exposition.
Étant donné que les fuites peuvent être détectées visuellement à distance, les inspecteurs peuvent :
Cela est particulièrement important dans les scénarios impliquant des versions importantes ou inattendues. Par exemple, une fuite significative détectée à l’aide de QOGI peut être évaluée à distance, ce qui permet aux équipes d’évaluer la situation avant de prendre des mesures correctives.
L’expérience sur le terrain a montré que la technologie OGI aide les opérateurs à localiser rapidement les fuites tout en réduisant le risque d’exposition au gaz pour le personnel lors des inspections de routine. Avec QOGI, ces mêmes utilisateurs peuvent rapidement comprendre la gravité des émissions tout en restant sûrs.
Alors que l’OGI traditionnelle améliore la sécurité en permettant la détection à distance, QOGI ajoute une autre couche de valeur : la quantification.
En estimant la taille d’une fuite en temps réel, QOGI aide les opérateurs à mieux comprendre le risque potentiel associé à chaque événement d’émission.
Cela permet de prendre des décisions plus éclairées, telles que :
Dans les environnements à haut risque, disposer de ces informations au point de détection peut être essentiel. Au lieu de s’appuyer sur des hypothèses ou des mesures retardées, QOGI fournit un aperçu immédiat de l’échelle du problème.
Cela réduit l’incertitude et permet aux équipes de réagir plus efficacement, sans exposition ni retard inutiles.
Un autre avantage de sécurité de QOGI est une meilleure connaissance de la situation.
Les méthodes traditionnelles se concentrent sur les composants individuels, limitant souvent la vue de l’inspecteur à un seul point à la fois. En revanche, les technologies basées sur l’OGI offrent une perspective plus large, permettant aux opérateurs d’observer comment les émissions se comportent sur l’ensemble d’un système.
Cela peut révéler :
Des études sur l’utilisation de l’OGI dans les environnements industriels ont montré que la visualisation directe des fuites peut améliorer la coordination entre les équipes environnementales, de sécurité et d’exploitation, ce qui entraîne une meilleure gestion globale des risques et une réduction des temps d’arrêt suite aux incidents de fuite.
En rendant les émissions visibles, QOGI aide à combler l’écart entre la détection et l’action, en s’assurant que toutes les parties prenantes ont une compréhension claire de la situation.
Outre les inspections manuelles, les technologies QOGI sont de plus en plus intégrées dans les systèmes de surveillance continue.
Les solutions OGI fixes ou automatisées peuvent surveiller les actifs critiques en temps réel, offrant :
Cette approche améliore la sécurité en détectant les problèmes au fur et à mesure qu’ils se produisent, plutôt qu’en attendant la prochaine enquête programmée.
Dans les environnements où les conditions peuvent changer rapidement, la surveillance continue fournit une couche de protection supplémentaire, permettant aux opérateurs de réagir rapidement avant que les petits problèmes ne s’aggravent en incidents de sécurité.
Les cadres réglementaires évoluent pour mettre l’accent non seulement sur la réduction des émissions, mais également sur des pratiques d’inspection sûres et vérifiables.
L’Agence américaine de protection de l’environnement (EPA), par exemple, a établi des exigences détaillées pour l’utilisation de l’imagerie optique des gaz dans les programmes LDAR, y compris la formation, les normes de performance et les protocoles de documentation.
Ces exigences renforcent l’importance de :
QOGI soutient ces objectifs en fournissant des données visuelles et quantitatives, améliorant la transparence et la traçabilité dans les flux de travail d’inspection.
Dans le même temps, la capacité à réduire les exigences d’accès physique s’aligne sur des objectifs de sécurité plus larges, aidant les opérateurs à répondre aux attentes réglementaires tout en protégeant leur main-d’œuvre.
La sécurité et l’efficacité sont souvent étroitement liées. Lorsque les inspections peuvent être effectuées en toute sécurité, elles peuvent également être effectuées de manière plus cohérente et avec moins de perturbations des opérations.
QOGI contribue à cet équilibre en :
Ces avantages font de QOGI un outil précieux pour les programmes LDAR modernes, en particulier dans les installations où les contraintes de sécurité peuvent limiter la fréquence ou la couverture des inspections.
Comme nous l’avons vu dans les articles précédents de cette série, QOGI améliore l’efficacité et soutient la conformité réglementaire. Son rôle dans l’amélioration de la sécurité s’appuie sur ces avantages, créant une approche plus complète de la surveillance des émissions.
Dans l’article suivant, nous explorerons comment QOGI soutient les programmes LDAR de pérennisation, aidant les opérateurs à passer à des approches plus avancées telles que la détection et la quantification des fuites (LDAQ).
Ou contactez notre équipe de vente.