Scoprire le perdite d’aria nascoste in tempo migliora la produttività e la competitività nel settore automobilistico

L’industria automobilistica utilizza grandi quantità di aria compressa, ciò significa che le perdite d’aria nascoste rappresentano un inconveniente comune che richiede un rilevamento tempestivo. Se non riparate, le perdite di aria compressa non rilevate possono portare a costi energetici elevati, perdite finanziarie significative dovute a interruzioni non pianificate e persino potenziali rischi per la sicurezza. Le perdite possono anche contribuire a creare problemi con le operazioni di sistema, tra cui la pressione fluttuante del sistema, l’eccessiva capacità del compressore o la riduzione della vita utile e l’aumento della manutenzione delle apparecchiature di alimentazione. Mantenere i sistemi ad aria compressa individuando e riparando le perdite in tempo è, quindi, uno dei modi più efficaci per risparmiare energia e migliorare sia la produttività che la competitività.

Un ambiente difficile richiede una soluzione avanzata

L’industria automobilistica è particolarmente soggetta a perdite d’aria compressa, poiché grandi quantità di aria compressa vengono utilizzate sia nella produzione di componenti che negli impianti di assemblaggio automobilistico. Inoltre, l’elevato potenziale di perdite contribuisce alle grandi dimensioni degli impianti di produzione, dove l’aria compressa viene trasportata su vaste reti di tubazioni su lunghe distanze. Le complesse linee di produzione prevedono molteplici processi, che utilizzano sistemi pneumatici con aria compressa come la fusione e la lavorazione di metalli, la produzione di utensili, i macchinari CNC, i robot di assemblaggio, la sabbiatura e le cabine di verniciatura per auto, tutti vulnerabili alle perdite. I punti deboli comuni delle apparecchiature includono valvole, tubi, flessibili, connettori e strumenti, tutti disponibili a centinaia in un unico impianto. Inoltre, gli impianti di produzione automobilistica sono generalmente degli ambienti rumorosi, il che rende estremamente difficile individuare le perdite di aria compressa.

Si124-LD-Plus_composite.png

Telecamera acustica FLIR Si124

Una soluzione acustica che garantisce risultati

Inizia a utilizzare una telecamera acustica come la FLIR Si124-LD Plus: una soluzione di manutenzione predittiva avanzata che scansiona aree di grandi dimensioni e individua la posizione esatta delle perdite di aria compressa in modo rapido e accurato. Questa telecamera può essere introdotta in qualsiasi fase del ciclo di manutenzione, inoltre è possibile eseguire le ispezioni senza interrompere le operazioni, utilizzando un dispositivo sicuro e di facile utilizzo che richiede una formazione minima. Oltre a individuare perdite minuscole, inudibili all’orecchio umano, anche in ambienti industriali rumorosi, il software di analisi basato sul machine learning mostra le dimensioni delle perdite e le stime dei costi, inoltre produce dati utili per i piani di manutenzione e riparazione.

180819943_m_normal_none.jpg

Negli impianti di assemblaggio automobilistico vengono utilizzate grandi quantità di aria compressa.

Vantaggi di una telecamera acustica per il rilevamento delle perdite d’aria

  • Consente di risparmiare tempo, energia e costi, riduce l’impronta di carbonio, individuando tempestivamente le perdite d’aria compressa nascoste.
  • Garantisce la continuità operativa attraverso il rilevamento precoce di perdite di aria e gas.
  • Scansiona rapidamente aree di grandi dimensioni e individua con precisione i problemi critici, anche in ambienti industriali rumorosi.
  • Richiede una formazione minima ed è facile da incorporare nel ciclo di manutenzione.
  • Fornisce risultati in tempo reale e dati utilizzabili per i piani di manutenzione e riparazione attraverso analisi basate sul machine learning.

FLIR-Thermal-Studio_1200x628.png

FLIR Thermal Studio Suite con plug-in Si-Series

Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su questa applicazione, visita il sito: www.FLIR.com/si124

Back to top