PFE LTD. SI AFFIDA A FLIR THERMAL STUDIO PER ACCELERARE LE ISPEZIONI DELLE RISORSE E LA CREAZIONE DI REPORT

La specialista britannica delle ispezioni PFE Limited utilizza il software FLIR Thermal Studio per accelerare le ispezioni e la creazione di report in loco e fornire una qualità di creazione di report costante alla sua clientela esigente.

PFE Limited, con sede a Wallasey, nell’Inghilterra nord-occidentale, è un’azienda a conduzione familiare specializzata in un’ampia gamma di servizi di ispezione e affidabilità per clienti industriali. Per fornire una qualità di creazione di report affidabile e ripetibile, gli ingegneri di PFE si avvalgono, tra le altre cose, della tecnologia più recente disponibile sul mercato per l’analisi delle vibrazioni, il bilanciamento dinamico e la termografia.

L’azienda utilizza la termografia da oltre 15 anni per condurre ispezioni meccaniche, elettriche e correlate ai processi. Uno dei tipi di ispezioni più specializzati offerti da PFE Limited è rappresentato dalle ispezioni dei forni, per le quali l’azienda utilizza una termocamera con impugnatura a pistola FLIR Serie Exx. 

IMG_20211215_091603.jpg

Gli ingegneri di PFE Limited ispezionano le risorse meccaniche ed elettriche utilizzando una termocamera FLIR serie Exx.

 

UNO STRUMENTO DI ISPEZIONE PRATICO E MULTIFUNZIONE

Il risultato più tangibile che l’azienda sta offrendo ai propri clienti sono i report, che devono essere di qualità costantemente elevata. PFE Limited si affida pertanto al software FLIR Thermal Studio con funzionalità di instradamento dal plug-in FLIR Route Creator.

“In genere andavamo in loco per le nostre ispezioni, unendo l’uso di una termocamera con qualche tipo di taccuino o tablet elettronico”, afferma Jake Ford, ingegnere meccanico e dell’affidabilità di PFE Limited. “Per ogni risorsa e immagine scattata con la nostra termocamera, annotavamo numeri e commenti su un dispositivo separato. Questo non solo era poco pratico, ma richiedeva anche il doppio del tempo che oggi dedichiamo alle ispezioni. Grazie all'introduzione del software FLIR Thermal Studio, siamo riusciti a dimezzare i tempi di ispezione.”

 

PERCORSI PRE-PIANIFICATI

Il team di PFE Limited apprezza particolarmente il plug-in FLIR Route Creator, che consente agli utenti di creare percorsi pre-pianificati in FLIR Thermal Studio per le ispezioni. Si possono scaricare i percorsi su qualsiasi termocamera FLIR dotata di software FLIR Inspection Route integrato, per poi eseguirli dalla termocamera stessa. In questo modo gli ispettori non solo non devono più portare con loro due oggetti separati, il che è molto più pratico, ma possono rimanere organizzati durante le ispezioni di sedi grandi o multiple garantendo, soprattutto, che nessuna risorsa o area di ispezione venga saltata.

IMG_20211215_091856.jpg

L’aggiunta di percorsi pre-pianificati, creati in Thermal Studio e scaricati in una termocamera con software Inspection Route integrato, consente al team di ispezionare più risorse in modo più rapido ed efficiente.

Inoltre, i percorsi di ispezione non sono sempre lineari: gli ingegneri di PFE Limited non sempre seguono lo stesso ordine. Spesso saltano alcune risorse e devono andare avanti e indietro in momenti diversi nel tempo. Con semplici taccuini o tablet il rischio di ignorare delle risorse durante le ispezioni è molto più elevato. Quando il percorso di ispezione è attivo sulla telecamera, l’avanzamento nel percorso pre-pianificato è sempre chiaramente visibile e il software indica all’utente esattamente quali risorse sono rimaste da fare.

“Un’ispezione del forno tipica ci richiedeva circa quattro ore. Ora possiamo completarla facilmente in due ore”, afferma Ford.

 

TEMPO ALLA SCRIVANIA RIDOTTO

Ma non è solo il tempo in loco a risultare ridotto. Anche il tempo alla scrivania necessario per compilare il report si è ridotto in modo significativo. Grazie a FLIR Thermal Studio, gli utenti devono solo aprire il file generato da Route Creator e le immagini sono già assegnate a una risorsa. Ciò rende l’analisi e la creazione di report molto più veloci e semplici.

“Il tempo alla scrivania veniva spesso utilizzato per lavorare con fogli di calcolo o confrontare immagini termiche con altri file. Si trattava di un processo macchinoso e lento, soggetto a errori. Con Thermal Studio la parte dei report è diventata un processo molto più chiaro, fluido e coerente”, afferma Ford.

FLIR Thermal Studio consente agli utenti di post-elaborare le immagini in batch. Questo accelera l’intero processo, riducendo significativamente il tempo alla scrivania. “In particolare, le ispezioni del forno comportano spesso la post-elaborazione”, spiega Ford. “Ovviamente, i punti caldi fanno parte di un forno, quindi non tutti i punti caldi sono problematici. Ciò significa che spesso dobbiamo manipolare l’immagine e delimitare o annotare l‘area di interesse. Ora possiamo scegliere di presentare le immagini in modalità UltraMax® di FLIR, ruotarle e disegnare un quadrato intorno ad esse, il tutto con un unico processo batch. Prima di utilizzare FLIR Thermal Studio, dovevamo fare queste operazioni su ogni singola immagine, ora possiamo farlo in batch. Questo rende FLIR Thermal Studio un enorme risparmio di tempo.”

thermal-studio-software.png

FLIR Thermal Studio Pro

FLIR Thermal Studio semplifica inoltre la compilazione da parte del team PFE Limited degli ampi e dettagliati report richiesti da alcuni dei clienti dell’azienda che operano nel campo assicurativo. Questi report assicurativi annuali includono spesso centinaia di immagini, ognuna delle quali deve essere rappresentata in un’unica pagina. Senza FLIR Thermal Studio, la creazione di una pagina richiedeva alcuni minuti. Con il processo batch di FLIR Thermal Studio l’intero report può essere configurato in pochi minuti.

 

VANTAGGIO COMPETITIVO

“Come piccola impresa, è molto importante essere consapevoli del nostro tempo”, afferma Ford. “Vogliamo ottimizzare con efficienza il tempo per far felici tutti i nostri clienti, perché la soddisfazione dei clienti è il nostro obiettivo principale. FLIR Thermal Studio ci consente di essere più veloci in loco. In termini di salute e sicurezza, questo è già un vantaggio, perché meno è il tempo che i nostri ispettori devono trascorrere vicino ai forni caldi, meglio è. Più in generale, significa anche che possiamo svolgere il nostro lavoro in minor tempo ed essere più efficienti in termini di costi rispetto ai nostri concorrenti.”

 

Fare clic qui per ulteriori informazioni su FLIR Thermal Studio

 

scarica la nota applicativa

Back to top