Perché la competenza QOGI è importante: Prestazioni comprovate supportate da studi di pari livello e convalida nel mondo reale

Questo articolo è l’ultima parte della nostra serie che esamina perché l’aggiunta di OGI quantitativo (QOGI) a un regime di rilevamento e riparazione delle perdite (LDAR) è fondamentale per migliorare l’efficienza e la sicurezza, rafforzare la conformità e ottimizzare i programmi di monitoraggio del metano.

Con l’evoluzione del monitoraggio delle emissioni nei settori petrolifero e del gas e industriale, la conversazione non è più incentrata solo su quali tecnologie possono rilevare o quantificare le emissioni, ma anche sull’affidabilità delle loro prestazioni sul campo. Questa distinzione è fondamentale.

Oggi agli operatori viene chiesto di prendere decisioni basate sui dati sulle emissioni: dare priorità alle riparazioni, supportare la creazione di report normativi e dimostrare le prestazioni ambientali. In questo contesto, la credibilità della tecnologia, e l'esperienza alla base di essa, diventano importanti quanto le sue capacità.

La rilevazione ottica quantitativa di gas (QOGI), pur continuando a emergere rispetto ai tradizionali strumenti LDAR, è una delle poche tecnologie in questo settore con un numero crescente di studi di convalida peer-reviewed. Queste valutazioni indipendenti, combinate con anni di utilizzo sul campo e continui sviluppi tecnologici, stanno contribuendo a stabilire la QOGI come metodo affidabile per rilevare e quantificare le emissioni.

Il ruolo degli studi pubblici nel progresso della QOGI

Una delle caratteristiche distintive della QOGI è il numero di studi indipendenti e pubblicamente disponibili che ne valutano le prestazioni. Questi studi sono stati condotti da università, istituti di ricerca, gruppi industriali e strutture di test, spesso in condizioni controllate progettate per replicare le operazioni del mondo reale.

Queste valutazioni in genere si concentrano su:

  • Capacità di rilevamento in una vasta gamma di dimensioni delle perdite
  • Accuratezza delle stime del tasso di emissione
  • Prestazioni in diverse condizioni ambientali 
  • Variabilità dell'operatore e considerazioni sul flusso di lavoro
  • Funzionalità tecnologiche sia in forma singolare che aggregata

I risultati di questi studi mostrano costantemente che la QOGI può stimare i tassi di emissione entro un intervallo di incertezza noto, con prestazioni migliorate in condizioni ideali e quando vengono aggregate più misurazioni.

In un settore in cui le decisioni sono sempre più basate sui dati, disporre di una tecnologia che sia compresa, testata e valutata continuamente è un vantaggio importante.

Dai test di laboratorio alla distribuzione sul campo

La convalida QOGI non è limitata a un singolo studio o metodo di test, ma è supportata da una combinazione di esperimenti di laboratorio controllati e prove sul campo nel mondo reale. Come riassunto in diversi studi indipendenti, QOGI ha dimostrato la capacità di rilevare e quantificare costantemente le emissioni in un’ampia gamma di condizioni, superando al contempo i metodi tradizionali come il Metodo 21 in molti scenari.

QOGI si è evoluta attraverso anni di implementazione pratica in:

  • Siti di produzione a monte
  • Stazioni di compressione midstream
  • Impianti di raffinazione e lavorazione a valle
  • Ambienti di produzione industriale

Questa esperienza sul campo ha contribuito a perfezionare sia la tecnologia che i flussi di lavoro che la circondano.

Come ha dichiarato Craig O’Neill, Direttore dello sviluppo aziendale di OGI presso Flir, “QOGI non è solo un concetto di laboratorio, ma un modo pratico e comprovato per rilevare, visualizzare e quantificare le emissioni di gas progettate per un reale uso operativo”.

Confronto dei metodi 

Metodo: QOGI Metodo 21
Errore medio +6% +31%
Intervallo di errore Da –23% a +69% Da –92% a +667%
Informazioni sulla precisione Monitora attentamente le vere emissioni Risultati altamente variabili 
Rilevazione perdite 100% rilevato Alcuni rilevano perdite
Coerenza Risultati ristretti e ripetibili Ampia variabilità


(Fonte: studio Concawe Benchmarking. Leggi di più qui)

La competenza va oltre la tecnologia

Anche se hardware e software sono componenti essenziali di QOGI, ottenere risultati coerenti e affidabili dipende anche dalla formazione del personale, dai processi collaudati e dal tenere conto delle condizioni reali.

Studi pubblici ed esperienza sul campo hanno dimostrato che le competenze degli operatori svolgono un ruolo misurabile nei risultati di rilevamento e quantificazione.

Questo rafforza un punto importante: QOGI non è solo un dispositivo, è un metodo.

Il successo dell'implementazione richiede:

  • Formazione e certificazione adeguate
  • Comprensione delle condizioni ambientali
  • Protocolli di ispezione coerenti
  • Consapevolezza delle limitazioni e delle migliori pratiche

Le organizzazioni che investono sia nella tecnologia che nella formazione sono meglio posizionate per ottenere risultati affidabili e ripetibili.

Allinearsi alle aspettative normative e di settore

Come discusso negli articoli precedenti di questa serie, i quadri normativi stanno ponendo maggiore enfasi su:

  • Creazione di rapporti basati sulle misurazioni
  • Accuratezza e tracciabilità dei dati
  • Verifica dei dati sulle emissioni

La base di QOGI negli studi pubblici e nella convalida sul campo supporta la conformità normativa. Fornendo sia il rilevamento che la quantificazione all’interno di un quadro definito, supporta i requisiti emergenti per dati sulle emissioni più trasparenti e difendibili.

Competenza da decenni

Sebbene QOGI come concetto coinvolga più collaboratori, lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia sono stati strettamente associati alla più ampia leadership di Flir nella rilevazione ottica di gas. L'esperienza di Flir nel settore OGI risale alla prima commercializzazione della tecnologia di rilevamento dei gas infrarossi, fornendo una solida base per il progresso delle capacità QOGI.

Come ha osservato Craig O’Neill:

"QOGI estende l'OGI alla quantificazione, basandosi su decenni di esperienza nell'imaging a infrarossi e adattandosi alle nuove esigenze del settore".

Il ruolo di Flir nel sostenere gli studi, collaborare con i partner di ricerca e raffinare i flussi di lavoro contribuisce alla maturità complessiva della tecnologia.

infografica che mostra il flusso di lavoro QOGI

Il valore della comprovata esperienza in un settore in evoluzione

Mentre il monitoraggio delle emissioni continua a evolversi, gli operatori devono affrontare un numero crescente di opzioni tecnologiche. La differenziazione tra queste opzioni richiede molto più della valutazione delle funzionalità, ma richiede la comprensione del livello di convalida alla base di ogni soluzione.

Combinazione di QOGI di:

  • Studi indipendenti peer-reviewed
  • Implementazione sul campo nel mondo reale
  • Fondazione OGI consolidata
  • Sviluppo e perfezionamento continui

lo posiziona come uno degli approcci più affidabili nel panorama della quantificazione emergente.

Questo non significa che sostituisca tutti gli altri metodi. Al contrario, integra gli strumenti esistenti, fornendo un ulteriore livello di informazioni che può migliorare le strategie complessive di gestione delle emissioni.

quantificazione termica

Unire tutto

Nel corso di questa serie, abbiamo esplorato perché la QOGI è importante in più dimensioni:

  • Efficienza – Flussi di lavoro LDAR più rapidi ed efficaci
  • Conformità – Creazione di rapporti più solidi e allineamento normativo
  • Sicurezza – Riduzione del rischio in ambienti di difficile accesso
  • A prova di futuro – Sostenere la transizione verso il monitoraggio basato sui dati

Questo articolo finale sottolinea l’importanza dell’esperienza, la base che supporta tutti questi vantaggi.

In un campo in cui accuratezza, responsabilità e fiducia sono fattori essenziali e comprovati nelle prestazioni. Il crescente corpus di convalida di QOGI, unito all’esperienza pratica sul campo, fornisce un livello di fiducia fondamentale per i moderni programmi di monitoraggio delle emissioni.

Desideri saperne di più?

Ulteriori informazioni su QOGI

Oppure, contatta uno dei nostri esperti.

Contattaci

Request Info

Optin

By submitting you agree to Teledyne FLIR's privacy policy and cookie policy.

Back to top