Come uno stativo per termocamere per impieghi gravosi accelera i test e la ricerca per il lavoro di componenti elettronici da vicino

Supporto rapido e stabile per microscopia a infrarossi e sistemi di obiettivi macro

Se hai mai cercato di acquisire dati termici ad alta ingrandimento su circuiti integrati o altri piccoli componenti, conosci la frustrazione. Ogni micro-regolazione costa tempo, e maggiore è l’ingrandimento, più piccoli cambiamenti e vibrazioni diventano inconsapevoli.

Il montaggio di una termocamera pesante e ad alta ingrandimento su un target di test piccolo e spesso costoso è precario, impegnativo e lento. Anche dopo averlo fissato, piccole vibrazioni dovute ai sistemi di raffreddamento o al movimento del banco possono causare un graduale spostamento della messa a fuoco, forzando regolazioni ripetute. Maggiore è l'ingrandimento, più punitive diventano anche le piccole vibrazioni.

Gli ingegneri finiscono per inseguire i punti caldi attraverso immagini sfocate. I ricercatori trascorrono troppo tempo ad allineare le viste visive e termiche per lavori pubblicabili. E quando il sistema è acciottolato con supporti per microscopio generici o bracci a braccio, anche un leggero movimento può rovinare un test; o, peggio ancora, una telecamera di valore potrebbe cadere.

Stai combattendo la configurazione invece di analizzare i dati.

"Storicamente, non c'è stata una buona soluzione pronta all'uso per il montaggio verticale di termocamere raffreddate più pesanti e ad alte prestazioni sugli articoli di test. Le persone in genere utilizzavano un braccio del microscopio o aggiravano qualcosa insieme utilizzando ciò che avevano in giro. Questo approccio ha tipicamente prodotto sistemi di montaggio con telecamera con stabilità meccanica insufficiente per misurazioni termiche affidabili e di alta qualità", ha dichiarato Jerry Beeney, Direttore vendite - Americas Science & Global BD, Flir.

Un supporto per telecamera progettato per un supporto stabile

Lo stativo per telecamera Flir Heavy Duty Open Base combina precisione, stabilità e flessibilità in un unico sistema. Sviluppato sulla base del feedback diretto del cliente, il supporto della termocamera offre un controllo rapido e molto preciso dell'asse Z, in modo da poter bloccare la messa a fuoco ad alto ingrandimento senza deriva della messa a fuoco.

La sua struttura robusta riduce al minimo le vibrazioni, consentendo di mantenere immagini termiche chiare e stabili durante le ispezioni sensibili. Il suo design a base aperta fornisce un ampio spazio di lavoro sotto la termocamera, sia che si tratti di testare gruppi di grandi dimensioni, collegare sonde o introdurre variabili ambientali. E poiché il supporto è costruito con componenti standard del settore 80/20, è possibile aggiungere fasi, staffe o attrezzature personalizzate senza un progetto di lavorazione personalizzato.

Il supporto in stile microscopio supporta anche tutte le telecamere per applicazioni scientifiche e di ricerca Flir, dalla A50 alla X Series, per rimanere sempre rilevante in base alle esigenze di imaging, che si tratti di microbolometri non raffreddati o di sistemi a infrarossi raffreddati ad alta sensibilità.

Termocamera Flir Serie X sulla base per impieghi gravosi

Progettato per la precisione nei test termici

Gli ingegneri di Flir hanno progettato il supporto per telecamere a base aperta per impieghi gravosi in base a tre requisiti guidati dal cliente:

1. Stabilità migliorata: Riduci le vibrazioni e migliora la qualità dell'immagine

Le termocamere di fascia alta sono intrinsecamente pesanti, con raffreddatori interni e grandi ottiche di precisione che le rendono particolarmente sensibili alle vibrazioni. Quando si opera a piccole risoluzioni spaziali, specialmente con ottiche ad alta ingrandimento, anche piccoli movimenti meccanici possono introdurre sfocatura dell'immagine e compromettere l'accuratezza della misurazione.

I supporti generici solitamente non sono in grado di fornire la rigidità e lo smorzamento necessari per queste condizioni. Lo stand Flir affronta questa sfida con un telaio robusto progettato specificamente per supportare la massa della termocamera e ridurre al minimo il movimento vibrazionale, garantendo la stabilità necessaria per l'imaging termico ad alta risoluzione e risultati ripetibili e affidabili.

2. Messa a fuoco di precisione: Controllo rapido ed estremamente preciso dell'asse Z

I test spesso richiedono una rimessa a fuoco frequente, specialmente quando si passa da obiettivi standard, macro e per microscopio. Il controllo dell’asse Z a doppia modalità del supporto consente di riposizionarlo rapidamente e di perfezionarlo con precisione.

"Con le ottiche ad alta ingrandimento, anche le piccole vibrazioni appaiono nei dati. Ecco perché abbiamo integrato una struttura robusta e un controllo preciso dell’asse Z, per consentirti di concentrarti una volta e iniziare a misurare”, ha affermato Michael Roselli, NE Sales Engineer, Research & Science Cameras

3. Installazione semplificata: Un processo di montaggio più sicuro e semplice

Il montaggio di una termocamera raffreddata su un supporto verticale in genere richiede di tenere la termocamera pesante con una mano mentre si installano e si serrano i dispositivi di fissaggio con l'altra, un processo di rottura dei nervi quando si cerca di non far cadere un pezzo costoso di apparecchiature sensibili.

"Con i precedenti design dei supporti, gli utenti dovevano supportare fisicamente una telecamera pesante e di alto valore in posizione verticale, cercando di allineare le viti di montaggio con la piastra di base, che era sia imbarazzante che rischiosa", afferma Beeney. "Questo nuovo supporto per telecamera è stato progettato per eliminare completamente questo peso. Consente all'utente di posizionare prima la termocamera nell'orientamento corretto e poi di fissarla in modo sicuro con un semplice movimento con una sola mano".

Il risultato è un processo di configurazione più sicuro ed efficiente che riduce significativamente i rischi di manipolazione e migliora l’usabilità complessiva. Ciò riduce notevolmente il rischio di cadute, scivolamenti o danni a prototipi di grande valore.

Ingegneri: Individua i punti caldi più velocemente, con fiducia

Per gli ingegneri che convalidano i progetti o cercano di isolare i punti di guasto, il tempo e la chiarezza sono importanti. Un supporto che consente di mantenere la termocamera stabile e allineata con precisione significa:

  • Identifica i punti caldi più velocemente
  • Acquisisci immagini termiche nitide
  • Può correlare rapidamente articoli di test buoni e cattivi
  • Evitare la necessità di ripetere il test dei componenti a causa della scarsa messa a fuoco
  • Tenere al sicuro telecamere e altre apparecchiature durante il frequente rimontaggio

"I tecnici che lavorano con un'ampia gamma di articoli di test ne beneficiano particolarmente", afferma Roselli. “Sia che si tratti di acquisire PCB di piccole dimensioni o gruppi più grandi a diverse altezze, il supporto si adatta facilmente mantenendo un allineamento ottico coerente, il che significa che la configurazione non deve essere rielaborata ogni volta che cambia la configurazione del test.”

Abbinato all’ampio portafoglio di telecamere e ottiche per applicazioni scientifiche e di ricerca di Flir, dalla Serie A alla Serie X, lo stand offre ai tecnici la massima flessibilità di imaging, da una visione ampia e completa della scheda a una messa a fuoco macro ristretta per ottenere dettagli estremi durante l’ispezione di componenti piccoli e densamente densamente ingombranti.

Ricercatori: Allineamento preciso dei dati visivi e termici

I team di ricerca non solo hanno bisogno di immagini termiche che abbiano un buon aspetto, ma anche di informazioni accurate sulla temperatura su cui possono fare affidamento per prendere decisioni critiche, difendersi in documenti sottoposti a revisione paritaria o condividerle con i collaboratori.

La stabilità dello stand è essenziale per massimizzare la potenza della fusione dei dati infrarossi con le immagini visibili attraverso la funzione Flir Static MIX inclusa nel software Flir Research Studio  Professional Edition, offrendo a ingegneri e ricercatori la possibilità di:

  • Correlazione delle temperature con la struttura fisica
  • Migliorare la loro comprensione delle interazioni complesse
  • Riduci i tempi di post-elaborazione
  • Elimina gli errori dovuti alla mancanza di contesto visivo

Tuttavia, queste capacità dipendono da immagini termiche chiare e ripetibili, un elemento che le soluzioni di supporto improvvisate non possono garantire in modo affidabile.

Con il supporto per telecamera per impieghi gravosi Flir, i ricercatori possono acquisire immagini termiche nitide, generare sovrapposizioni informative a infrarossi e visibili, fornire una documentazione più chiara e beneficiare di configurazioni riproducibili. E nelle situazioni in cui le telecamere devono essere rimosse e memorizzate tra un utilizzo e l'altro, la possibilità di rimontare la telecamera senza disturbare la posizione del supporto è particolarmente preziosa.

Il supporto per telecamera Flir fa quello che gli altri non possono fare

La maggior parte dei microscopi generici non funziona per almeno uno dei seguenti aspetti:

  • Non classificato per supportare termocamere raffreddate più pesanti
  • Impossibile smorzare le vibrazioni dei refrigeratori portatili interni
  • Non abbastanza stabile per ottiche ad alta ingrandimento
  • Mancanza di controllo preciso dell'asse Z
  • Richiedono adattatori ad hoc per adattarsi alle termocamere
  • Rendere il montaggio precario o imbarazzante
  • Spazio di lavoro limitato sotto la telecamera

Lo stand di Flir risolve tutti questi problemi contemporaneamente.

COMPRA IL SUPPORTO

I pacchetti offrono maggiore valore e configurazione più rapida

Lo stand stesso offre un valore significativo, ma il suo pieno vantaggio si ottiene quando viene acquistato come parte di uno dei pacchetti di ricerca A6701 di Flir.

Ogni pacchetto include:

  • Una termocamera a onde medie Flir A6701
  • Il supporto aperto per impieghi gravosi
  • Software Flir Research Studio Professional Edition
  • Scelta tra obiettivo macro MWIR da 17 mm o obiettivo per microscopio 1X

Questi pacchetti eliminano completamente il problema delle telecamere ad hoc acciottolate. Con un singolo ordine, gli utenti ricevono un sistema completamente integrato con tutto ciò che è incluso, progettato per lavorare insieme e offerto con prezzi speciali.

Alla fine, lo stativo per termocamere FLIR Heavy Duty Open Base ha successo dove i supporti generici sono carenti. La maggior parte delle opzioni disponibili sul mercato non è progettata per sostenere il peso delle termocamere raffreddate, né può fornire la stabilità meccanica e la ripetibilità necessarie per misurazioni termiche ad alta risoluzione e macro.

Lo stativo per telecamera a base aperta per impieghi gravosi Flir consente alla tua telecamera e ai tuoi dati di funzionare al massimo del loro potenziale.

Scopri di più sui pacchetti di ricerca A6701 di Flir. 

 

Back to top