Una gestione intelligente del traffico nella città di Darmstadt

Parte di un’ampia area urbana nel sud della regione metropolitana del Reno-Meno, in Germania, la città di Darmstadt non sfugge agli attuali problemi di congestione del traffico. Con l’obiettivo di rendere possibile una gestione intelligente del traffico e una viabilità più fluida, le autorità della città hanno installato oltre 200 sensori video di FLIR Systems. La città fa anche uso di FLUX, il sistema di gestione video di FLIR che visualizza i flussi di traffico in streaming provenienti da una vasta gamma di telecamere.

Come nel caso di molte altre città, Darmstadt faceva affidamento sulle spire induttive per ottenere informazioni e regolare il traffico urbano. Tuttavia, le informazioni fornite da questi sistemi a spira sono limitate, e i costi di installazione elevati. Per questo, la città di Darmstadt ha deciso di passare gradualmente alla tecnologia di rilevazione video.

DALLE SPIRE INDUTTIVE ALLA RILEVAZIONE VIDEO 

Stefan Hartmann, Ingegnere del Traffico presso il dipartimento di gestione del traffico di Darmstadt, afferma: “I sensori video si sono dimostrati molto adatti al controllo del traffico, soprattutto considerando l’ampia varietà di applicazioni possibili. Con i sensori di rilevazione video FLIR, siamo riusciti a migliorare sensibilmente il controllo del traffico rispetto a quando utilizzavamo le spire induttive”.

Un grande vantaggio della rilevazione video rispetto alle spire induttive è che non richiede un’ampia competenza in ingegneria civile e che non è necessario l’intervento di aziende esterne per l’installazione di circuiti sotto il manto stradale. I tecnici della città di Darmstadt possono semplicemente installare le telecamere dove lo ritengono opportuno, collegarle e configurale. 

La città di Darmstadt utilizza vari tipi di sensori video per la rilevazione di veicoli, pedoni e cicli, che vengono tutti utilizzati per controllare le correnti del traffico in modo più intelligente. Ciò ha reso il traffico interno alla città molto più sicuro ed efficiente. In alcune zone, i rilevatori video permettono alle autorità del traffico di individuare le congestioni. Così, se vi è un aumento della corrente di traffico, il verde viene esteso e l’ingorgo dissolto.

SICUREZZA DEI PEDONI 
In altri casi, la rilevazione video è utilizzata per aumentare la sicurezza dei pedoni. È questo, per esempio, il caso del sottodistretto di Darmstadt-Bessungen. All’uscita da scuola, c’è molto traffico pedonale di studenti. Per garantire la sicurezza degli studenti e dei passanti, sono stati installati dei sensori FLIR C-Walk per rilevare grandi gruppi di persone ed adattare il verde del semaforo di conseguenza. In questo modo, i pedoni hanno un lasso di tempo ragionevole per attraversare la strada in sicurezza. La sicurezza e l’efficienza del traffico devono sempre andare di pari passo. Per questo, in qualsiasi installazione il sensore di pedoni viene integrato con un sensore di presenza veicoli. Nell’installazione del sottodistretto di Darmstadt-Bessungen, un sensore di presenza veicoli TrafiCam si occupa della corretta viabilità e dei flusso stradale. Il sensore rileva la presenza di un'automobile o di un tram sulla strada e, se un pedone preme il pulsante, prima di consentire l’attraversamento pedonale il sistema verifica che il flusso di traffico si sia esaurito per non interromperlo. 

 

LA SICUREZZA DEI CICLISTI  
La città di Darmstadt presta anche attenzione alla sicurezza dei ciclisti. Per questo motivo, ha cercato delle misure di gestione del traffico dedicate, in particolare rispetto alla rilevazione di ciclisti, in modo da assegnare uno schema semaforico puntuale. “La città di Darmstadt ha molti incroci stradali con aree di attesa desinate sia ai ciclisti che ai pedoni che devono attraversare nelle varie direzioni”, afferma Stefan Hartmann. “Questa situazione è molto difficile da gestire per i tradizionali sistemi di rilevazione video. Ma, fortunatamente, FLIR ci ha fornito la soluzione perfetta a questo problema. Con la FLIR ThermiCam, un sistema di rilevazione video termico, possiamo rilevare in modo affidabile i pedoni che procedono in varie direzioni e distinguere allo stesso tempo pedoni e ciclisti con sufficiente attendibilità”.

ThermiCam è una termocamera integrata con un rilevatore di veicoli e cicli, e non necessita di illuminazione per funzionare. Al contrario, utilizza l’energia termica emessa dai veicoli e dai ciclisti per rilevare entrambi anche nelle notti più buie, a lunga distanza e nelle condizioni meteorologiche più avverse. ThermiCam può essere utilizzata per controllare semafori, rilevando veicoli e cicli sulla e in prossimità della linea di arresto. Il sensore intelligente di ThermiCam trasmette le informazioni rilevate tramite la chiusura di contatti o via IP al controller semaforico, abilitando un controllo maggiormente dinamico dei semafori. Le applicazioni tipiche per gli incroci sono 'verde su richiesta' e 'estensione della durata del verde'.

 

GESTIONE DEI DATI SUL TRAFFICO IN STREAMING 
Tutti i dati sul traffico, eventi, allarmi e le immagini video generate dai sensori video di Darmstadt vengono raccolti da FLUX, la piattaforma software intelligente di FLIR. FLUX gestisce e controlla le informazioni, e fornisce agli operatori della sala di controllo del traffico informazioni rilevanti e significative. Marko Mitsch, Capo della regione di Darmstadt presso e-netz Südhessen GmbH & Co.KG, un partner per la pianificazione, costruzione e funzionamento dei semafori di Darmstadt, commenta: “Un altro beneficio dall’utilizzo della rilevazione video è il suo impiego nel monitoraggio del traffico nel sul complesso”. Possiamo monitorare gli incroci delle strade nella nostra sala di controllo senza essere direttamente presenti sul luogo. Con i sistemi a spira, le informazioni restano fuori, sul posto, senza la possibilità di accesso da remoto. Al contrario, i sistemi video hanno solo bisogno di essere installati all’esterno, mentre la configurazione viene gestita in toto da qui, dalla nostra rete.

Più in generale, Intelligent Transportation Systems della FLIR ci ha indicato l’approccio migliore a lungo termine. Con l’introduzione di FLUX e l’integrazione nel suo software di molti elementi fondamentali per la città, a mio avviso FLIR ITS si differenzia in modo netto dai suoi competitor.

Back to top