Storia dell'azienda Flir
Segui l'ingegneria che ha portato l'IR dai furgoni alle telecamere portatili collegate. Dai primi scanner commerciali AGA alle moderne telecamere per il flusso di lavoro iXX. Una storia di rilevatori, ottiche e flussi di lavoro che hanno reso il calore invisibile misurabile e utile.
Il leader globale nella progettazione, produzione e commercializzazione di termocamere

Fondata come Flir Systems nel 1978 per essere pioniera nello sviluppo di sistemi di imaging a infrarossi (termici) ad alte prestazioni e basso costo per applicazioni aeree. I sistemi di acquisizione di immagini termiche rilevano l'energia infrarossa (calore) che viene emessa da tutte le persone, gli oggetti e i materiali. Le termocamere consentono agli operatori di vedere in piena oscurità, in condizioni meteorologiche avverse e attraverso elementi inquinanti quali fumo e foschia.
Verso la fine degli anni '80, Flir ha iniziato a sfruttare la sua esperienza nella tecnologia di imaging a infrarossi per sviluppare sistemi portatili e di laboratorio per una varietà di applicazioni commerciali che richiedevano non solo una qualità dell'immagine superiore, ma anche la capacità di rilevare e misurare le differenze di temperatura. Questo sforzo ha preso impeto con l'acquisizione della divisione dedicata alla termografia da parte di Huges Aircraft Co. nel 1990.
L'acquisizione di Agema (Svezia) nel 1998 e di Inframetrics (Boston, MA) a metà del 1999 ha fornito ai team di progettazione e alle infrastrutture di vendita e supporto di Flir un'infrastruttura che ha accelerato il successo di Flir nei mercati della termografia commerciale. Insieme, Agema e Inframetrics rappresentavano oltre 60 anni di importante sviluppo delle termocamere e di esperienza nelle applicazioni termografiche. Agema ha sviluppato il primo scanner a infrarossi commerciale, progettato per le ispezioni delle linee elettriche, nel 1965, il primo scanner a infrarossi portatile alimentato a batteria nel 1973, il primo sistema a doppia lunghezza d'onda in grado di registrare in tempo reale le immagini analogiche per i mercati R&D nel 1978 e la prima termocamera non raffreddata, Agema 570 e 1997. Inframetrics, altro pioniere delle termocamere per applicazioni commerciali e della formazione nel settore della termografia, ha sviluppato il primo sistema a infrarossi compatibile con la televisione, nel 1975, e la prima termocamera FPA (focal plane array) completa, tipo videocamera, nel 1995.
Nel 2003, Flir ha acquisito Indigo Systems, uno sviluppatore e fornitore leader di un'ampia gamma di prodotti di imaging a infrarossi, tra cui sensori a infrarossi raffreddati e non raffreddati, sensori termocamera e telecamere finite.
Da allora, Flir ha investito in numerosi mercati, tecnologie e prodotti adiacenti per espandere il suo set di soluzioni di sensori e la sua capacità di servire un numero più ampio di clienti. Questi investimenti hanno permesso una crescita significativa di fatturato e volumi unitari, che ha contribuito a ridurre i costi e, di conseguenza, i dei prodotti per gli utenti finali. Ciò ha portato a un drastico aumento dei clienti e a una maggiore consapevolezza globale della potenza della tecnologia termica, visibile e ora acustica.
Acquisito da Teledyne Technologies nel 2021, Flir è un marchio Teledyne che opera in molte sedi in tutto il mondo e impiega oltre 3.000 dipendenti dedicati.
Date importanti
Come è iniziato
1965 — AGA sviluppa il primo scanner a infrarossi commerciale per le ispezioni di linee elettriche, portando la termografia dal laboratorio al campo.
1973 — Primo scanner portatile a batteria; la mobilità amplia le ispezioni oltre le configurazioni fisse.
1975 — Inframetrics presenta il primo sistema IR compatibile con TV, semplificando la revisione e la formazione delle immagini.
1978 — Il sistema a doppia lunghezza d'onda consente la registrazione analogica in tempo reale per R&D e analisi di materiali complessi.
Ingegneria sul campo (1970–1980)
1980 — I progressi LWIR (Long-wave) riducono i problemi di riflessione solare per le ispezioni all'aperto; la radiometria (temperatura a distanza) diventa pratica su più bersagli.
Fine degli anni '80 — Gli array a piano focale (FPA) a onde medie (MWIR) raffreddati a mescolamento migliorano la sensibilità e la velocità rispetto ai flussi di lavoro con azoto liquido.
Da raffreddato a non raffreddato (anni '90)
1995 — Inframetrics presenta una telecamera FPA con funzionalità complete in stile videocamera, con prestazioni più elevate in una forma portatile.
1997 — Agema 570: la prima termocamera a microbolometro a onde lunghe non raffreddata. La rimozione dei criogeni riduce le dimensioni, aumenta i tempi di attività e rende la termografia portatile pratica su larga scala.
1998–1999 — Flir acquisisce Agema (Svezia) e Inframetrics (Boston), combinando decenni di esperienza nel settore dei sensori e della termografia.
Rilevatori, scale e nuove applicazioni (2000s)
2002 — Flir Serie E debutta: una piattaforma moderna che aiuta a ridurre i costi e ad aumentare l'adozione.
2003 — Flir acquisisce Indigo Systems, rafforzando la progettazione e la fornitura di rilevatori raffreddati e non raffreddati (rilevatori, sensori, telecamere finite).
2006–2007 — Le termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) visualizzano i COV fuggitivi (ad es., metano) e SF6, consentendo ispezioni più rapide delle perdite e guadagni in termini di sicurezza.
Chiarezza e connettività (2010)
2012 — MSX® (Multi-Spectral Dynamic Imaging) sovrappone bordi visivi nitidi sui dati termici, mantenendo etichette e componenti leggibili nello stesso fotogramma della firma termica, migliorando la qualità della documentazione.
2010 — I flussi di lavoro Wi-Fi e delle app integrati iniziano a spostare immagini e annotazioni senza schede SD; la creazione di report da telecamera a cloud prende forma.
Flussi di lavoro, non solo immagini (2020)
2021 — Flir entra a far parte di Teledyne Technologies, espandendo le risorse nei settori del rilevamento e del software.
2025 — Lancio della Serie iXX: interfaccia utente familiare, acquisizione guidata, registrazione di asset/carico/ambiente al punto di ispezione e sincronizzazione automatica tra videocamera e cloud. I rapporti si assemblano in background, pronti per la decisione prima che il tecnico lasci il sito.
Perché queste pietre miliari contano
- FPA raffreddati → sensibilità e velocità: essenziali per bersagli impegnativi e transitori rapidi.
- Microbolometri LWIR non raffreddati → accesso e scala: nessun criogeno, fattore di forma più piccolo, tempo di esecuzione più lungo.
- Imaging radiometrico → misurazione affidabile: temperatura e contesto, non solo immagini.
- MSX® → chiarezza della documentazione: la parte che hai visto è la parte che hai segnalato.
Camera-to-cloud → decisioni più rapide: le prove si muovono mentre sono ancora utili. - iXX → di livello professionale, primo giorno: il flusso di lavoro è integrato; lo strumento è familiare.