Infrared Guided Measurement

From the world leader in thermal technology, FLIR tools enhanced with IGM give you the power of thermal imaging to quickly identify the precise location of potential problems. With IGM, identifying failing components early allows you to work faster, work smarter, and get to the next job.

Lavora più velocemente, lavora più intelligentemente

Tecnologia di misurazione guidata a infrarossi Flir (IGM™)

Dal leader mondiale nella tecnologia termica, i prodotti Flir potenziati con IGM offrono la potenza della termografia per identificare rapidamente la posizione precisa di potenziali problemi. Sia che si tratti di punti caldi che indicano una potenziale usura e guasti, o di punti freddi che indicano un accumulo di umidità e perdite d'aria, IGM ti aiuterà a trovare rapidamente il problema, in modo da poterlo risolvere e procedere con il tuo lavoro.

Rileva l'imprevedibile e prevedi l'imprevedibile con Flir IGM.

Che cosa è IGM?

La tecnologia IGM (Infrared Guided Measurement) sfrutta la potenza di un sensore termografico Flir Lepton® per mostrare le differenze di temperatura nel soggetto, guidando l'utente verso la posizione precisa di potenziali problemi che richiedono ulteriori test o indagini.

Lavorare senza IGM si chiama tirare a indovinare

E se fosse possibile identificare in sicurezza la posizione precisa di un problema all'interno di un armadio elettrico ad alta tensione? O dietro un muro? Sotto il parquet? Nel soffitto? La nostra tecnologia termica Flir IGM è progettata per farti risparmiare tempo e continuare a lavorare invece di indovinare. Vi tiene anche lontano e a distanza di sicurezza da situazioni potenzialmente pericolose. Saprete da dove iniziare e dove andrete a finire!
DM286_High voltage_1130.jpg

Lavorate più velocemente, per agire più rapidamente

Lavoro più sicuro ed efficiente con gli strumenti FLIR potenziati dalla tecnologia IGM. Piuttosto che provare a indovinare l'origine di un problema elettrico, utilizza IGM per identificare esattamente il cavo o il fusibile che necessita attenzione. Troverete i problemi più velocemente, incrementerete la vostra produttività, a vantaggio della vostra immagine e credibilità.
igm-workFaster-actFaster.jpg

Lavora in modo più intelligente, con meno sforzo

Il tempo è denaro, e con gli strumenti IGM di Flir, è possibile ispezionare rapidamente l'area di lavoro, trovare il problema e mettersi al lavoro. Identificare perdite nelle condutture o nelle condotte d'aria calda sarà la parte più facile della vostra giornata.
igm-workSmarter-notHarder.jpg

Categorie

Categories listing

@teaser.Title

Flir CM276

$929.00

Clamp Meter and Thermal Imaging Camera with Meterlink®

@teaser.Title

Flir DM286

$989.00

Industrial Thermal Imaging Multimeter with IGM™

@teaser.Title

Flir MR265

$1,049.00

Moisture Meter and Thermal Imager with MSX®

@teaser.Title

Flir MR277

$1,549.00

Building Inspection System with Moisture Hygrometer & MSX® IR Camera

@teaser.Title

Flir TG165-X

$324.00

MSX® Thermal Camera

Fast Shipping
@teaser.Title

Flir TG268

$459.00

24:1 Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser and Type K Thermocouple

@teaser.Title

Flir TG298

$849.00

30:1 High Temperature Spot IR Thermal Imaging Camera with Bullseye Laser

@teaser.Title

Flir MR176

$1,249.00

IGM™ Moisture Meter with Replaceable Hygrometer

@teaser.Title

Flir MR160

$749.00

IGM™ Moisture Meter