Come utilizzare una termocamera per trovare la migliore distanza della lampada di immersione e la migliore temperatura dell'acqua per ciabatte rosse e altre tartarughe e terrapieni

Assicurati che il cursore, la tartaruga o il terreno con orecchio rosso prosperino con temperature dell’acqua e del basking perfettamente controllate. Scopri come utilizzare una termocamera, come FLIR ONE Edge Pro, per eseguire letture di temperatura accurate per l’habitat del tuo rettile, senza più congetture!

Siamo reali: se hai un cursore rosso, una tartaruga, una tartaruga o qualsiasi altro rettile a sangue freddo, probabilmente hai sottolineato se la loro area di bavatura è troppo calda, troppo fredda o semplicemente sbagliata. Sono stato lì. Ti presentiamo Raphael, il mio cursore rosso (sì, che prende il nome dalla tartaruga Ninja, non giudicare).

Red-Eared-Slider-Basking-Turtle_1200x628.jpg
Raphael, la tartaruga ninja a cursore con orecchio rosso.

Volevo assicurarmi che il suo punto di risalita fosse perfetto per Goldilocks, non "questo va bene" meme-level".

Questo-memo-fine_1200x576.jpg
Verde K.C.

È qui che entra in gioco FLIR ONE Edge Pro. Questa termocamera consente di vedere le letture di temperatura effettive, senza più indovinare se la lampada termica della tartaruga è sul punto. E poiché la temperatura dell’acqua è importante quanto il calore, l’ho utilizzata anche sul serbatoio di alimentazione di Raphael per mantenerla alla temperatura ideale.

In questa guida, ti mostrerò esattamente come utilizzare una termocamera per misurare la migliore distanza della lampada da basking e la temperatura dell’acqua, in modo che la tua tartaruga viva al meglio la sua vita.

Perché le temperature dell'acqua e di sbocco sono importanti per le tartarughe

La maggior parte dei rettili è ecotermica, il che significa che si affidano a fonti di calore esterne per regolare la temperatura corporea. La giusta distanza della lampada di basking assicura che la tartaruga riceva abbastanza calore senza surriscaldarsi, mantenendo la corretta temperatura dell’acqua, supporta la digestione, il metabolismo e il benessere generale.

Se il punto di crogiolo è troppo freddo, il rettile può diventare letargico e rifiutarsi di mangiare. Se è troppo caldo, può causare disidratazione e stress. Ecco perché è fondamentale misurare con precisione la temperatura dell'area di imbibizione e dell'acqua.

Intervalli di temperatura ideali:

  • Temperatura piattaforma di immersione: Da 29 °C a 35 °C (da 85 °F a 95 °F)
  • Temperatura dell’acqua:
    • Portelli e giovani: Da 25 °C a 28 °C (da 78 °F a 82 °F)
    • Adulti: Da 24 °C a 27 °C (da 75 °F a 80 °F)

A che distanza deve essere una lampada da immersione?

Distanza lampada di basking per wattaggio bulbo:

  • Lampadina da 75 W: da 25 a 30 cm (da 10 a 12 pollici)
  • Lampadina da 100 W: da 30 a 36 cm (da 12 a 14 pollici)
  • Lampadina da 150 W: da 36 a 46 cm (da 14 a 18 pollici)

Per misurare con precisione le temperature di bavatura e dell'acqua, ecco come utilizzare una termocamera FLIR ONE Edge Pro per un controllo preciso del calore.

Attrezzatura di cui avrai bisogno

Slider-a-orecchio-rosso-leggero-vescicante-tartarugato.jpeg

Prima di entrare nella configurazione, ecco l’attrezzatura esatta che utilizzavo per garantire che Raphael, il mio cursore con orecchio rosso, avesse la temperatura perfetta per crogiolarsi e per l’acqua:


Per l'area di imbustamento:

Tartaruga-FLIR-One-Edge-Pro-thermal.jpeg

  • FLIR ONE Edge Pro - Una termocamera che fornisce letture di temperatura accurate. (Non c'è più dubbio!)
  • Lampada da 100 W per immersione al vapore di mercurio D3 con UV-A, UV-V E IR - Perché il solo calore non è sufficiente-UVB è fondamentale per l'assorbimento del calcio e la salute dell'involucro
  • Impianto lampada regolabile - Dirige il calore in modo efficiente, in modo che Raphael ottenga un calore uniforme
  • Supporto regolabile per la lampada di basking – Utilizzo un supporto regolabile per alzare o abbassare la lampada fino a quando il punto di basking non raggiunge la temperatura perfetta. Rende molto più facile la regolazione fine della configurazione.

per la temperatura dell'acqua:

FLIR-Turtle-Tank-Water-temperature_1200x628.jpg

Ora, lasciate che vi spieghi qualcosa sullo stile di vita di Raphael: non è mai stato un fan di una configurazione permanente del serbatoio. Al contrario, vive fuori con noi e utilizza il suo serbatoio solo quando ha bisogno di alimentarlo, lavarlo o svolgere altre attività sulle tartarughe (con me che pulisco il serbatoio tra un uso e l’altro). Ci fa anche sapere quando vuole entrare e quando è pronto a uscire.

Per questo motivo, non utilizzo uno scaldabagno, ma continuo a monitorare la temperatura dell’acqua per mantenerla entro un intervallo di sicurezza compreso tra 24 °C e 27 °C (75 °F e 80 °F). Se l’acqua è troppo fredda, non vorrà mangiare, e se è troppo calda, può causare stress.

  • FLIR ONE Edge Pro (Ancora!) – Sì, lo utilizzo anche per controllare la temperatura dell'acqua. Basta puntarlo sulla superficie dell'acqua o su un oggetto sommerso (come una roccia).
  • Colonna da grattamento – Le tartarughe rilasciano gli scute (lo strato esterno del guscio) e un montante da grattare lo aiuta a rimuovere naturalmente i vecchi strati. Inoltre, salva i miei mobili che usava come graffiatore personale prima che io li ricevessi.

Procedura guidata: Misurazione della temperatura di scoiattolo e dell'acqua

Basking-termocamera-FLIR-tartaruga.jpeg

Fase 1: Imposta l'area di imbattitura della tua tartaruga

1. Posizionare la lampada di basking direttamente sulla piattaforma

2. Utilizzare una lampadina termica specifica per il rettile (la potenza dipende dalla configurazione)

3. Regolare l'altezza in modo che l'area di riscaldamento si riscaldi uniformemente

4. Mantenere la piattaforma di basking asciutta per ottenere letture più accurate

SUGGERIMENTO PRO: Anche una lampadina UVB è essenziale per la salute delle conchiglie, quindi assicurati che la tua tartaruga sia esposta sia al calore che ai raggi UVB.

Fase 2: Connessione e calibrazione di FLIR ONE Edge Pro

1. Accendi FLIR Edge One e collegalo al tuo smartphone.
2. Consente la calibrazione per letture di temperatura precise.
3. Impostare l'emissività a 0,95, ideale per superfici organiche come il guscio di una tartaruga o le aree di baccheggio a secco.

Fase 3: Misurazione della temperatura di immersione

1. Tenere FLIR Edge One a 15-30 cm dalla piattaforma di basking.
2. Puntalo nel punto in cui si trova la tartaruga.
3. Controllare la lettura della temperatura:

  • Troppo basso (<29 °c 85 °f)? abbassare la luce o utilizzare una lampadina più forte.>
  • Troppo alta (>35 °C/95 °F)? Sollevare la lampada o passare a una lampadina a basso wattaggio.

📏 Guida alla distanza dalla luce di immersione:

  • Lampadina da 75W: ~10 – 12 pollici dalla piattaforma
  • Lampadina da 100W: ~12 – 14 pollici dalla piattaforma
  • Lampadina da 150W: ~14 – 18 pollici dalla piattaforma

💡 Se la tartaruga evita l'asciutto, controllare la presenza di punti freddi o caldi. FLIR Edge One può mostrare una distribuzione del calore irregolare, in modo da poter regolare la posizione della lampada per una migliore copertura.

Fase 4: Controllo della temperatura dell'acqua

La temperatura dell'acqua è importante quanto la temperatura di abbattimento. Se l’acqua è troppo fredda, la tartaruga non digerirà il cibo correttamente. Se è troppo caldo, può causare stress e proliferazione batterica.

Ecco come controllarlo con FLIR Edge One:

1️⃣ Puntare la termocamera sulla superficie dell'acqua.
2️⃣ Controllare la lettura:

  • Gamma ideale: Da 24 °C a 27 °C (da 75 °F a 80 °F)
  • Troppo freddo (<24 °c 75 °f)? utilizzare un riscaldatore sommergibile.>
  • Troppo caldo (>27 °C/80 °F)? Allontanare il serbatoio dalla luce diretta del sole o utilizzare una ventola di raffreddamento.

🐢 Per tartarughe come Rafael: Controllo anche la temperatura del serbatoio di alimentazione prima dei pasti, poiché le tartarughe digeriscono il cibo meglio in acqua calda.

Fase 5: Osserva la tua tartaruga e regolala secondo necessità

Anche con letture di temperatura perfette, il comportamento della tua tartaruga ti dirà cosa funziona:

✅ Indica che la configurazione è corretta:

  • Bascare regolarmente, ma non eccessivamente.
  • Mangiare normalmente.
  • Attivo e vigile.

❌ Indica che qualcosa è spento:

  • Evitare il punto di risalita = troppo caldo.
  • Sempre in acqua o nascosto = troppo freddo.
  • Respirazione a bocca aperta durante il basking = surriscaldamento.

Regola le fonti di calore finché la tartaruga non è comoda.

È possibile utilizzare una termocamera per altri rettili?

Anche se l'ho utilizzata per Raphael, la stessa tecnica funziona per altri rettili come:

🦎 Dragoni e Iguana sbarazzini – I loro punti di avvallamento devono essere compresi tra circa 35 °C e 43 °C (95 °F e 110 °F). Una termocamera assicura che non sia troppo calda o troppo fredda.

🐍 Serpenti – I tappetini riscaldati possono avere punti caldi. FLIR Edge One aiuta a verificare la presenza di temperature irregolari all'interno della custodia.

🐢 Tartarughe – Proprio come le tartarughe, hanno bisogno di una calda zona di risalita e di una zona di ritrovo più fresca.

Se il tuo animale domestico si affida al calore per sopravvivere, una termocamera può aiutarti a farlo nel modo giusto.

Pensieri finali: Precisione = tartarughe felici

Che tu abbia un cursore rosso, un terrapin o un'altra tartaruga, l'uso di una termocamera elimina le congetture dal controllo della temperatura.

✅ Bascare? Misurato scientificamente.
✅ Temperatura acqua? Individua.
✅ Buona tartaruga? Assolutamente.

Se vuoi assicurarti che l'habitat della tua tartaruga sia perfetto, una termocamera FLIR la rende facile e accurata. Quindi controlla la tua configurazione e dai alla tua tartaruga il miglior ambiente possibile!

Articoli correlati

Back to top