Permessi di bypass per lavori a caldo: individuare potenziali problemi in ambienti esplosivi senza la documentazione

Il mondo della produzione pericolosa può essere abbastanza complicato senza aggiungere elementi aggiuntivi al carico di lavoro. I permessi di lavoro a caldo sono spesso visti come una parte essenziale del lavoro in ambienti pericolosi, ma cosa succederebbe se potessi ispezionare senza dover fornire abbondanti quantità di documenti?

Un'azienda multinazionale di produzione chimica ha recentemente iniziato a fare proprio questo, liberando tempo e manodopera da ridistribuire in tutta la sua forza lavoro.

In genere, l’ispezione in ambienti pericolosi nella Zona 2 richiede la firma di un permesso di lavoro a caldo da parte di un responsabile. Ciò può consistere in una documentazione manuale estesa e richiede che il lavoro cessi per almeno un’ora prima dell’ispezione. Richiede inoltre che tutti i materiali potenzialmente esplosivi (come polveri e gas combustibili) siano attentamente misurati e monitorati per ridurre la possibilità di accensione.

Per ispezionare i componenti chiave dei macchinari in questi ambienti difficili, le termocamere vengono spesso utilizzate per identificare i punti caldi, misurare le temperature dei macchinari e verificare che parti come le valvole funzionino entro i parametri previsti. Sfortunatamente, queste termocamere rappresentano un rischio indiretto per la sicurezza della struttura stessa perché non sono intrinsecamente sicure dal punto di vista progettuale, motivo per cui i permessi di lavoro a caldo devono essere approvati prima dell’uso.

Termocamera FLIR Cx5

Ispezione più sicura - con FLIR Cx5

FLIR Cx5 è una termocamera progettata specificamente per fornire ispezioni più sicure in aree pericolose. La robusta custodia che racchiude la termocamera agli ioni di litio garantisce prestazioni termiche elevate senza il rischio intrinseco associato a prodotti non intrinsecamente sicuri.

Sia in aree pericolose che si occupano di gas, vapore, polvere o (in questo caso) sostanze chimiche combustibili, elimina completamente la necessità di permessi di lavoro a caldo.

In loco in questo impianto chimico, consente agli operatori di ispezionare in sicurezza le aree che hanno a che fare con il calore estremo, come il refrattario che funziona a 1400 °C nel suo nucleo. Gli operatori possono vedere chiaramente la temperatura esterna della nave rivestita in mattoni e verificare che funzioni secondo le linee guida. La FLIR Cx5 viene utilizzata anche in questa struttura per monitorare le pompe a rotore, la temperatura dei cuscinetti e il livello di liquido all'interno delle imbarcazioni.

Ore di tempo, liberate per servire meglio la tua struttura

Un portavoce della struttura spiega: “L’uso di apparecchiature certificate per aree pericolose è sempre preferibile, poiché la fonte di ignizione viene rimossa e non è richiesto un permesso di lavoro a caldo.

“La generazione di un permesso di lavoro a caldo richiede molto lavoro, in quanto deve essere fatta una richiesta, il permesso di lavoro preparato e tutte le aree pertinenti confermate prive di gas infiammabili (e, naturalmente, questo conferma solo che i gas infiammabili non sono presenti in quel momento). Nel complesso, probabilmente stiamo esaminando 3 ore di lavoro per ogni singola ispezione, che la Cx5 elimina, e ciò significa che possiamo usarla meglio altrove.”

Con un’interfaccia touchscreen da 3,5 pollici facile da usare e la risoluzione termica 160 × 120 rivela la misurazione accurata della temperatura dei soggetti vicini tra -20 e 400 °C. Aggiungi la FLIR Cx5 alla tua cassetta degli attrezzi e sarai sempre pronto a indagare sulle apparecchiature meccaniche ed elettriche in tutto il tuo sito di produzione, senza alcun permesso di lavoro a caldo.

Scopri come risparmiare tempo e massimizzare la produttività nella tua struttura con FLIR Cx5.

Back to top