Flir iXX e Thermidoc: Una soluzione rivoluzionaria per le ispezioni elettriche


Le ispezioni elettriche sono state a lungo un processo dispendioso in termini di tempo, che ha richiesto agli ispettori di destreggiarsi tra più strumenti e di dedicare ore alla compilazione dei rapporti dopo aver lasciato il sito. Entra in Thermidoc, un’app innovativa progettata per trasformare il modo in cui i professionisti lavorano in combinazione con le termocamere Flir serie iXX. Integrati senza soluzione di continuità, Thermidoc e iXX-Series offrono un flusso di lavoro ottimizzato e all-in-one che combina termografia, misurazioni e creazione di rapporti, direttamente dal tuo dispositivo.
Flir iXX-Series è una linea di termocamere di nuova generazione abilitate per le app, progettata per rendere le ispezioni più rapide, semplici e coerenti. Basate sulla piattaforma Flir ACE, queste termocamere combinano la termografia ad alte prestazioni con l'intelligenza basata su app, consentendo agli ispettori di qualsiasi livello di competenza di acquisire dati termici accurati, annotare i risultati e generare report senza problemi.
Thermidoc, partner di lunga data di Flir, è stato sviluppato dagli ispettori, per gli ispettori, con una missione chiara: semplificare le ispezioni elettriche senza compromettere la qualità. Approvata per l'uso con le termocamere Flir Serie iXX, l'app sfrutta le avanzate capacità di imaging termico di Flir per acquisire immagini termiche e visive durante le ispezioni. Le osservazioni possono essere documentate immediatamente, con la descrizione degli errori, dei livelli di gravità e delle misurazioni. È anche possibile analizzare i termogrammi.

Una delle caratteristiche distintive di Thermidoc è la sua capacità di generare report professionali in pochi secondi. Invece di tornare in ufficio per noiose pratiche burocratiche, gli ispettori possono creare e fornire in loco report PDF strutturati. Questi rapporti includono immagini termiche e visive, osservazioni dettagliate e conclusioni, pronte per essere condivise tramite un semplice codice QR. Ciò si traduce in tempi di consegna più rapidi e in una maggiore soddisfazione dei clienti.
"Thermidoc è stato costruito per risolvere un vero punto critico: offrire agli ispettori uno strumento semplice e pronto per acquisire dati e completare report istantaneamente, senza la seccatura della post-elaborazione in ufficio.", afferma Ove Steinsland, CEO e sviluppatore innovativo di Thermidoc.
“I nostri clienti utilizzano la nostra app su iPhone o iPad mini, con la possibilità di trasferire immagini dalle termocamere FLIR Ex e T dal 2019.”, aggiunge Bernth Torsvik, Head of Sales di Thermidoc, che ha un background come ispettore elettrico. "Essere in grado di integrare tutto direttamente nella termocamera è stato da tempo un sogno che si è concretizzato. L'ispettore ora deve solo utilizzare la termocamera: tutto è fatto proprio lì".
A bordo della piattaforma ACE, Thermidoc diventa ancora più potente. L’integrazione garantisce una gestione sicura dei dati, la sincronizzazione automatica e la funzionalità offline, fondamentali per le ispezioni in aree con connettività limitata. Con oltre 350 aziende che utilizzano già Thermidoc sui propri dispositivi mobili, la soluzione ha dimostrato la sua capacità di ridurre i tempi di ispezione fino al 50%, secondo i feedback del settore.
"Thermidoc è stato un punto di svolta nelle ispezioni e nella termografia. Prendi il termogramma e il suo contenuto immediato nello strumento di creazione rapporti, pronto per l'analisi. Abbiamo risparmiato 4 ore di reportistica dopo un solo giorno di ispezioni. Il risultato: rapporti professionali, più incarichi e zero tempi di reportistica.”, afferma Morten S. Haslev, CEO di Elsikkerhet Midt-Norge AS.
Thermidoc non è solo un'app, è una rivoluzione nella tecnologia di ispezione elettrica. Combinando l'affidabile termocamera di Flir con un sistema di reportistica intelligente e guidato dagli ispettori per le ispezioni elettriche, Thermidoc e la Serie iXX consentono ai professionisti di lavorare in modo più rapido, intelligente ed efficiente. Che tu sia un ispettore indipendente o faccia parte di una grande organizzazione, questa soluzione ti garantisce di ottenere sempre risultati di alto livello.
“L’integrazione di Thermidoc e Flir iXX apre le porte agli ispettori in tutta Europa e oltre, offrendo una soluzione che soddisfa le esigenze di conformità e promuovendo al contempo l’efficienza, creando un’enorme opportunità di crescita sul mercato.” Anders Sellin, Head of Sales Svezia, afferma.
Sei pronto a sperimentare il futuro delle ispezioni? Inizia con una prova o una demo gratuita di 90 giorni e scopri come Thermidoc può trasformare il tuo flusso di lavoro oggi stesso.
https://www.thermidoc.com/