Le termocamere per la rilevazione ottica di gas (OGI) sono estremamente sensibili; rilevano piccole fughe di gas a diversi metri di distanza, fuoriuscite importanti a centinaia di metri e rilevano il gas emesso da mezzi di trasporto in movimento, come i camion cisterna, le chiatte ed i vagoni ferroviari.
Modalità alta sensibilità
Utilizzando la modalità ad alta sensibilità HSM (High Sensitivity Mode) gli operatori possono individuare anche le più piccole fughe. La modalità ad alta sensibilità è una tecnica di elaborazione video a sottrazione di immagine, che migliora la sensibilità termica della termocamera. Attivando la funzione HSM, una percentuale di singoli pixel dai fotogrammi dello stream video viene sottratta dai fotogrammi successivi, accentuando così le differenze tra i fotogrammi per far risaltare più chiaramente le fughe nell’immagine risultante. Guarda questo video per vedere la funzione HSM in azione:
Visualizzazione di diossido di carbonio
Un dubbio comune, in particolare nella rilevazione ottica della CO2, è se la termocamera OGI sta effettivamente rilevando il gas o sta visualizzando il vapore acqueo.

Stiamo vedendo il calore del vapore acqueo che viene espirato dalla mucca? No, stiamo effettivamente vedendo la CO2 espirata.
Le termocamere OGI visualizzano il gas mediante il filtraggio spettrale per l'assorbimento dell'infrarosso in una particolare banda di frequenza. A 4,3 micron, il vapore acqueo non assorbe la stessa quantità di energia assorbita dalla CO2. Quando l’uomo (o le mucche) espirano, per esempio, una termocamera OGI filtrata per 4,3 µm rileva la CO2 molto meglio del vapore acqueo.
Scori come un filtro su una termocamera aiuta a visualizzare la CO2:
Per ulteriori informazioni sulle termocamere per la rilevazione ottica di gas FLIR, visita www.flir.com/ogi.