Come L’Imaging Acustico Accelera Le Ispezioni Negli Impianti Di Produzione


Nella maggior parte delle fabbriche, gli impianti di aria compressa sono tra le principali voci della spesa energetica. Ecco perché è importante individuare il prima possibile e riparare immediatamente le perdite di aria compressa e le inefficienze delle apparecchiature. Tuttavia, individuare una perdita d’aria non è un’operazione facile con i tradizionali metodi di ispezione che richiedono molto tempo, come ad esempio l’applicazione di acqua saponata.

L’eliminazione delle perdite di aria compressa rilevate con la FLIR Si124 può consentire ad un impianto produttivo di ridurre i costi energetici anche decine di migliaia di euro l’anno.
La maggior parte delle perdite crea turbolenze che a loro volta creano rumore ultrasonico. Le telecamere acustiche, come la FLIR Si124, individuano la sorgente del rumore e sovrappongono in tempo reale il “punto caldo” all’immagine visiva. La possibilità di vedere la sorgente del rumore nell’immagine consente di ridurre il tempo di ispezione di circa il 90%. Questa telecamera consente inoltre di scansionare rapidamente grandi aree a distanza di sicurezza, senza entrare in contatto con i macchinari o dover arrestare la linea di produzione. FLIR Si124 vede attraverso il rumore di fondo comunemente presente negli ambienti industriali, rappresentando fedelmente con immagini i fenomeni acustici. Con una telecamera acustica è possibile ascoltare, riconoscere e analizzare i suoni ultrasonici per comprenderne la causa. Questi strumenti consentono agli operatori di individuare istantaneamente e in modo accurato la fonte di una perdita d’aria.
FLIR Si124 è ideale per individuare le perdite in punti di difficile accesso. Integrando l’imaging acustico nelle normali routine di manutenzione, gli operatori potranno identificare rapidamente i problemi, tagliare costi superflui e mantenere costante la continuità operativa.

Fixing compressed air leaks found with the FLIR Si124 can save manufacturers tens of thousands of dollars in electricity costs every year.
Qualsiasi tipico microfono ad ultrasuoni può individuare le perdite d’aria a patto che i livelli di pressione sonora emessi siano sufficientemente elevati. Tuttavia, senza una formazione in fisica acustica, l’utilizzo di questo tipo di dispositivi, sprovvisti di capacità di analisi, non fornirà i risultati necessari per informare le decisioni sugli interventi di manutenzione. La conversione dei file audio delle perdite in stime sull’entità del danno e sui costi delle riparazioni comporta l’utilizzo di tabelle o di complicati algoritmi. FLIR Si124 facilita l’analisi dei dati e richiede una formazione minima.
Si124 è uno strumento intelligente dotato di funzioni di analisi a bordo per stimare l’entità di una perdita ed i costi di riparazione. Grazie a questa telecamera è possibile calcolare rapidamente la spesa energetica annuale stimata di uno stabilimento, dovuta a perdite dell’impianto di aria compressa o del vuoto.

FLIR Si124 Acoustic Imaging Camera
La telecamera acustica Si124 salva automaticamente le immagini catturate nel servizio cloud FLIR Acoustic Camera Viewer via Wi-Fi. Le immagini memorizzate potranno essere incluse nei report sulle ispezioni ed utilizzate per condurre facilmente analisi approfondite.
La telecamera si configura facilmente e può essere collegata direttamente alla rete Wi-Fi dello stabilimento.
Le perdite d’aria compressa generano suoni entro un’ampia banda di frequenze, da quelle udibili agli ultrasuoni. Il livello di rumore di fondo negli impianti di produzione industriale è elevato, rendendo pressoché impossibile al nostro udito la percezione di una perdita d’aria. In generale, il rumore di fondo interferisce meno con le alte frequenze, mentre le perdite d’aria sono meglio rilevabili alle frequenze comprese tra 20 e 30 kHz. La gamma di frequenze da 2 a 31 kHz della FLIR Si124 è ottimizzata per rilevare le più piccole perdite alla massima distanza.

Rilevare la frequenza ottimale in un ambiente rumoroso.
Considerando la modalità operativa dei rilevatori a ultrasuoni standard, si potrebbe ritenere che le perdite d’aria emettano solo suoni in una frequenza ultrasonica specifica, e che per rilevarli si dovrebbe utilizzare questa gamma di frequenza. Tuttavia, questa affermazione non è del tutto veritiera: in alcuni casi potrebbe rivelarsi utile, ma in altri casi potrebbe compromettere la sensibilità di rilevazione. La frequenza di rilevamento più indicata dipende da diversi fattori. Inoltre, il rumore di fondo può comunque interferire. In questi casi, il dispositivo deve essere in grado di distinguere le sorgenti sonore che assomigliano una perdita da altre sorgenti sonore interferenti. Oggi, la maggior parte delle telecamere acustiche sul mercato richiede all’operatore di filtrare manualmente qualsiasi rumore interferente, selezionando una gamma di frequenza per mezzo di appositi cursori. Questo approccio lento ed empirico aumenta notevolmente il rischio ignorare molti problemi.

Un esempio di diminuzione della capacità di rilevazione su diverse frequenze.
FLIR Si124 adotta un approccio differente: rileva automaticamente i pattern sonori che riconducono a perdite d’aria e rimuove i rumori interferenti dovuti a una o più sorgenti, utilizzando filtri avanzati basati sull’intelligenza artificiale a bordo della telecamera. In altre parole, la telecamera distingue un suono simile ad una perdita d’aria dal rumore di fondo, sollevando l’operatore da questa incombenza.
Per rilevare sorgenti sonore ad altissima frequenza, la telecamera acustica deve disporre di un elevato numero di microfoni, preferibilmente prossimi l’uno all’altro. In caso contrario, si verificheranno problemi di aliasing spaziale, ovvero risultati errati e sorgenti sonore visualizzate in punti non corretti. Dal punto di vista puramente marketing, il supporto di frequenze più elevate può apparire vantaggioso, poiché i numeri più elevati spesso sono più accattivanti. In realtà, l’utilizzo di frequenze troppo alte non porterà alcun beneficio, bensì un peggioramento delle prestazioni.

La telecamera FLIR Si124 rileva qualsiasi perdita di gas pressurizzato, purché vi sia un differenziale di pressione sufficiente (psi minimo è un buon valore approssimativo).
Nell’imaging acustico, il numero di microfoni della telecamera svolge un ruolo fondamentale. In generale, maggiore è il numero di microfoni, migliori sono le prestazioni acustiche. Le telecamere acustiche utilizzano generalmente microfoni di tipo MEMS (sistemi microelettromeccanici), in quanto garantiscono ottime prestazioni, stabilità, basso consumo energetico e sono di piccole dimensioni. I microfoni MEMS possono tipicamente captare rumori forti (generalmente oltre 120 dB(A)), ma hanno anche un alto livello di self-noise (il rumore prodotto dal microfono stesso): un singolo microfono non può pertanto captare i livelli sonori più bassi. Tuttavia, il self-noise può essere eliminato combinando il segnale di più microfoni. Raddoppiando il numero di microfoni si eliminano circa 3 dB di rumore. Pertanto, la sensibilità per il rilevamento di suoni di bassa intensità può essere aumentata massimizzando il numero di microfoni.

Questa immagine mostra l’effetto del numero di microfoni sulla capacità di “vedere” i problemi. Con 124 microfoni, la telecamera Si124 consente di vedere facilmente due picchi di rumore generati da una perdita contro 1 solo picco rilevato da una telecamera che utilizza solo 32 microfoni.
FLIR Si124 è dotata di 124 microfoni, il doppio dei microfoni utilizzati nelle telecamere acustiche di altri produttori, per rilevare perdite d’aria di soli 0,016 l/min in condizioni ottimali. La sensibilità al rilevamento dei difetti, la distanza e l’ineguagliato numero di microfoni incorporati nella telecamera Si124 sono primati industriali che hanno consentito il raggiungimento di un tale livello di accuratezza.
Gli esperti di tecniche produttive apprezzano l’affidabilità e la qualità delle soluzioni FLIR che consentono di lavorare più velocemente per concentrarsi su altre priorità. La soluzione di imaging acustico aggiunta da FLIR al suo portafoglio di prodotti termici è rivolta all’esigenza del settore industriale di rendere la propria operatività sempre più sicura, efficiente e rapida. La telecamera Si124 incorpora anche uno strumento di reporting semplificato, ma al contempo performante, per assistere ulteriormente i clienti nell’identificazione dei problemi e nella definizione delle priorità.

La telecamera FLIR Si124 consente di ridurre i tempi per l’ispezione degli impianti di aria compressa e del vuoto fino al 90%, con tempi di apprendimento brevi.
Per ulteriori informazioni sulle termocamere o su questa applicazione, visita: www.FLIR.com/si124