Selezione di una tavolozza colori per la termografia


Sebbene le immagini termiche possano talvolta sembrare fotografie standard, i loro colori vivaci o i dettagli in scala di grigio a contrasto rappresentano un set di dati molto specifico e molto ampio di informazioni sulla temperatura. Comprendere cosa rappresentano questi colori e tonalità può aiutare a rilevare qualsiasi cosa, da una perdita d’acqua a una persona dispersa.
Come qualsiasi immagine digitale, le immagini termiche sono composte da pixel. Nella termografia, ogni singolo pixel rappresenta uno specifico punto dati di temperatura. A questi punti di dati viene assegnato un colore o una tonalità unici in base al loro valore, ciò significa che quando il sensore termico rileva variazioni nell’energia termica, esprimerà questa variazione regolando il colore o la tonalità di un pixel.
La commutazione delle tavolozze cambia l’aspetto di una scena ed evidenzia le aree chiave di un’immagine termica senza alterare i dati di temperatura. Le tavolozze termiche sono in gran parte una questione di preferenza dell’utente, ma ambienti o situazioni diversi potrebbero trarre vantaggio da una tavolozza rispetto a un’altra.
Ecco le opzioni della tavolozza che probabilmente vedrai:
Molto apprezzata dai termografi, Ironbow è una tavolozza per usi generici che identifica rapidamente le anomalie termiche attraverso i colori, per mostrare la distribuzione del calore e i dettagli più piccoli. Gli oggetti caldi sono visualizzati con colori più chiari e caldi, mentre gli oggetti freddi con colori più scuri e freddi.

L’arcobaleno è simile all’arcobaleno con colori caldi che rappresentano la parte più calda dell’immagine e colori freddi che rappresentano le parti più fredde, ma aggiunge più colori al mix. È l’ideale per individuare oggetti in ambienti con differenze di calore minime.

Arcobaleno HC, o Arcobaleno alto contrasto, fa proprio quello che dice il nome: aggiunge più contrasto all’immagine. Ciò consente di vedere dettagli più uniformi rispetto ad altre tavolozze e di individuare sottili differenze di temperatura.

Individuando oggetti caldi con un colore dorato e oggetti più freddi con sfumature di blu, la tavolozza Arctic combina la semplice colorazione di Ironbow con le prestazioni a basso contrasto di Arcobaleno HC. I diversi colori rilevano rapidamente le fonti di calore, mentre l’ombreggiatura più scura elimina lievi variazioni di temperatura.

Analogamente a Ironbow e Arctic, Lava mostra oggetti e colori caldi e oggetti più freddi in blu. È un’altra buona opzione per catturare rapidamente il calore corporeo e altri dettagli in ambienti a basso contrasto.

White Hot è la tavolozza più comunemente utilizzata su tutta la linea, che mostra gli oggetti più caldi in bianco e gli oggetti più freddi in nero. La tavolozza in scala di grigio offrono semplicità per scene con un ampio intervallo di temperatura e generano immagini con dettagli realistici. La versatilità di White Hot lo rende attraente per l’uso in paesaggi e aree urbane mutevoli.

Black Hot è la versione invertita di White Hot, che mostra gli oggetti più caldi come oggetti neri, mentre i più freddi come la tavolozza white. Tra i preferiti dalle forze dell’ordine e dai cacciatori, Black Hot mostra il calore corporeo in un’immagine chiara e realistica.

Le isoterme sono colori brillanti, solitamente rosso, giallo o blu, che evidenziano determinati intervalli di temperatura in un’immagine in scala di grigio. Questi intervalli possono essere impostati dall’operatore o possono essere preimpostati nella telecamera. I termografi industriali utilizzano le isoterme per avvisarli del funzionamento di apparecchiature calde al di fuori dei limiti di sicurezza, o di aree fredde che potrebbero indicare una perdita d’acqua, mentre i vigili del fuoco le utilizzano per trovare le aree più calde dell’incendio.

InstAlert sulla serie Scout o la tavolozza Graded Fire sulla serie Scion sono esempi di isoterme preimpostate.

Ogni utente visualizza e interpreta le immagini termiche in modo diverso. La semplicità di White Hot potrebbe non fornire dettagli sufficienti per alcune applicazioni, mentre l’elevato contrasto di Arcobaleno HC potrebbe essere troppo intenso per alcuni casi d’uso. Fare esperienza pratica con ogni tavolozza disponibile è il modo migliore per prendere decisioni informate sul campo o quando si genera un report.