Rilevamento delle perdite nei sistemi ad aria compressa: un caso di studio sul successo di Air Power East con la telecamera acustica FLIR Si124

Telecamera acustica FLIR Si124: l’arma segreta di Air Power East contro le perdite

La sfida

Air Power East, un’azienda a conduzione familiare con oltre 30 anni di esperienza come distributore leader di Atlas Copco, è specializzata nella fornitura di sistemi ad aria compressa di alta qualità a vari settori in tutta l’Anglia orientale. Sotto la guida di Jason Sewell, l’azienda ha acquisito una solida reputazione per la fornitura di soluzioni affidabili ed efficienti.

Tuttavia, ha affrontato una sfida significativa nel garantire che i suoi sistemi fossero completamente privi di perdite, un problema condiviso dai suoi clienti, tra cui un’azienda agricola gestita da Paul Musgrove. Jason ha evidenziato il problema, affermando: “I clienti ci hanno chiesto di garantire di poter provare qualcosa che sia completamente privo di perdite”.

Contemporaneamente, Paul Musgrove era alla ricerca di un modo efficace per gestire e mantenere i propri sistemi ad aria compressa, prestando particolare attenzione alla riduzione degli sprechi energetici e dei costi operativi, sottolineando la necessità di “risparmiare dove possibile, soprattutto con gli attuali prezzi dell’energia”.

Questa doppia sfida ha richiesto un approccio innovativo per mantenere l’impegno di Air Power East verso la qualità e l’efficienza, rispondendo al contempo alle esigenze specifiche dei propri clienti.

Soluzione

Per affrontare le sfide interconnesse, Jason ha contattato Baseline-RTS, un fornitore indipendente di attrezzature per la formazione e la manutenzione predittiva. Ha presentato a Air Power East la telecamera FLIR Si124, un strumento di imaging acustico avanzato in grado di rilevare con precisione le perdite d’aria. Jason spiega: “Ci siamo seduti e abbiamo eseguito ricerche di mercato su alcuni modelli diversi e poi siamo arrivati al prodotto migliore. Abbiamo contattato FLIR per mostrarci la Si124 e da allora l’abbiamo amata”.

Si124 è uno strumento leggero progettato per l’uso facile con una sola mano, per individuare rapidamente le perdite pressurizzate nei sistemi ad aria compressa o rilevare scariche parziali da sistemi elettrici ad alta tensione. È dotata di 124 microfoni per produrre un’immagine acustica precisa, che rappresenti visivamente le informazioni ultrasoniche. Quest’immagine viene trasposta in tempo reale sopra l'immagine catturata dalla telecamera digitale, consentendo agli utenti di individuare con precisione l’origine del suono. La telecamera Si124 è in grado di rilevare i problemi fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali, anche in ambienti industriali rumorosi. Inoltre, è compatibile con la suite FLIR Thermal Studio per la modifica offline, l’analisi e la creazione avanzata di report, inoltre può aiutare le strutture a ridurre i costi energetici e a posticipare la spesa per l’installazione di nuovi compressori.

Risultati

L’utilizzo della telecamera Si124 ha portato a risultati trasformativi. Jason ha spiegato l’efficacia della telecamera: “Abbiamo avuto la possibilità di andare in giro con il cliente, mostrandogli esattamente cosa stiamo trovando sul nostro schermo. Se troviamo piccole perdite, possiamo correggerle e poi dimostrare al cliente che il suo sistema è privo di perdite”. Questo approccio non solo ha incrementato l’efficienza dei sistemi ad aria compressa, ma ha anche consolidato la fiducia dei clienti nei servizi di Air Power East.

I risultati quantitativi sottolineano l’impatto della telecamera Si124. La telecamera ha consentito il rilevamento di perdite pari a circa 100 piedi cubici al minuto (CFM), ovvero circa 50 litri al secondo. Ciò si traduce in circa 18,5 kilowatt di potenza del compressore, portando a notevoli risparmi su energia e costi, in particolare alla luce dell’aumento dei prezzi dell’energia.

Conclusione

L’adozione da parte di Air Power East della telecamera FLIR Si124 per affrontare le complesse sfide dei sistemi ad aria compressa mostra la potenza della tecnologia innovativa in ambienti industriali. Il rilevamento e la rettifica di successo delle perdite d’aria non solo hanno migliorato l’efficienza operativa, ma hanno anche portato a notevoli risparmi su energia e costi per l’azienda agricola. Questo caso di studio dimostra l’efficacia di strumenti avanzati nella risoluzione di problemi industriali complessi, e sottolinea l’importanza delle soluzioni basate sulla tecnologia nell’ottimizzazione dei processi industriali.

Articoli correlati

Caso applicativo

Scoprire le perdite d’aria nascoste in tempo migliora la produttività e la competitività nel settore automobilistico

Read more
Caso applicativo

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica con un rilevatore acustico di perdite d’aria

Read more
Back to top