Riduzione dei costi con l'imaging acustico: Risparmi rapidi per le operazioni di produzione

Mentre i produttori si spingono verso obiettivi aggressivi di riduzione dei costi e di efficienza, molti stanno rivalutando le spese operative variabili che erodono significativamente i margini nel tempo. Tra i più trascurati, e più costosi, c'è l'aria compressa. Spesso definita la “quarta utility”, l’aria compressa svolge un ruolo fondamentale nelle operazioni di produzione, ma è anche una delle forme di energia più costose da produrre.

La sfida non è la mancanza di consapevolezza dell'esistenza di perdite. È che le perdite di energia causate da perdite di aria compressa sono in gran parte invisibili, difficili da localizzare e facili da depriorizzare in base alle esigenze operative quotidiane. Nel tempo, queste piccole perdite si traducono in un impatto finanziario significativo e ripetibile.

Il costo nascosto delle perdite di aria compressa

In un tipico impianto di produzione, le perdite di aria compressa possono ammontare a decine di migliaia di dollari l'anno, a seconda delle dimensioni e dell'utilizzo dell'impianto. Anche le piccole perdite costringono i compressori a funzionare più a lungo e più duramente per mantenere la pressione, aumentando il consumo di elettricità e accelerando l’usura delle apparecchiature. Questo ulteriore sforzo aumenta i costi di manutenzione, riduce la durata delle risorse e aumenta il rischio di tempi di inattività non pianificati.

Quando queste perdite vengono visualizzate su larga scala in più linee di produzione, edifici o siti, l’impatto finanziario diventa ancora più pronunciato. In una rete di produzione multi-sito, tassi di perdita modesti possono rapidamente tradursi in milioni di dollari di spesa energetica evitabile, influenzando direttamente i profitti e perdite a livello di sito e le più ampie iniziative di riduzione dei costi aziendali.

Perché il rilevamento tradizionale delle perdite non funziona

Storicamente, identificare le perdite di aria compressa richiedeva molto tempo e non era coerente. Le perdite sono spesso difficili o impossibili da sentire in ambienti industriali rumorosi e i metodi di ispezione manuale richiedono solitamente competenze specializzate, una stretta vicinanza alle apparecchiature o interruzioni della produzione. Di conseguenza, le verifiche delle perdite tendono a essere poco frequenti, reattive o incomplete, lasciando inalterate molte perdite di energia. È qui che l'imaging acustico cambia l'equazione.

Trasformare la perdita di energia invisibile in informazioni fruibili

Si2-LD utilizzato per ispezionare le perdite di aria compressa

Le termocamere acustiche consentono ai team di manutenzione di “vedere il suono” rilevando il rumore ultrasonico creato quando l’aria pressurizzata fuoriesce attraverso una perdita. Invece di affidarsi a congetture o ispezioni impegnative, i team possono individuare visivamente le perdite in tempo reale, anche in ambienti rumorosi e a distanza di sicurezza.

I moderni strumenti di imaging acustico vanno oltre il solo rilevamento. Quantificano la gravità delle perdite stimando la portata e il costo energetico annualizzato, trasformando ciò che un tempo era un problema di manutenzione in una chiara discussione finanziaria. Attribuendo un valore in dollari a ogni perdita, i team possono dare priorità alle riparazioni in base all’impatto, creare casi aziendali più forti e allineare le azioni di manutenzione con gli obiettivi di riduzione dei costi.

Termocamera Si2-LD

Termocamera acustica industriale Flir Si2-LD TMper il rilevamento di perdite pressurizzate e guasti meccanici

Altrettanto importante, l'imaging acustico supporta una mentalità di manutenzione predittiva. Le ispezioni possono essere eseguite rapidamente, senza spegnere le apparecchiature, e possono essere incorporate in regolari routine di ispezione (ad es. programmi mensili o trimestrali). I risultati possono essere documentati digitalmente e convertiti direttamente in ordini di lavoro attuabili, creando un processo ripetibile e a bassa interruzione che si adatta a strutture e team.

Come appaiono i risultati rapidi nella pratica

Si2-LD utilizzato in un’ispezione ad aria compressa

Durante una recente dimostrazione con una telecamera acustica, un breve approfondimento di un impianto di produzione ha fornito informazioni immediate. In soli 30 minuti, l'ispezione ha identificato circa $6.000 di perdite di aria compressa. Quando sono stati estrapolati in tutta la struttura, i risultati hanno rivelato oltre 50.000 dollari di opportunità di risparmio annualizzato.

Altrettanto importante, l'ispezione ha prodotto un rapporto digitale che poteva essere utilizzato per la pianificazione, la verifica e il follow-up delle riparazioni, il che dimostra la facilità con cui il flusso di lavoro può essere ripetuto nell'ambito di una routine di manutenzione continua. Anche l’adozione parziale in un’impronta multisito potrebbe rappresentare un potenziale impatto significativo se scalata su grandi reti di produzione.

Un percorso pratico verso la riduzione dei costi e dell'energia

Per le organizzazioni manifatturiere incentrate sull'eccellenza operativa, l'imaging acustico offre un modo diretto e misurabile per ridurre il consumo energetico evitabile. Supporta le iniziative di riduzione dei costi aziendali, offrendo al contempo vantaggi tangibili a livello di struttura: riduzione della spesa elettrica, riduzione dello sforzo delle apparecchiature e maggiore visibilità sul punto in cui i costi energetici vengono persi.

Integrando l'imaging acustico nei programmi di manutenzione predittiva, i produttori possono spesso ottenere un rapido ritorno sull'investimento con uno strumento che trasforma le inefficienze nascoste in informazioni fruibili, aiutando i team a proteggere i margini oggi, costruendo un'operazione più efficiente e resiliente per il futuro.

Prova il nostro calcolatore per vedere il tuo potenziale ritorno sull'investimento (ROI) dal rilevamento delle perdite con l'imaging acustico. 

Back to top