Garantire la sicurezza nelle vasche sotterranee con l'imaging acustico

Un'importante azienda di utility californiana ha dovuto affrontare rischi per la sicurezza dovuti a guasti elettrici nascosti nei suoi caveau di distribuzione sotterranei. Utilizzando l'imaging acustico avanzato, l'azienda ha scoperto come il rilevamento precoce dei guasti può prevenire pericolosi incidenti da arco elettrico e proteggere i tecnici sul campo.

Affrontare i rischi nascosti nelle vasche sotterranee costiere

I caveau di distribuzione a media e alta tensione (MV/HV) sotterranei sono spesso esposti a condizioni ambientali difficili che possono compromettere l’integrità delle apparecchiature. L'umidità, le fluttuazioni di temperatura e la ventilazione limitata possono accelerare la degradazione dei componenti elettrici critici, come i connettori a T, portando a una ridotta affidabilità e a un aumento delle esigenze di manutenzione.

Durante un'ispezione di routine all'interno di un caveau sotterraneo, un tecnico stava scollegando un cavo a media tensione in caso di improvviso arco elettrico. La fonte è stata ricondotta a un connettore t-body degradato che aveva sviluppato nel tempo il tracciamento interno e l'intrusione di umidità. L'arco elettrico ha causato gravi ustioni alle mani e alle braccia del tecnico, evidenziando i pericoli nascosti causati dall'invecchiamento dei componenti in ambienti elettrici ristretti. In risposta, l'azienda ha lanciato un'iniziativa di sicurezza per comprendere meglio i primi segnali di allarme di guasti alle apparecchiature. Il loro obiettivo era determinare se la tecnologia di imaging acustico potesse rilevare l’attività di scarica parziale e altri indicatori di deterioramento prima che si trasformassero in pericoli per la sicurezza.

I metodi tradizionali offrono una visibilità limitata sui guasti nascosti

L'ingresso nel caveau di routine include tipicamente:

  • Ispezione visiva – Controllo di danni visibili, fumo o segni di stress
  • Test atmosferici – Garantire che non siano presenti gas pericolosi
  • Ventilazione – Preparazione dello spazio per un accesso sicuro
  • Isolamento delle apparecchiature – Disalimentare i sistemi ove possibile
  • Ingresso e riparazioni – I tecnici entrano per eseguire la manutenzione

Sebbene la termografia possa talvolta essere utilizzata in remoto tramite droni o hot stick, non è una pratica comune e spesso non riesce a identificare la ionizzazione elettrica precoce che si verifica prima dell’accumulo di calore.

L'imaging acustico avanzato rileva i problemi prima che diventino pericolosi

Flir Si2-PD offre una soluzione rivoluzionaria per le ispezioni elettriche sotterranee. L'intuitiva tecnologia di imaging acustico rileva le scariche parziali in fase iniziale e semplifica i dati in risultati chiari e visivi, mentre l'analisi integrata identifica automaticamente i tipi di guasto e la loro gravità. Insieme, queste funzionalità forniscono informazioni utili sulla sicurezza, consentendo agli operatori di prendere decisioni rapide e sicure prima di entrare in caveau sotto tensione.

una telecamera acustica si2 pd che ispeziona una serie di interruttori

Si2-PD visualizza la scarica parziale in tempo reale, con l'analisi della gravità sul dispositivo che fornisce supporto decisionale immediato.

Vantaggi principali:

L'imaging acustico con Si2-PD offre diversi vantaggi in termini di sicurezza e funzionamento:

  • Rilevamento precoce dei guasti – Identifica la ionizzazione elettrica prima che si verifichi un accumulo di calore
  • Ispezione remota senza contatto – Consente il rilevamento sicuro da aree esterne sotto tensione
  • Prestazioni eccellenti – L'elevata sensibilità del microfono cattura i segnali di scarica più sottili
  • Facilità d'uso – Progettata per i tecnici sul campo, riduce la dipendenza dall'analisi di livello esperto

Rilevata scarica parziale su un connettore con corpo a T con Flir Si2-PD.

Rilevata scarica parziale su un connettore con corpo a T con Flir Si2-PD.

Uno strumento collaudato per prevenire gli incidenti causati da archi elettrici

Il team di ingegneri dell'azienda di servizi pubblici ha concluso che Flir Si2-PD è uno strumento efficace per prevenire l'esposizione dei tecnici a potenziali rischi di archi elettrici. Le prestazioni acustiche avanzate e l'interfaccia intuitiva della Si2 consentono ispezioni più rapide e sicure, supportando l'obiettivo dell'azienda di azzerare i danni nelle operazioni sul campo.

Back to top