Come individuare rapidamente la scarica parziale (PD) utilizzando una telecamera a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite

LA SFIDA DEL CLIENTE

Da molti anni le aziende di servizi pubblici eseguono misurazioni di scariche parziali (PD) su apparecchiature elettriche ad alta tensione. PD è un indicatore di deterioramento dell’isolamento che può portare a guasti alle apparecchiature o persino a un incidente catastrofico. Con le soluzioni a ultrasuoni tradizionali, i sistemi possono essere grandi e ingombranti e i rapporti di ispezione di solito devono essere analizzati da un ingegnere acustico. Alla luce di ciò, le ispezioni possono diventare meno frequenti, lasciando apparecchiature come motori, generatori, quadri elettrici e trasformatori vulnerabili a problemi legati alla PD.

CONTINUA A LEGGERE DI SEGUITO O SCARICA IL PDF

SCARICA ORA

Substation_morevibrant_1.jpg

La Si124 aiuta a velocizzare le ispezioni scansionando grandi aree a distanza di sicurezza

LA SOLUZIONE

L’imaging acustico, ossia la capacità di visualizzare gli ultrasuoni, si è rivelato un metodo efficace per le industrie manifatturiere e le aziende di servizi pubblici per individuare perdite in impianti di aria compressa o la presenza di scariche parziali (PD). Offre ai tecnici il prezioso vantaggio di poter aumentare la frequenza delle procedure di manutenzione predittiva e di poter rilevare i primi segnali di guasti elettrici/meccanici imminenti, preludi di una perdita di energia o, ancora peggio, di tempi di inattività dei sistemi critici. La telecamera acustica industriale FLIR Si124 rileva, visualizza e registra le onde sonore per produrre un’immagine acustica precisa. L'immagine acustica viene sovrapposta in tempo reale a quella catturata dalla fotocamera direttamente da questa innovativa soluzione che pesa poco più di 980 grammi ed è utilizzabile con una sola mano.

Si124-Acstc-04.jpg

Individua in modo rapido e sicuro le scariche parziali all’interno di un impianto elettrico ad alta tensione

I RISULTATI

Con la FLIR Si124, gli addetti possono rilevare in sicurezza i problemi fino a 130 metri di distanza e analizzare i modelli di scarica. La fotocamera classifica il tipo di scarica parziale, tra cui scarica superficiale, scarica fluttuante e scarica in aria. Conoscere il tipo e la gravità della scarica consente agli utenti di dare priorità alle riparazioni.

Le immagini vengono rapidamente caricate tramite Wi-Fi sul servizio cloud FLIR Acoustic Camera Viewer per consentire all’utente di eseguire ulteriori analisi approfondite dei modelli PD generati dal sistema. Gli utenti possono quindi creare report e condividerli facilmente con i colleghi.

Si124-Acstc-09.jpg

Il sistema fornisce rapidamente la classificazione del tipo PD e il modello PD per ulteriori analisi

La Si124 consente ai clienti di eseguire ispezioni più frequenti, aiutando le aziende di servizi di pubblica utilità a mantenere il flusso di energia.

Per maggiori informazioni su FLIR Si124 o per programmare una visita dimostrativa, visita: www.FLIR.com/si124

Articoli correlati

termico

Visualizzazione del suono con FLIR Si124: una telecamera a ultrasuoni per il rilevamento delle perdite

Read more
Nota tecnica

7 cose da cercare in un sistema di telecamere acustiche

Read more
Caso applicativo

FLIR per il monitoraggio di sottostazioni

Read more
Back to top