Informazioni prima dello scoppio dell’incendio: Combattere la combustione alla fonte per gli impianti di riciclaggio e produzione di energia del Regno Unito

La termografia attiva FLIR elimina gli incendi prima che si accendano all'FCG del Regno Unito con un sistema di sicurezza antincendio completamente automatizzato

Un'azienda leader nel settore dell'energia proveniente dagli impianti di scarico dell'Irlanda del Nord (FCG) utilizza la termografia FLIR per salvaguardare gli impianti e prevenire gli incendi, a volte prima ancora che possano incendiarsi.

Generando energia sufficiente per oltre 21.000 famiglie e recuperando energia dai rifiuti prodotti da oltre 155.000 abitazioni dell’Irlanda del Nord, la struttura del valore di £107 milioni di sterline è un investimento considerevole per il gestore delle risorse della regione, ma cosa succederebbe se tutto dovesse andare in fumo?

Questa è una preoccupazione acuta. Con la degradazione della materia, i prodotti potenzialmente infiammabili e i rifiuti chimici, tutti in loco, i siti di gestione dei rifiuti sono particolarmente soggetti a scoppio di incendi. Considerando la portata del rifiuto, un piccolo incendio può rapidamente trasformarsi in una grande preoccupazione, che può costare milioni di dollari per la correzione.

Non parlare di spazzatura: la termografia attiva combatte gli incendi prima che inizino

FLIR ha lavorato fianco a fianco con gli integratori di sistemi di visione e cantiere Bytronic Vision Intelligence per implementare un sistema di sicurezza antincendio completamente automatizzato.

Il sistema combina telecamere FLIR ad alta risoluzione, software di monitoraggio della posizione e potenti cannoni idrici automatizzati, consentendo di estinguere senza problemi gli incendi, a volte prima che inizino. Come funziona?

Utilizzando una termocamera FLIR A300, Bytronic ha collaborato con il software FLIR che acquisisce letture termiche accurate in tempo reale e identifica le aree che si stanno riscaldando e che potrebbero bruciare in modo imminente.

Una volta superata la soglia di temperatura preimpostata, vengono attivati i canoni dell'acqua oscillante.

Dopo che l'incendio è stato spento e la temperatura si è raffreddata, i canoni dell'acqua scompaiono automaticamente, il che garantisce che non venga sprecata acqua in eccesso, poiché il sistema utilizza solo quanto necessario per sconfiggere il fuoco.

Dai sistemi sprinkler alle soluzioni ad alta pressione

Utilizzando il sistema automatizzato guidato da FLIR, la struttura con sede nel Regno Unito risparmia i costi di manodopera e i tempi di inattività dovuti all'ispezione manuale.

Sotto la guida della termografia FLIR, il sistema di prevenzione incendi è reattivo, affidabile ed efficiente. A differenza delle soluzioni antincendio tradizionali, non è necessario un allarme attivato prima che possa essere implementata una risposta; invece, la termografia può vedere l'aumento di temperatura prima che un operatore o un'ispezione manuale possa essere in grado di farlo.

Anziché essere innescato dal fumo, questo sistema può vedere attraverso di esso, eseguendo letture termiche accurate, qualsiasi ostacolo potrebbe oscurare la vista di un operatore manuale o dell'obiettivo.

L'energia proveniente dai siti di scarico ora beneficia di una minore quantità di acqua sprecata, di un minore inquinamento ambientale e di una riduzione misurabile delle risorse perse a causa di danni causati dagli incendi rispetto ai sistemi di sicurezza antincendio tradizionali, il tutto grazie alla tecnologia FLIR alla base di questo potente kit.

Articoli correlati

Scegliere una telecamera

Qual è la differenza tra termometri IR e termocamere?

Read more
Nota tecnica

Raffreddato o non raffreddato?

Read more
Back to top