In che modo la termografia può aiutare le aziende a prevenire gli incendi prima che si inneschino nelle zone di stoccaggio di grandi quantità
50 milioni di dollari persi a causa di incendi: Perché lo stoccaggio di grandi quantità di silvicoltura è così vulnerabile
Le crescenti minacce alle operazioni forestali non possono essere sopravvalutate. Infatti, nel settore forestale, pochissimi ambienti rappresentano un rischio di incendio maggiore rispetto agli impianti di stoccaggio di grandi volumi.
Nel 2023, gli incendi catastrofici nel Cile centro-sud hanno bruciato oltre 430.000 ettari di terreno. Il gigante forestale Arauco da solo ha stimato 50 milioni di dollari in danni e interruzioni operative, sottolineando in modo incerto come gli eventi di incendio causati dal clima stiano interrompendo le operazioni forestali ben oltre il pavimento forestale.
Questo non è un incidente isolato. I cantieri forestali che immagazzinano segatura, trucioli di legno o pacciame di corteccia contengono grandi volumi di materiale infiammabile in cumuli compatti, rendendo il fuoco non solo possibile, ma probabile.
I punti caldi nascosti possono formarsi attraverso la decomposizione microbica, l'attrito o una scarsa ventilazione, che può quindi sfaldarsi per giorni sotto la superficie, oltre la portata di ispezioni visive o sonde palmari.
I risultati? Una devastante esplosione incredibilmente difficile da sopprimere, in grado di distruggere non solo il materiale immagazzinato, ma anche le risorse, i macchinari e gli edifici adiacenti.
Tuttavia, con la termografia, non c'è attesa di fumo o fiamme; rileva precocemente le anomalie di temperatura interna, anche in grandi depositi esterni.
I rischi nascosti di incendio nello stoccaggio di biomasse
La sfida per gli operatori è che le ispezioni a livello di superficie o i controlli periodici della temperatura offrono una protezione minima, perché l’accumulo di calore interno è invisibile a occhio nudo e imprevedibile sia in profondità che in posizione. È qui che il rilevamento precoce degli incendi attraverso la termografia svolge un ruolo trasformativo.
Il rilevamento precoce significa un intervento proattivo
I sistemi di estinzione incendi standard, come gli spruzzatori, i sistemi di diluvio e le coperte ignifughe, sono fondamentali, ma sono solo sempre reattivi. Possono essere attivati solo dopo che fumo, fiamma o calore superficiale estremo sono già stati rilevati, spesso troppo tardi per prevenire la piena accensione. Di conseguenza, la sicurezza dei dipendenti, i prodotti e le attrezzature sono tutti messi a rischio.
Le termocamere avanzate FLIR consentono il rilevamento precoce degli incendi attraverso il monitoraggio senza contatto 24/7 delle pile di biomassa, offrendo il rilevamento in tempo reale di eventuali tendenze di temperatura anomale. Ciò consente agli operatori di intervenire tempestivamente: rimuovere o ruotare il materiale, aumentare la ventilazione o attivare la soppressione localizzata prima che gli incendi possano prendere piede.
Progettato per ambienti remoti e robusti
I cantieri di biomassa per esterni richiedono sistemi di monitoraggio robusti e intelligenti. Le soluzioni termiche FLIR sono progettate per ambienti difficili, resistenti a polvere, umidità e temperature estreme. Questi prodotti presentano:
Scansione termica continua
Analisi integrata nella termocamera con soglie di temperatura programmabili
Avvisi automatizzati tramite SCADA o sistemi di terze parti
Facile integrazione con trigger antincendio o ispezioni basate su droni
Il portafoglio FLIR è realizzato su misura per il rilevamento su scala industriale.
Il costo crescente dell'inazione
Gli incendi nei cantieri di stoccaggio del legno possono sfaldarsi per giorni. Collegano i servizi di emergenza, danneggiano le apparecchiature cruciali, arrestano le operazioni e, peggio ancora, pongono gravi rischi per la salute e l’ambiente.
La termografia offre un modo per prevedere e prevenire questi rischi prima che si aggravino, proteggendo lavoratori, prodotti e margini di profitto, nonché l’area circostante. Negli impianti di bioenergia, nelle segherie o nei siti di gestione del legname, il rilevamento precoce degli incendi nello stoccaggio di grandi quantità non è solo una misura di sicurezza: è un imperativo aziendale che i proprietari di siti non possono permettersi di ignorare.
Fai i passi successivi per salvaguardare la tua struttura di stoccaggio.
Compila il modulo per metterti in contatto con un esperto FLIR EFD oggi stesso.
Articoli correlati
Nota tecnica
Termografia per l'industria dei prodotti in legno: Miglioramento della sicurezza, della qualità e dei tempi di attività