I Vigili del fuoco fanno affidamento su strumenti affidabili per salvare vite. Uno di questi strumento essenziali è la termocamera (TIC) che può aiutarli a farsi strada in condizioni buie e torbide e a trovare persone intrappolate in circostanze di grande stress. Le termocamere rilevano il calore emesso dall'ambiente e lo trasformano in sorprendenti immagini termiche che permettono di vedere attraverso il fumo, visualizzare le differenze di temperatura e rivelare i punti caldi nascosti. Tuttavia, nei casi in cui le differenze di temperatura nella scena siano meno evidenti, può essere una sfida per alcune termocamere fornire la chiarezza di cui i Vigili del Fuoco hanno bisogno per identificare rapidamente i dettagli strutturali che li circondano. È qui che entra in gioco la tecnologia Flexible Scene Enhancement (FSX) di FLIR.

La nuova tecnologia Flexible Scene Enhancement (FSX™), implementata nella termocamera FLIR K55, migliora il dettaglio nelle immagini termiche. I Vigili del Fuoco possono utilizzare la K55 per vedere immagini termiche estremamente nitide e i più piccoli dettagli.

Cos'è Flexible Scene Enhancement (FSX)

Mentre le termocamere in generale sono una risorsa preziosa per i Vigili del Fuoco, una termocamera con FSX, come le FLIR K45, K55 e K65 , fornisce un nuovo e più elevato livello di miglioramento dell'immagine termica. I potenti algoritmi di elaborazione dell'immagine alla base della tecnologia FSX aiutano i Vigili del Fuoco a vedere i bersagli a basso contrasto anche in scene con ampi intervalli di temperatura. Il risultato è un'immagine estremamente nitida e strutturata che mostra i più piccoli dettagli, consentendo ai Vigile del Fuoco di riconoscere più facilmente gli oggetti, il percorso e altri elementi che, a loro volta, aiutano prendere decisioni rapide quando è questione di pochi secondi.

FSX è un algoritmo avanzato di elaborazione non-lineare delle immagini che preserva i dettagli nelle immagini ad alto range dinamico. Estrae il dettaglio dell'immagine, come bordi e angoli e altri elementi distintivi dall'immagine originale, lo migliora, quindi lo reintegra nell'immagine originale per agevolarne la visione, anche nelle situazioni estremo che i Vigili del Fuoco incontrano ogni giorno.

Rilevazione più rapida

I Vigili del Fuoco hanno usato per anni le termocamere senza FSX, quindi perché preoccuparsi di farlo ora? La risposta semplice è per questioni di velocità. Gli eventi si susseguono rapidamente in un incendio attivo, e i Vigili del Fuoco non hanno il tempo di armeggiare con le impostazioni della termocamera TIC per ottenere il dettaglio dell'immagine di cui hanno bisogno per domare l'incendio in modo più efficace, salvare le persone in pericolo velocemente e proteggere i compagni.

A differenza di molti altri metodi di miglioramento dell'immagine, FSX risulta molto efficace al mutare delle condizioni. Una termocamera dotata di FSX produrrà pertanto immagini termiche pressoché perfette in ogni condizione, consentendo ai Vigili del Fuoco di concentrarsi sull'immagine piuttosto che sui comandi.

Termocamere per applicazioni antincendio

Entrare in un edificio in fiamme o avvicinarsi a un incendio in un sito industriale è molto pericoloso, ed è ovvio che i Vigili del Fuoco devono fare molto affidamento sui compagni e sull'equipaggiamento. Chi ha già usato una termocamera, sa quanto possa dimostrarsi eccezionale nel supportare i Vigili del Fuoco a proteggere la vita degli altri e la loro stessa. Essere in grado di vedere attraverso il fumo aiuta a migliorare notevolmente la consapevolezza della situazione, e consente ai Vigili del Fuoco di rimanere orientati all'interno di una struttura e capire dove si trovano rispetto ai compagni. Poiché sono in grado di misurare te visualizzare le temperature a distanza, aiutano anche i Vigili del Fuoco a proteggersi dai gas caldi che possono accumularsi, fino ai roll-over e ai flashover. Questi sono avvertimenti preventivi necessari per tenere la situazione sotto controllo. L'imaging termico è anche uno strumento vitale per trovare le persone intrappolate o inconsce in un incendio. Le termocamere sono estremamente preziose anche nella fase di bonifica di un incendio, per la lotta contro gli incendi boschivi e per le operazioni di ricerca e soccorso (SAR).

Con il vantaggio aggiunto del miglioramento FLIR FSX, la tecnologia termografica ha ora raggiunto un livello più elevato di chiarezza, efficacia ed efficienza.

FSX è un'esclusiva delle termocamere FLIR K-Series

Solo i modelli FLIR K45, K55, e K65 conforme NFPA 1801:2013 sono dotati della funzione Flexible Scene Enhancement. Queste termocamere ad alte prestazioni sono dotate anche di cinque modalità di imaging selezionabili tramite un pulsante azionabile con facilità anche nelle situazioni più concitate. Tutti e tre i modelli consentono inoltre di salvare fino a 200 immagini termiche da rivedere in un secondo momento. Le K55 e K65 vanno perfino oltre, consentendo di memorizzare fino a 200 videoclip (5 minuti ciascuna) in modo da poter catturare la scena in azione, funzione preziosa per raccogliere riscontri e per attività formative.

Back to top