Rilevazione e monitoraggio delle perdite di metano presso le strutture di regolazione della pressione del GNL che utilizzano telecamere OGI Flir e IA

Nel 2025, un’azienda pubblica in Corea del Sud responsabile delle operazioni nazionali di GNL ha introdotto la termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI) Flir GF77a per rafforzare il monitoraggio delle perdite di metano presso gli impianti di regolazione della pressione del Terminal di GNL di Boryeong. La soluzione ha combinato il video OGI in tempo reale con un motore di rilevamento dei pennacchi basato sull'intelligenza artificiale per supportare un monitoraggio più sicuro ed efficace, in particolare in ambienti esterni senza pilota in cui i sensori convenzionali possono essere meno affidabili.

 

La sfida: attrezzature per esterni + monitoraggio senza pilota

Gli impianti di regolazione della pressione del GNL sono mission-critical e possono essere vulnerabili ai rischi di perdite. Mentre i sensori di gas fissi erano già installati in loco, l'operatore ha affrontato una sfida continua con la gestione remota e senza pilota, specialmente all'aperto.

Come ha spiegato il responsabile dello stabilimento:

“Gli impianti di regolazione della pressione del GNL sono estremamente critici, ma soggetti a rischi di perdite. Mentre i sensori di gas sono installati in loco per il funzionamento, la gestione remota senza pilota ha rappresentato un problema: l’apparecchiatura viene installata all’aperto, riducendo la probabilità che i sensori di gas rilevino le perdite se si verificano. Pur cercando modi per migliorare ulteriormente il monitoraggio complessivo delle perdite e la sicurezza per le apparecchiature di regolazione della pressione dei gas all'aperto, abbiamo scoperto che la termocamera Flir OGI era in grado di rilevare le fughe di gas in una fase precoce".

L'approccio: convalidare la visibilità del metano prima dell'implementazione completa


Termocamere per il monitoraggio delle fughe di gas montate su palo presso un impianto di regolazione della pressione del GNL esterno.

Prima di installare il sistema presso il sito di regolazione della pressione del GNL, il team ha condotto un test in loco rilasciando intenzionalmente un campione di gas metano per convalidare le prestazioni. La Flir GF77a, ottimizzata specificamente per il rilevamento del metano, ha consentito all'operatore di osservare immediatamente il modello di rilascio del gas su un monitor. Dopo la prova di successo, il cliente ha installato la GF77a insieme all’infrastruttura TVCC esistente.

Implementazione della soluzione: Flir GF77a + Rilevazione di fughe di gas basata su IA

Luogo di installazione

  1. Campo visivo che copre l'intera struttura di regolazione della pressione esterna
  2. Installazione basata su rete, simile a TVCC (utilizzando le strutture esistenti)

Flusso di lavoro operativo

  1. La GF77a trasmette video OGI in tempo reale
  2. Un motore di analisi IA rileva automaticamente i modelli di perdite/plume
  3. Gli allarmi vengono attivati e gli eventi vengono registrati quando viene rilevata una perdita
  4. Gli operatori rispondono immediatamente in base alle procedure del sito e alla situazione

Risultati: copertura più ampia, consapevolezza più rapida, minore complessità

Adottando l'approccio di rilevamento visivo dei gas di Flir, il cliente ha rafforzato il monitoraggio in un'ampia area senza implementare più telecamere. Poiché la soluzione poteva essere integrata con l’infrastruttura TVCC esistente, l’operatore ha evitato strutture aggiuntive, contribuendo a ridurre la complessità e i costi complessivi dell’installazione.

Rispetto agli approcci tradizionali basati solo su sensori, la soluzione ha anche consentito il monitoraggio basato sulla visualizzazione in un’area più ampia, supportando una consapevolezza precoce dei potenziali indicatori di rischio. Come livello di monitoraggio basato su immagini e basato sull'intelligenza artificiale che integra i sensori esistenti, il sistema ha migliorato la capacità di sorveglianza per gli impianti di regolazione della pressione di GNL esterni e senza pilota.

Prospettiva dell'operatore e miglioramento continuo

Il responsabile dello stabilimento ha annotato sia il valore operativo che la roadmap per la raffinazione:

"Prevediamo che l'applicazione sia del sistema di rilevamento dei gas basato sull'intelligenza artificiale che del sistema termocamera OGI consentirà operazioni di rilevamento delle perdite di gas più efficaci. Sebbene vi siano aree di miglioramento, come la regolazione della sensibilità e la correzione dell’impatto ambientale nel metodo di rilevamento delle fughe di gas e la visualizzazione dei loro modelli, vediamo chiaramente il vantaggio di migliorare le prestazioni di rilevamento integrando i metodi di misurazione esistenti. Sebbene sia nelle prime fasi dell'installazione, ci aspettiamo che contribuisca a prevenire gli incidenti di sicurezza prima che si verifichino".

Fasi successive

Guardando al futuro, il cliente intende:

  • Modelli IA avanzati su misura per le condizioni specifiche del sito
  • Espandi il monitoraggio a sezioni più ampie per una supervisione integrata a livello di struttura
  • Estendi le capacità di automazione tra altri tipi di apparecchiature a gas

Conclusione

Questo caso dimostra come le telecamere OGI Flir abbinate al rilevamento di pennacchi IA possono integrare i sistemi di sensori tradizionali e alzare lo standard per il rilevamento intelligente e visivo delle perdite di metano, supportando operazioni più sicure e intelligenti negli ambienti di regolazione della pressione del GNL.

Articoli correlati

Caso applicativo

La GF320 utilizzata per rilevare fughe

Read more
Caso applicativo

GF306 migliora le prestazioni

Read more
Back to top