Quali tipi di gas è possibile vedere con una termocamera OGI?


Le termocamere FLIR per la rilevazione di gas possono aiutare a "vedere" centinaia di gas invisibili in modo rapido e sicuro, ma non tutti i tipi di gas possono essere visualizzati con la rilevazione ottica di gas (OGI). Comprendere quali tipi di gas possono essere visti con OGI aiuterà a scegliere una termocamera e a diventare esperti nel suo funzionamento.
Il rilevamento ottico di gas utilizza una termocamera a filtraggio spettrale per visualizzare fughe di gas altrimenti invisibili. Funziona misurando la radiazione infrarossa che passa attraverso un volume di gas. Ogni gas ha le proprie caratteristiche di assorbimento spettrale e molti composti gassosi assorbono una certa energia infrarossa, ma solo all'interno di un determinato intervallo ristretto di lunghezze d'onda.
All'interno di questo intervallo molto stretto, mirato ad un gas specifico, le termocamere OGI possono visualizzare il pennacchio di gas, che tipicamente assomiglia ad una nuvola di fumo, impedendo all'energia di raggiungere il sensore IR. Questa nuvola corrisponde all'area in cui l'energia in quella data lunghezza d'onda viene assorbita dal gas.

Poiché le termocamere OGI visualizzano il gas come una mancanza di energia infrarossa, possono rilevare solo i gas che assorbono la radiazione infrarossa nel passa banda filtrato: i gas che non assorbono IR nel passa banda filtrato non saranno visibili. Ad esempio, i gas nobili come l'elio, l'ossigeno e l'azoto non possono essere visualizzati direttamente.
Centinaia di altri gas industriali, tuttavia, assorbono l'energia infrarossa e possono essere visualizzati con la tecnologia OGI. La maggior parte degli idrocarburi, ad esempio il benzene, il butano e il metano, assorbono le radiazioni vicino alla lunghezza d'onda di 3,3 μm (micrometri) e possono essere visualizzati con una termocamera come la FLIR serie G per gli idrocarburi. L'esafluoruro di zolfo (SF6) assorbe energia vicino a 10,6μm e può essere rilevato con una termocamera come la FLIR GF306.
Anche se una termocamera può visualizzare un gas in particolare, non visualizzerà un altro gas che ha proprietà di assorbimento dell'infrarosso nettamente diverse. Per consentire la rilevazione di una vasta gamma di gas, FLIR offre un ampio catalogo di termocamere OGI. Consulta questa tabella per verificare quale modello di termocamera GF è più indicato per la tua applicazione.

Ulteriori informazioni sulle soluzioni FLIR OGI: flir.com/ogi