Migliorare la sicurezza di alimenti e bevande con la termografia in tempo reale

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ogni anno circa 600 milioni di persone si ammalano dopo aver mangiato alimenti contaminati. Dietro a questi numeri si trovano famiglie reali, visite in ospedale e, nei casi più gravi, perdita di vite umane.

Nella produzione alimentare, pochi gradi possono fare la differenza tra prodotti sicuri e un costoso richiamo. Per i produttori, anche piccole deviazioni di temperatura possono innescare lotti rifiutati, audit falliti, tempi di inattività non pianificati e danni alla reputazione del marchio.

La sfida non è sapere che la temperatura è importante. Lo monitora continuamente senza rallentare la produzione. È qui che la termografia in tempo reale fornisce un valore operativo misurabile.

Controllo di precisione per fasi critiche HACCP

La cottura, la pastorizzazione e il raffreddamento sono punti di controllo critici in qualsiasi piano HACCP. Il calore costante è uno dei modi più efficaci per prevenire la contaminazione microbica, ma le linee di produzione ad alta velocità rendono difficile l’uniformità e leggere variazioni di temperatura possono rapidamente trasformarsi in problemi più grandi se non vengono rilevate in anticipo.

I controlli a campione manuali lasciano spazi vuoti. Tra un’ispezione e l’altra, le temperature possono variare inosservate, spesso richiedendo rilavorazioni o persino lo smaltimento del prodotto.

Le termocamere Flir e i sensori intelligenti forniscono un monitoraggio continuo e senza contatto della temperatura sull'intera linea. Invece di controllare singoli punti, gli operatori possono vedere l'immagine termica completa in tempo reale. Ciò consente ai team di:

  • Rileva immediatamente le deviazioni di temperatura
  • Verificare l’uniformità in ogni lotto
  • Mantieni registri pronti per l’audit e con data e ora
  • Intervenire prima che piccoli problemi diventino costosi eventi

Con una risoluzione di livello industriale e una precisione di ±2 °C, la termografia supporta decisioni sicure e in tempo reale senza interrompere la produttività.

Dai controlli spot alla verifica continua

Il campionamento manuale consuma manodopera e introduce variabilità. Integrando la termografia direttamente nei sistemi HMI e SCADA, i produttori possono passare al monitoraggio continuo piuttosto che al campionamento periodico. I dati di temperatura diventano parte del sistema di controllo più ampio, non un’attività manuale separata.

Telecamera Flir A70

In una struttura, i controlli manuali di 30 minuti sono stati sostituiti con il monitoraggio 24 ore su 24 utilizzando la termocamera Flir A70 Compact Smart Sensor. I risultati:

  • Tempo di ispezione ridotto
  • Deviazioni rilevate prima
  • Sono state ridotte le interruzioni di linea
  • La preparazione delle verifiche è diventata più facile

L'automazione non sostituisce le competenze. Consente ai team di intervenire tempestivamente, migliorando sia la sicurezza che le prestazioni operative.


Scopri tutte le nostre soluzioni per la produzione di alimenti e bevande


Costruito per ambienti di produzione reali

Gli impianti di lavorazione degli alimenti sono impegnativi: calore elevato, lavaggi, spazi ristretti e movimento costante. Qualsiasi tecnologia deve funzionare all'interno di questa realtà.

Flir A70 si integra con i protocolli industriali standard e si collega direttamente a MES, SCADA e reti di impianti. I flussi di dati in dashboard e strumenti di reportistica già in uso, e l'analisi on-edge fornisce una verifica immediata senza rallentare l'output o aggiungere complessità all'infrastruttura, rafforzando la visibilità e il controllo dei processi.

Riduzione di rischi, sprechi e costi

Le deviazioni di temperatura comportano conseguenze operative reali: prodotti rifiutati, rilavorazioni, interruzioni della linea e indagini sulla conformità. Il monitoraggio termico continuo riduce questi rischi individuando le deviazioni in anticipo, prima che influiscano su grandi volumi. I vantaggi sono chiari:

  • Meno lotti rifiutati
  • Rendimento e produttività migliorati
  • Riduzione dei costi di ispezione manuale
  • Maggiore prontezza di audit
  • Maggiore resilienza operativa

Maggiore visibilità, maggiore responsabilità

La temperatura è superiore a un numero. È una variabile di controllo critica. L'imaging termico e visivo in tempo reale sostituisce i controlli intermittenti con la verifica continua, fornendo tracciabilità, documentazione e fiducia in ogni fase della produzione.

Quando si vede chiaramente il calore, è possibile gestire il rischio in modo proattivo piuttosto che reattivo. Nell'odierno settore alimentare e delle bevande, la visibilità è la protezione operativa, non un lusso.

La prevenzione delle variazioni termiche protegge l’integrità di prodotti, ricavi e marchi, ma, cosa ancora più importante, protegge le persone.

 

Back to top