La raffineria di Bayernoil utilizza le termocamere per il rilevamento di gas FLIR per individuare le fughe di gas


La più grande raffineria della Germania meridionale integra una termocamera per la rilevazione di gas nei suoi programmi di rilevamento e riparazione delle fughe
Il complesso della raffineria di Bayernoil si trova nella Germania meridionale e conta tre raffinerie, i siti di produzione e di stoccaggio a Ingolstadt, Neustadt e Vohburg (tra Monaco, Norimberga e Ratisbona). È di proprietà delle società petrolifere OMV, Agip, BP e Ruhr Oel. Oltre 800 dipendenti lavorano ogni anno 12 milioni di tonnellate di greggio che viene raffinato in prodotti petroliferi. La sicurezza e le considerazioni ambientali sono saldamente integrate nella gestione della qualità e della produzione della compagnia. Inoltre, la Bayernoil ha una politica rigorosa a incidenti zero, da cui l'importanza della manutenzione preventiva nei tre siti.
Ricerca di emissioni fuggitive Gli impianti di raffinazione sono soggetti a un revamp generale, una vasta operazione di ispezione e manutenzione durante la quale le unità vengono fermate, parzialmente smontate, pulite, manutenute e collaudate. Presso l'impianto di Vohburg, circa 1.500 lavoratori sono coinvolti in questo processo, che ha una durata tipica di diverse settimane.
"Il principale motivo per cui abbiamo acquistato una termocamera per la rilevazione di gas è per minimizzare delle fughe di idrocarburi dalla nostra rete di tubazioni, in particolare, le fughe alle guarnizioni delle flange", dice John Stapleford, HSE (Health, Security, Environment) Manager degli impianti di Bayernoil. La messa in funzione delle unità di Vohburg revisionate ha rappresentato un'ottima opportunità per ispezionare gli impianti alla ricerca di eventuali fughe dopo il revamp.
Bayernoil integra una termocamera per la rilevazione di gas nei suoi programmi di rilevamento e riparazione delle fughe. Sebbene le prescrizioni ambientali e di sicurezza siano severe, attualmente non esiste uno specifico programma europeo LDAR che stabilisca con quale frequenza e completezza le aziende debbano trovare, riparare e segnalare le fughe di composti organici volatili. Bayernoil intende scambiare le proprie esperienze con altri utenti di termocamere per la rilevazione di gas nelle aziende proprietarie della Bayernoil per stabilire gli intervalli di ispezione ottimali.
"La termocamera per la rilevazione di gas contribuisce a garantire la sicurezza del processo", conclude Stapleford.
"È particolarmente interessante ispezionare i sistemi ad alta pressione in quanto sono i più sensibili alle fughe".