Packaging più resistente e sostenibile con l’ispezione della colla a caldo

L’industria mondiale delle bevande produce milioni di prodotti ogni giorno. Confezioni aperte o danneggiate possono costituire un grave problema per la sicurezza, oltre a causare reclami da parte dei clienti o richiami di prodotto.

Man mano che prende piede l’impegno per la sostenibilità e sempre più produttori riducono l’uso della plastica nella produzione, la sfida di garantire la stabilità di confezioni e pallet con alternative sostenibili richiede un nuovo approccio al controllo qualità automatizzato.

Bytronic, azienda britannica impegnata nell’integrazione, ha installato di recente un nuovo sistema automatizzato di ispezione visiva su una linea di assemblaggio multipack senza plastica presso un birrificio utilizzando le telecamere per imaging termico Teledyne FLIR.

La sfida principale è stata evitare interruzioni e i difetti di imballaggio contribuendo, al contempo, a eliminare gli involucri di plastica.

Il sistema, detto Hotspot, combina la telecamera Teledyne FLIR A50 (in precedenza A35) a imaging termico con sensore intelligente con una programmazione intelligente del software per ispezionare l’applicazione delle perle di colla a caldo sui multipack in cartone.

Garanzia della stabilità delle confezioni senza plastica con l’ispezione termica

La telecamera Teledyne FLIR A50 (in precedenza A35) a imaging termico con sensore intelligente è studiato per il monitoraggio delle condizioni. Grazie alle capacità di analisi integrata con fotocamera, la misurazione e l’analisi della temperatura possono essere eseguite senza PC.

Con l’acquisizione di un’immagine termica attraverso il cartone, il sistema HotSpot identifica la posizione della colla e la corretta applicazione della stessa; la quantità giusta, nel punto giusto e alla giusta temperatura.

Il sistema avvisa gli operatori di deviazioni nell’applicazione della colla, in modo che i difetti possano essere individuati prima di lasciare la linea, evitando confezioni che cedono oppure rotture in loco o durante il trasporto.

Evitare il richiamo di prodotto

Le linee di imbottigliamento sono spesso in funzione continuamente, in questo caso producendo fino a 60 multipack ogni minuto. Queste operazioni ad alta velocità richiedono metodi di ispezione altrettanto veloci.

I tradizionali controlli manuali a intervalli di tempo lasciano margine a sviste provocate da errori umani naturali.

L’uso delle telecamere termiche Teledyne FLIR poste sopra la linea a ispezionare ogni sigillo di ogni imballaggio permette a HotSpot di eseguire un test in linea rapido e non distruttivo dell’integrità dell’imballaggio.

Il suo successo è tale che HotSpot è stato esteso da una prova singola a cinque linee di produzione, nuove e adattate, in meno di due anni. Ora il sistema è installato di serie su ogni nuova linea.

Articoli correlati

Caso applicativo

La termografia nell'industria alimentare

Read more
Back to top