Rilevare gli animali infestanti con la termografia a infrarossi

Le termocamere sono una soluzione sempre più diffusa e non intrusiva per trovare parassiti nelle pareti e in altri luoghi nascosti. Dai roditori ai calabroni alle termiti, molti proprietari di case e professionisti della manutenzione di edifici utilizzano la termografia per individuare rapidamente i nidi ed evitare la diffusione nelle case di sostanze chimiche come gli insetticidi. Tuttavia, trovare con successo i parassiti richiede la consocenza di alcuni aspetti chiave della termografia.

Vedere attraverso le pareti?

Innanzitutto, chiariamo un equivoco comune: la termografia non può vedere attraverso le pareti. Le termocamere rilevano invece le differenze di temperatura sulla superficie di una parete causate da qualcosa presente sull’altro lato. Per esempio, una termocamera non capterà un roditore che si muove attraverso una parete, ma potrebbe rilevare un nido di roditori che ha generato calore per un lungo periodo di tempo e ha fatto riscaldare la parete esterna. Dai un’occhiata all’articolo La termografia può vedere attraverso i muri? per saperne di più.

Alla ricerca di modelli

Se una grande fonte di calore come un nido non è ovvia, le termocamere sensibili possono essere in grado di rilevare schemi termici irregolari, umidità e altri segni di danni che indicano la presenza di un parassita, come l’isolamento mancante o fori nelle pareti che indicano un punto di ingresso. Comprendere quali modelli cercare richiede formazione e pratica, poiché è facile interpretare un’immagine in modo errato.

Ecco alcuni indicatori da osservare quando si cerca d’individuare i seguenti intrusi comuni:

Termites

termites-in-walls.jpg

I nidi di termiti possono essere visibili come punti caldi (a sinistra) e le gallerie delle termiti hanno un elevato contenuto di umidità che può essere rilevato con la termografia (a destra).

Le termiti possono essere trovate cercando nidi, fonti di umidità e segni di danni alle pareti. Quando le termiti entrano in casa, rilasciano calore dal loro apparato digerente sotto forma di anidride carbonica e costruiscono tubi di fango ad alto contenuto di umidità, creando schemi termici irregolari sulla superficie di pareti, soffitti e pavimenti.

Roditori

rodents-in-thermal.jpg

I roditori (come il possum sulla sinistra) o i loro nidi possono essere visibili, oppure l’attività della fauna selvatica può lasciare indizi come l’isolamento mancante (destra).

I roditori e altri animali selvatici potrebbero creare nidi che possono essere rilevati, o si potrebbero avere pareti danneggiate o un isolamento spostato, che creano punti freddi visibili nella termografia. Gli animali notturni che escono di notte possono essere monitorati anche con la termografia, che funziona nella più completa oscurità.

Calabroni e altri insetti sociali

hornet-nests-small.jpg

I nidi calabroni vengono visualizzati come punti caldi nella termografia.

Gli insetti sono a sangue freddo, ma generano comunque del calore. Il calore emesso da un nido di vespe, un alveare o un altro grande gruppo di insetti sociali genererà solitamente calore sufficiente per essere rilevato da una termocamera.

Anche se sai cosa cercare, i parassiti non sono sempre evidenti. In generale, consigliamo di seguire un corso di formazione con l’ITC o di assumere un professionista se il problema dei parassiti non è facilmente individuabile.

Di quale termocamera ho bisogno?

La termocamera necessaria dipende dalla situazione dei parassiti. Se stai cercando un nido che generi molto calore, potresti essere in grado di individuare il problema con una termocamera di livello base come FLIR ONE® o FLIR Cx-Series.

Se stai cercando termiti e hai bisogno di trovare prove dei danni causati dall’umidità, probabilmente avrai bisogno di una soluzione ad alta risoluzione come una termocamera FLIR Exx-Series.

termite under floor.png

Un nido di termiti sotto i pavimenti viene rivelato con la termografia.

Le termocamere eliminano i tentativi dal rilevamento dei parassiti, risparmiando ore di lavoro agli ispettori, aiutando a identificare la posizione esatta dei nidi e riducendo al minimo la quantità di danni necessari per rimuoverli. Scopri di più sulle soluzioni di termocamere FLIR per l’ispezione degli edifici qui.

FLIR_Line_Ironbow.png

Articoli correlati

Come fare

Come rilevare una perdita d'acqua con una termocamera

Read more
Caso applicativo

Sconfiggere a nascondino gli insetti infestanti con le termocamere FLIR.

Read more
Back to top