In che modo l’emissività influisce sulla termografia?

Innanzitutto, cos’è l’emissività?

L’emissività è una misura dell’efficienza con cui un oggetto irradia energia termica, vale a dire quanto la superficie di un oggetto “dice la verità” sulla sua temperatura. I valori di emissività vanno da 0 (uno specchio teoricamente perfetto che riflette tutta l’energia) a 1 (un oggetto teorico chiamato corpo nero che assorbe e irradia perfettamente tutta l’energia). Si noti che è possibile raggiungere i valori di emissività di 0 e 1 solo in teoria: in realtà, gli oggetti fisici possono essere meglio descritti come variabili da 0,01 a 0,99 sulla scala di emissività.

Le superfici metalliche altamente lucide come il rame o l’alluminio hanno solitamente un’emissività inferiore a 0,10. Le superfici metalliche ruvide od ossidate avranno un’emissività molto più elevata (0,6 o superiore a seconda delle condizioni della superficie e della quantità di ossidazione). La maggior parte delle vernici a finitura piatta è di circa 0,90, mentre la pelle umana e l’acqua sono di circa 0,98.

Emissivity test.jpg

Ogni blocco ha la stessa temperatura, quindi perché appaiono tutti diversi?

Se stai visualizzando un oggetto metallico altamente lucido con un’emissività bassa, quella superficie agirà come uno specchio. Invece di misurare la temperatura dell’oggetto stesso, la termocamera rileverà invece la temperatura riflessa. La temperatura riflessa (nota anche come temperatura di fondo o riflessa a T) è qualsiasi radiazione termica originata da altri oggetti che riflettono l’obiettivo che si sta misurando.

Emissivity Diagram.jpg

La temperatura riflessa può influire sulla temperatura misurata da una termocamera.

Un oggetto potrebbe essere freddo al tatto, ma mostrare una temperatura molto più elevata in base alla termocamera se una fonte di calore vicina (come il termografo) rifletteva sulla superficie.

LIGHT-FLIR-ONE-Pro.jpg

L’interruttore della luce in metallo è più caldo del resto della parete o riflette una fonte di calore calda?

Oppure un oggetto potrebbe avere la stessa temperatura di un oggetto adiacente ma apparire molto più freddo.

Arm And Veins-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

Lanello ha probabilmente la stessa temperatura della pelle della persona che lo indossa, ma appare molto più freddo.

Per gli oggetti con emissività più elevata, la temperatura riflessa ha meno influenza. Tuttavia, per gli oggetti con un’emissività bassa è un fattore critico che deve essere compreso attentamente. Man mano che l’emissività diminuisce, ciò che si misura (e si vede termicamente) proviene maggiormente dalle superfici degli oggetti circostanti, non dall’obiettivo che si sta ispezionando.

Se l’oggetto che si sta tentando di misurare ha un’emissività elevata, è possibile regolare l’emissività e la temperatura riflessa nelle impostazioni della termocamera. Ad esempio, se desideri misurare la temperatura corporea di una persona, imposta l’emissività a 0,98 (emissività della pelle umana) e la temperatura riflessa alla temperatura ambientale (probabilmente circa 68°F/20°C se sei al chiuso) e la termocamera compenserà.

Per altri tipi di superficie e se l’accuratezza della misurazione della temperatura è importante per te e per il tuo programma di ispezione, probabilmente avrai bisogno di formazione termografica per compensare correttamente l’emissività durante l’esecuzione delle misurazioni. L’emissività può essere influenzata da molti fattori diversi e consigliamo di ottenere la certificazione prima di tentare di eseguire misurazioni di superfici difficili.

In generale, tenga presente che se l’emissività dell’obiettivo che sta cercando di misurare è inferiore a 0,5, è improbabile che Lei sia in grado di ottenere una misurazione accurata della temperatura. In questi casi, potrebbe essere necessario prendere in considerazione la possibilità di trovare modi per aumentare l’emissività dell’obiettivo. L’emissività è uno dei fattori più impegnativi di cui bisogna essere consapevoli quando si effettuano misurazioni di temperatura. Tuttavia, può essere compreso e con le tecniche giuste può essere compensato correttamente.

emissivity-tape-test.jpg

Le superfici ad alta emissività, come il nastro elettrico, possono essere utilizzate per misurare accuratamente la temperatura delle superfici a bassa emissività come il metallo lucido.

È possibile seguire i corsi di termografia presso l’Infrared Training Center, che offre corsi in tutto il mondo. Un corso di formazione sulla certificazione termografica di livello I ti insegnerà come regolare correttamente l’emissività e la temperatura riflessa su una varietà di componenti, compresi quelli alimentati elettricamente o di difficile accesso. Per saperne di più su queste classi di certificazione, nonché sulle prossime date e sedi di formazione, visita l’Infrared Training Center online all’indirizzo www.infraredtraining.com

Articoli correlati

Come fare

Come rilevare una perdita d'acqua con una termocamera

Read more
Back to top