A che distanza si può misurare con una termocamera?

Una domanda comune che i termografi fanno è “Qual è il bersaglio più lontano che posso misurare con la mia termocamera?’ La risposta a questa domanda è complicata, ma essenzialmente la distanza che è possibile misurare dipende dalla risoluzione e dal campo visivo (FOV) della termocamera. Una termocamera con una risoluzione più elevata rileva più pixel sul bersaglio che stai cercando di misurare, migliorando la precisione anche a distanza. Un campo visivo ristretto, simile a 6°, ingrandirà gli oggetti distanti, riproducendo ancora più pixel su bersagli distanti.

Quando si misura la temperatura con una termocamera, è necessario avere almeno 3 × 3 pixel sul bersaglio per ottenere una misurazione accurata. Una regola generale è assicurarsi che l’area che si sta tentando di misurare sia superiore allo strumento di misurazione della dimensione dello spot sulla fotocamera. Tuttavia, solo perché è possibile vedere qualcosa nel mirino, questo NON significa essere in grado di misurarlo accuratamente.

vault-elbow-joint-JPEG-(Print---300-dpi).jpg

Il target da misurare deve essere almeno di 3 × 3 pixel e superare le dimensioni dello strumento di misurazione dello spot.

Come si fa a sapere se è possibile misurare un bersaglio in modo accurato? I dettagli sono spiegati nel nostro articolo Comprendere la distanza: il rapporto di dimensione, che descrive come calcolare la distanza da un bersaglio di una data dimensione e ottenere comunque una misurazione accurata della temperatura. Questo calcolo richiede un po’ di lavoro mentale, ma per molte applicazioni non c’è bisogno di preoccuparsi della complicata matematica.

Quando è importante calcolare il rapporto distanza/dimensione e quando è possibile saltarlo?

Applicazioni a distanza

I seguenti tipi di applicazioni generalmente richiedono misurazioni a lunga distanza:

  • Ispezione di tetti o altri oggetti ad altezze elevate dal suolo
  • Monitoraggio di cavi elettrici
  • Monitoraggio delle sottostazioni elettriche e delle linee di trasmissione
  • Monitoraggio e mappatura dei droni
  • Ispezione di pannelli solari con droni
  • Ispezioni a distanza quando è pericoloso o poco pratico avvicinarsi al bersaglio

Queste applicazioni richiederanno probabilmente di calcolare il rapporto distanza/dimensione della termocamera per assicurarsi di ottenere almeno 3 × 3 pixel sul bersaglio.

Altre applicazioni

I seguenti tipi di applicazioni generalmente non richiedono misurazioni a lunga distanza:

  • Ispezione dell’interno di una casa o di un edificio per rilevare eventuali perdite d’aria, isolamento mancante, ecc.
  • Rilevamento di problemi di umidità
  • Ispezione di quadri elettrici o altre reti domestiche
  • Monitoraggio di trasformatori, motori, ecc. in situazioni in cui è sicuro e pratico avvicinarsi alle apparecchiature
  • Manutenzione e riparazioni di veicoli
  • Misurazione di bersagli di grandi dimensioni quando è possibile assicurarsi facilmente che il bersaglio riempia più di 3 × 3 pixel

Tenere presente che l'utilizzo della funzione di zoom sulla termocamera ingrandisce solo i pixel: NON migliora la capacità di misurare bersagli di piccole dimensioni. Se il bersaglio è particolarmente piccolo, è possibile avvicinarsi per assicurarsi di avere almeno 3 × 3 pixel da misurare. Assicurarsi di seguire tutte le precauzioni di sicurezza e di non avvicinarsi ad ambienti o apparecchiature a meno che non sia sicuro farlo.

E95_Thermal_IR_0025_Substation-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

La funzione di zoom non migliora la capacità di misurare bersagli di piccole dimensioni. Se non è possibile avvicinarsi al bersaglio, sono necessari una termocamera e/o un teleobiettivo a risoluzione più elevata.

Se hai deciso di eseguire misurazioni a distanza, di che tipo di termocamera hai bisogno? E quali termocamere non si adattano alla tua applicazione?

Termocamere entry level

Il termine “entry level” si riferisce a termocamere a bassa risoluzione come FLIR C3, FLIR ONEo termocamere Ex-series a basso costo. Queste telecamere sono ideali per alcune applicazioni quando è possibile avvicinarsi al bersaglio e soprattutto quando la differenza di temperatura che si cerca è ovvia. Le opzioni a bassa risoluzione non devono essere utilizzate per le misurazioni a distanza, specialmente se per l’applicazione è importante che le misurazioni di temperatura siano precise.

Telecamere per misurazioni a lunga distanza

Le termocamere ad alta risoluzione, come quelle della serie FLIR T e della serie FLIR Exx, sono più adatte per effettuare misurazioni a distanza. Le termocamere particolarmente adatte per il lavoro a distanza includono FLIR T840 e FLIR T860, che includono opzioni di teleobiettivo per la misurazione della temperatura di piccoli bersagli a distanza.

Consulta il nostro articolo Capire la distanza: Rapporto di dimensioni per scoprire ciò che devi sapere quando esegui misurazioni di temperatura a distanza.

Articoli correlati

termico

In che modo l’emissività influisce sulla termografia?

Read more
termico

Suggerimenti per l'uso corretto delle termocamere e per evitare i comuni errori nell'ispezione di abitazioni

Read more
Back to top