Come rilevare una perdita d'acqua con una termocamera

Le perdite d’acqua e l’infiltrazione di umidità possono causare gravi danni a una casa o a un edificio; inoltre, possono essere difficili da rilevare fino a quando non è già troppo tardi. Una termocamera utilizzata nelle giuste condizioni consente di individuare i problemi nascosti di infiltrazione d’acqua ed umidità senza ricorrere a test distruttivi.

Esistono molte fonti di umidità nell’edificio, tra cui umidità (in qualsiasi stagione), condensa, perdite nelle tubazioni, pioggia e neve, persino persone e animali che respirano. Di solito un basso livello di umidità va bene, ma perdite o condensa pesante possono causare gravi problemi. Una termocamera non è in grado di “vedere” l’umidità nelle pareti, ma è in grado di rilevare sottili differenze di temperatura e schemi che rivelano l’esistenza di acqua.

Modelli di umidità

L’umidità negli edifici si diffonde solitamente in un modello riconoscibile a seconda del luogo in cui si trova l’acqua:

Pareti - forma triangolare dall’alto verso il basso che si crea quando l’acqua si diffonde verso il basso

Soffitto - forma amorfa, non strutturata con aree di materiale fresco, umido e bagnato che si diffondono verso l’esterno con temperature diverse

Inondazione - l’acqua risale la parete fino all’isolamento e alle borchie del muro

Tubo dell’acqua calda - le perdite appaiono come un’area calda

L’umidità è uno dei problemi più difficili da rilevare in un edificio: i segnali sono impercettibili e facili da ignorare finché l’acqua non inizia a gocciolare dal soffitto. La formazione termografica può aiutare nell’identificazione e nell’ottenimento della telecamera giusta per il lavoro da svolgere.

Qual è la migliore termocamera per il rilevamento dell’umidità?

L’umidità tende a causare solo sottili differenze di calore. Una termocamera in grado di rilevare l’umidità deve avere un’alta risoluzione e una grande sensibilità termica (NETD), ciò significa che verranno visualizzate piccole differenze di temperatura. In caso di sensibilità termica, la più bassa è la migliore, quindi una termocamera con sensibilità di 30mK è perfetta per le applicazioni correlate all’umidità, mentre una termocamera con sensibilità di 100mK è più adatta per le applicazioni industriali e per rilevare grandi differenze di temperatura.

Inoltre, è meglio utilizzare una termocamera che consenta di regolare manualmente il livello e la portata dell’immagine termica. I problemi di umidità appaiono in modo migliore quando l’immagine viene regolata per un intervallo di circa 10°C o 20°C, il che fa risaltare anche le minime differenze di temperatura.

Le termocamere migliori per questo scopo includono FLIR E6 per applicazioni di base, e FLIR E8 e FLIR E95 per opzioni di risoluzione più elevata.

Non dimenticare i misuratori di umidità

Le termocamere possono aiutare a localizzare l’acqua e approssimare l’entità dell’umidità, ma l’identificazione di un modello che assomiglia all’umidità non garantisce la presenza di acqua. Ci sono molti motivi per cui potresti vedere un differenziale di temperatura oltre all’umidità nelle pareti. Per controllare ciò che vedi, devi sempre utilizzare un misuratore di umidità per confermare ciò che la termocamera ha rilevato.

I misuratori di umidità FLIR ed Extech offrono molteplici opzioni di rilevamento per ogni applicazione, mentre misuratori come FLIR MR176 combinano sia la termografia che le capacità di misurazione dell’umidità sia per individuare che per testare l’umidità.

Quando si esegue un’ispezione dell’edificio alla ricerca di perdite d’acqua, occorre assicurarsi di impiegare il tempo necessario. L’acqua viene rilevata con una termocamera a causa delle differenze di temperatura causate da evaporazione, capacità o conduzione, e questi processi possono essere influenzati dalle condizioni meteorologiche o dall’umidità interna. Per una comprensione completa di come le termocamere possono rilevare l’umidità, occorre prendere in considerazione un corso di termografia attraverso l’Infrared Training Center.

Articoli correlati

Come fare

Come si può verificare se l'isolamento della casa è inefficiente?

Read more
Caso applicativo

FLIR rivela difetti nel riscaldamento a pavimento

Read more
Back to top