Suggerimenti per l'uso corretto delle termocamere e per evitare i comuni errori nell'ispezione di abitazioni

Le termocamere sono strumenti eccezionali in grado di rivelare problemi che altre tecnologie non sono in grado di palesare, come perdite d’acqua, dispersioni di calore o spifferi, oltre a infestazioni di animali e insetti. Tuttavia, interpretare un termogramma e capire cosa si sta inquadrando con la termocamera non è sempre facile, anche per i più esperti ispettori edili, tecnici di impianti di climatizzazione ed elettricisti. Se hai acquistato una termocamera o stai valutando di aggiungere la termografia al tuo programma di ispezione, assicurati di evitare questi errori comuni.

Errore n. 1: errata interpretazione delle immagini

Durante l’ispezione di una casa con una termocamera FLIR, come FLIR One Edge Pro o FLIR C5, troverai punti freddi, punti caldi e modelli che potrebbero non avere senso e sono facili da interpretare. Imparare a interpretare correttamente le immagini termiche e identificare le aree umide, le perdite d’aria, i potenziali problemi di muffa, le perdite d’acqua, le termiti e altre infestazioni da parassiti, l’isolamento mancante e altri problemi richiede pratica.

Suggerimenti:

  • non tutti i punti freddi o caldi rappresentano problemi. Presta attenzione prima di formulare un giudizio: diagnosticare erroneamente un problema potrebbe indurre costose misure distruttive che dimostrano che hai sbagliato.
  • Non prendere decisioni immediate sul posto. Se non sei sicuro di qualcosa, soprattutto agli inizi, porta le tue immagini in ufficio e visualizza l’immagine su un grande schermo prima di prendere la decisione definitiva e scrivi un breve report.
  • Non addebitare costi aggiuntivi o non pubblicizzare l’inclusione dell’analisi termografica nei tuoi report fino a quando non ti sentirai sicuro. Aggiungerai valore includendo alcune osservazioni sui problemi di cui sei sicuro.
  • Approfitta delle funzionalità integrate di FLIR Ignite , che carica, organizza e condivide direttamente le immagini dalla tua termocamera FLIR connessa al Wi-Fi. Conserva i dati in un luogo sicuro e facilmente accessibile da qualsiasi dispositivo.
  • Investi in software per la creazione di report come FLIR Thermal Studio, che offre strumenti di modifica, misurazione e analisi che possono rendere le immagini più facili da interpretare.
  • Informati sull’interpretazione delle immagini termiche prima di indagare sull’utilizzo di una termocamera. Una certificazione ITC è un buon punto di partenza e c’è anche una grande quantità di formazione online gratuita disponibile.

Water damage in ceiling 1-JPEG (Web - 72 dpi).jpg

Sembra una perdita d’acqua piuttosto grave dal tetto o dal secondo piano di questa casa. Oppure è aria fredda? Oppure si tratta di una perdita da una bocchetta del sistema di climatizzazione?

Errore n. 2: errori nella misurazione della temperatura

È facile commettere errori quando si tratta di ottenere una lettura accurata della temperatura. I prodotti FLIR progettati per l’ispezione domestica rientrano normalmente nell’intervallo di accuratezza del ±2%, ma alcuni materiali (come il metallo lucido) possono influenzare notevolmente la temperatura mostrata dalla telecamera. Senza comprendere in che modo l’emissività, la distanza e altri fattori influiscono sulla termocamera, non si deve fare affidamento sulle misurazioni della temperatura.

Suggerimenti:

  • Acquisisci una comprensione approfondita di come regolare l’emissività, se è necessario effettuare misurazioni di temperatura. La scienza dell’emissività è spiegata in un corso di Termografia di Livello I.
  • Tieni particolarmente presente che la temperatura degli oggetti lucidi, come il metallo levigato, non sarà misurata accuratamente dalla termocamera a causa della loro bassa emissività. Tuttavia, è spesso possibile aumentare l’emissività dei materiali utilizzando mezzi relativamente semplici ed economici.
  • Le telecamere con un ampio campo visivo sono ottimizzate per la misurazione di oggetti nelle vicinanze. Se è necessario misurare la temperatura di un piccolo bersaglio a distanza, prendere in considerazione l’utilizzo di una telecamera con un campo visivo più stretto.
  • La maggior parte delle apparecchiature elettriche sotto carico si surriscalda, quindi notare un punto caldo potrebbe non indicare un problema. Sapere a quale temperatura dovrebbe essere l’apparecchiatura che si sta osservando quando funziona correttamente.

Electrical Panel Thermal with MSX.jpg

Wow, questo interruttore sembra caldo. È un problema?

Errore n. 3: conosci le limitazioni del tuo strumento

Sarebbe fantastico se FLIR ONE Pro fosse in grado di soddisfare tutte le possibili esigenze termografiche. Tuttavia, anche se le termocamere base come FLIR ONE e FLIR C5 sono ottimi strumenti, hanno i loro limiti. Come per la maggior parte degli strumenti, anche tu sei limitato dalla tecnologia stessa e da ciò che sai fare con il loro utilizzo. L’esperienza con una termocamera richiede tempo e alcune applicazioni possono richiedere una termocamera a prestazioni più elevate, come la E8 Pro .

Suggerimenti:

  • Tieni presente che le telecamere base rileveranno una differenza di circa 1,5°C nella temperatura superficiale su una parete verniciata (o altra superficie ad alta emissività). Le telecamere Expert sono accurate fino a una differenza di 0,02°C.
  • Alcune applicazioni, come il rilevamento di problemi di umidità con la termografia, richiedono una termocamera ad alte prestazioni in grado di rilevare sottili differenze di temperatura.
  • Se puoi, prova ad acquistare una termocamera che soddisferà le tue esigenze nel lungo periodo. Iniziare con una termocamera base ti farà fare molta strada, ma se sai che le tue applicazioni richiedono una termocamera ad alte prestazioni, risparmierai denaro acquistandola fin dall’inizio.

termiteTrails_inWalls.jpg

Questa immagine dell’infestazione da termiti richiede un’elevata sensibilità e risoluzione per essere rilevata, poiché solo una leggera differenza di temperatura rivela i parassiti.

Il modo migliore per evitare di commettere errori quando si diagnosticano problemi in casa è diventare un termografo certificato. L’Infrared Training Center (ITC) offre corsi che approfondiscono la scienza della termografia, le best practice quando si utilizza una termocamera e come interpretare correttamente le immagini, nonché risorse e supporto online.

Articoli correlati

Come fare

Come rilevare una perdita d'acqua con una termocamera

Read more
Caso applicativo

Sconfiggere a nascondino gli insetti infestanti con le termocamere FLIR.

Read more
Nota tecnica

Non puoi permetterti di ignorare il metodo 'FORD' – 3 cose da considerare durante le ispezioni IR

Read more
Back to top