Le termocamere rivelano come mantenere la casa fresca durante le ondate di calore


Le temperature calde da record ci ricordano quanto sia difficile mantenere fresca la casa durante le ondate di caldo, indipendentemente dal numero di ventilatori accesi o da quanto sfrutta l'aria condizionata. Se raffrescare la casa è un'impresa ardua, stai sicuramente lottando contro invisibili problemi di manutenzione. Una termocamera ti rivelerà cosa devi correggere per mantenere la tua casa fresca in estate.
Correggere le fughe d'aria della casa
Un adeguato ricambio d'aria è importante per il comfort, la salute e la sicurezza, ma nella maggior parte degli edifici si riscontra un tasso di perdita d'aria molto più elevato del necessario. La causa principale è spesso la cattiva progettazione o costruzione, con conseguenti perdite d'aria da camini, soffitte, prese d'aria a parete e porte mal sigillate, che consentono all'aria fredda di uscire e all'aria calda di penetrare.
Rilevare l'origine di queste perdite può essere estremamente difficile. Una termocamera ti permetterà di vedere il flusso dell'aria calda e fredda in entrata e in uscita e rilevare le fughe.

Fuga d'aria da una porta mal sigillata.
Correggere la carenza di isolamento
Ma l'isolamento non serve solo per tenere calda la casa, e non per mantenerla fresca? L'isolamento della casa è importante in entrambi i casi. Il ruolo dell'isolamento è impedire il trasferimento di calore e funziona sia per evitare che il calore entri sia per trattenerlo all'interno. Quando raffreschi la casa ad una temperatura ragionevole, un isolamento adeguato manterrà la temperatura, senza tenere accesa l'aria condizionata 24/7.
Le termocamere rivelano i punti in cui l'isolamento potrebbe non essere stato installato correttamente e dove il calore entra nella casa.

Isolamento che si è spostato, consentendo il trasferimento di calore attraverso il soffitto.
Sostituire le finestre vecchie o a vetro singolo
Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti stima che l'aumento e la perdita di calore attraverso le finestre sono responsabili del 25%–30% dell'energia usata per il riscaldamento e il raffreddamento residenziale. Le finestre più vecchie, con un singolo vetro, specialmente quelle con scarso isolamento attorno al telaio, sono responsabili di un notevole spreco di energia.
Se una termocamera rivela un elevato trasferimento di calore attraverso le finestre, passare a modelli a maggiore efficienza energetica è certamente un valido intervento di risparmio economico a lungo termine.

Le finestre inefficienti dal punto di vista energetico causano un elevato trasferimento di calore.
Richiedere ad un professionista una diagnosi energetica della casa è un'ottima soluzione per stabilire come procedere per avere una casa fresca nei mesi caldi. I periti utilizzano le termocamere per rilevare l'origine delle infiltrazioni di calore, e forniscono utili consigli sui miglioramenti da apportare e sugli interventi più efficaci. Per gli appassionati del fai-da-te sono disponibili modelli di termocamere a prezzi accessibili, utili per individuare le fughe d'aria e le aree soggette a perdita di energia. Scopri i modelli FLIR TG165, FLIR C3 o FLIR E8, le soluzioni professionali per le diagnosi energetiche e la manutenzione della casa.