Visualizzazione degli ambienti termici: Prima e dopo. Le termocamere FLIR Systems sono molto utili per prendere decisioni importanti durante i lavori di ristrutturazione e costruzione.

Offrire un ambiente abitativo confortevole è il valore che il settore immobiliare offre ai propri clienti. Le immagini a infrarossi (IR) consentono al settore di fornire consigli per migliorare l’ambiente abitativo. Abbiamo chiesto al Dott. Masayuki Mae, professore associato presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Tokyo, i punti vitali.

Dal 2008, il Dott. Mae ha lavorato su un’ampia varietà di argomenti di ricerca, tra cui aria condizionata, ventilazione, fornitura di acqua calda e uso della luce naturale, il tutto nel tentativo di realizzare una vera e propria eco house. Egli ritiene che i prerequisiti per una confortevole casa ecologica siano “elevato isolamento e prestazioni ermetiche, e uniformità di temperatura verticale dalla testa ai piedi”. Intorno al 2010, ha iniziato a utilizzare le termocamere FLIR Systems per visualizzare e valutare l'isolamento termico e la tenuta d'aria degli edifici residenziali. Apprezza le termocamere FLIR Systems dicendo: "Quando le ho utilizzate per la prima volta, sono rimasto colpito dal fatto che le immagini IR mostrassero apparentemente la differenza in termini di comfort. Aiutano le persone che non hanno esperienza nel settore delle costruzioni a comprendere l'importanza di un ambiente di vita termico. L'aggiunta di informazioni visive intuitive e riconoscibili ai convenzionali consigli testuali e vocali per il miglioramento dell'ambiente vivente può contribuire in modo significativo a rafforzare la fiducia degli utenti".

Le termocamere possono anche visualizzare la comodità.


Poiché l'uso di termocamere rende le carenze di isolamento termico facilmente identificabili attraverso la differenza di colore, è possibile verificare se la costruzione fornisce le prestazioni come previsto. È anche possibile verificare la tenuta d'aria. La tenuta d'aria è un fattore importante per la comodità, perché si riferisce all'efficacia dell'aria condizionata e all'uniformità della temperatura. Gli standard internazionali (ISO7730) raccomandano che la differenza di temperatura dalla testa ai piedi non superi i 2 °C, che è l’uniformità di temperatura essenziale per la comodità. La mancanza di tenuta d'aria causa l'afflusso di aria esterna fredda e pesante dal livello della caviglia, aumentando la differenza di temperatura verticale. Le immagini 1 e 2 mostrano i profili di temperatura di case temporanee costruite da diversi costruttori. L'immagine 1 è per una casa con telaio in acciaio e isolamento elevato con finestre a doppia fascia. Sebbene si ottenga un certo livello di isolamento, la differenza di temperatura verticale dovuta alla bassa tenuta d'aria è apparentemente significativa.

IR1.jpg

Un alloggiamento temporaneo di emergenza con telaio in acciaio e finestre a doppia fascia; mentre viene raggiunto un certo livello di isolamento, la differenza di temperatura da pavimento a soffitto a causa della bassa tenuta d'aria è significativa.

IR2.jpg

Una casa temporanea in legno costruita da un costruttore locale; grazie alla tenuta d'aria, la differenza di temperatura da pavimento a soffitto è ridotta.

L'immagine 2 è per una casa temporanea in legno altamente isolata e a tenuta d'aria. Come si può vedere, la differenza di temperatura tra il livello della caviglia e il soffitto è piccola. Le immagini IR rendono riconoscibili a colpo d'occhio le differenze negli ambienti termici interni e la comodità. È necessario un attento lavoro di costruzione per garantire la tenuta d'aria e la tenuta d'aria è spesso considerata meno importante rispetto all'isolamento termico.

La necessità di test su larga scala per la rigorosa analisi della tenuta d'aria potrebbe aver ostacolato il riconoscimento diffuso dell'importanza di garantire la tenuta d'aria. Quando i costruttori possono controllare facilmente la tenuta d'aria utilizzando le termocamere, ci si aspetta che l'accuratezza della costruzione sia migliorata e che la tenuta d'aria sia migliorata.

Sfruttare al meglio le termocamere e sfruttare la loro potenza per garantire la massima comunicazione delle condizioni

- La tecnica della termocamera influisce notevolmente sull'efficacia della comunicazione: Suggerimenti su come sfruttare le termocamere -

1. Determinare la composizione in base al messaggio desiderato.

Prima di tutto, chiarisci il tuo messaggio e poi determina l'angolo di ripresa in base a questo. Ad esempio, puntare una telecamera verso l'alto per esprimere la freddezza del pavimento (Figura 3). Per controllare la dispersione di calore, acquisire immagini dall'esterno (Figura 4). Quando vuoi esprimere la comodità di una casa, includi due elementi (ad esempio una persona e una stanza) in un soggetto a temperature ambiente e corporee contrastanti. Le immagini IR sono utili anche per esprimere il flusso d'aria di un condizionatore. Sebbene una termocamera stessa non possa visualizzare il flusso d'aria, può visualizzare come la temperatura ambiente viene modificata dall'aria calda o fredda di un condizionatore. Può essere uno strumento piuttosto efficace se utilizzato con cura.

FLIR9910.BMP

In un edificio residenziale scarsamente isolato e a bassa tenuta d'aria, è difficile riscaldare un'intera stanza, con conseguente forte dipendenza da dispositivi di riscaldamento come i riscaldatori.

IR4.jpg

Per controllare la dispersione di calore, acquisire un'immagine dall'esterno di notte in modo da evitare gli effetti della luce solare.

2. Impostare l'intervallo di temperatura su 5–30 °C durante le riprese invernali.

Quando si confrontano gli ambienti interni di diversi edifici, è importante utilizzare la stessa scala di temperatura. Sulla base della nostra esperienza, riteniamo che una scala di temperatura che va da 5 a 35 °C sia la migliore nella stagione invernale del riscaldamento. In questa impostazione, l'intervallo di temperatura confortevole di 20–25 °C viene visualizzato in giallo, che ne visualizza la comodità. Durante la stagione estiva, consigliamo un intervallo di temperatura di 10–40 °C tenendo conto di un cambio di abbigliamento stagionale.

3. Scatta immagini quando gli effetti sono facilmente riconoscibili.

Ci sono periodi di tempo e stagioni appropriati per la ripresa di edifici con termocamere. Per visualizzare le prestazioni di isolamento termico, scatta immagini in inverno di notte invece che di giorno. Questo perché le riprese diurne possono essere influenzate dalla luce solare. Al contrario, per esprimere il calore generato dalla luce solare in estate, scatta immagini di giorno quando il sole splende. Quando si confrontano diversi edifici, acquisire immagini nello stesso periodo di tempo e in condizioni meteorologiche simili. Anche se è difficile soddisfare completamente le condizioni, è importante acquisire immagini il più vicino possibile per convincerle.

4. Utilizzare la telecamera appropriata in base all'intento.

Mentre un obiettivo con un campo visivo (FOV) di 45° è sufficiente per individuare carenze di isolamento termico, un obiettivo grandangolare di 80° è ideale per visualizzare l’ambiente termico di un’intera stanza. Questo tipo di obiettivo consente di acquisire immagini IR che rendono lo stato di un'intera casa riconoscibile a colpo d'occhio. Se non è disponibile un obiettivo grandangolare, è possibile utilizzare il software di composizione delle immagini.

5. Utilizza le immagini IR per migliorare la comodità.

Per sfruttare al meglio le termocamere, è importante acquisire un gran numero di immagini IR. Man mano che acquisisci esperienza, imparerai sicuramente qualcosa. Verificando le immagini acquisite e identificando le differenze rispetto alle aspettative, approfondirete la vostra comprensione delle prestazioni e della comodità dell'isolamento termico. Considerare l'acquisizione di conoscenze di base sulla termodinamica, come radiazione, convezione e conduzione, secondo necessità. Le immagini IR sono il miglior strumento didattico per controllare visivamente l'isolamento termico e la tenuta d'aria.


Le termocamere possono anche essere utilizzate per dare consigli sulla vita.


Il modo di vivere cambia in diversi ambienti termici. Le immagini IR consentono di riconoscere visivamente le caratteristiche termiche di una casa fredda. Gli esperti di architettura devono impegnarsi maggiormente per comunicare i valori degli edifici ad alte prestazioni (immagini 5 e 6). Migliori prestazioni costruttive significano più comfort e una vita più facile per i residenti. Far comprendere loro il concetto di design e vivere più comodamente e facilmente è importante quanto la costruzione. Le immagini IR sono quindi uno strumento ottimale per disinnestare e comunicare il modo di vivere in un edificio residenziale ad alte prestazioni. Aiutano gli utenti a comprendere l'importanza dell'ambiente termico e consentono di creare fiducia con loro.

IR5.jpg

Camera di un edificio residenziale altamente isolato e ermetico; l'immagine IR consente la comprensione intuitiva di uno spazio abitativo confortevole.

IR6.jpg

Aspetto esterno di un edificio residenziale altamente isolato; la quantità di dispersione di calore è bassa.

Back to top