Cos’è la correzione di non uniformità (NUC)?

L’esecuzione corretta di una correzione di non uniformità produce un’immagine di qualità superiore.

Se ti stai chiedendo perché a volte l’immagine termica si congela e la termocamera emette un clic, non c’è bisogno di allarmarsi, sta eseguendo una correzione di non uniformità. Perché succede?

La correzione di non uniformità (NUC) si adatta alla deriva minore del rilevatore che si verifica al variare della scena e dell’ambiente. Fondamentalmente, il calore della termocamera può interferire con le letture della temperatura. Per migliorare l’accuratezza, la termocamera misura la radiazione IR dalle proprie ottiche, quindi, regola l’immagine in base a tali letture. NUC regola il guadagno e l’offset per ogni pixel, producendo un’immagine di qualità superiore e più accurata.

Durante un NUC, l’otturatore della termocamera si abbassa tra l’ottica e il rilevatore, facendo clic sul suono e bloccando momentaneamente il flusso dell’immagine. L’otturatore funge da fonte di riferimento piatta per consentire al rilevatore di autocalibrarsi e stabilizzarsi termicamente.

Ciò accade regolarmente nelle termocamere non raffreddate, ma accade occasionalmente anche nei modelli a infrarossi raffreddati. Viene anche definita FFC (correzione del campo piatto).

Quando la telecamera eseguirà un NUC?

All’avvio iniziale, la termocamera esegue frequentemente un NUC. Man mano che la termocamera si riscalda e raggiunge una temperatura di funzionamento stabile, il NUC diventa meno frequente. Sebbene sia possibile ottenere un’immagine termica circa 20 secondi dopo l’accensione della termocamera, la maggior parte delle termocamere richiede almeno 20 minuti di tempo di riscaldamento in un ambiente stabile per ottenere la migliore precisione di misurazione della temperatura.

La termocamera esegue automaticamente un NUC, ma è anche possibile utilizzare manualmente la funzione NUC prima di misurare una temperatura importante o acquisire un’immagine critica. Ciò contribuirà a garantire la massima precisione.

Posso controllare il NUC in modo che non si verifichi nel momento sbagliato?

Come menzionato sopra, il NUC è importante per migliorare le letture della temperatura. Senza il NUC, si corre il rischio di ottenere letture di temperatura instabili. Il NUC non può essere disabilitato sulla maggior parte delle termocamere portatili, ma sulla maggior parte delle unità di automazione e scienza il NUC può essere impostato dalla modalità automatica a quella manuale. Ciò consente di controllare esattamente quando la termocamera esegue un NUC, tramite segnali software o hardware. Ulteriori informazioni su come impostare la modalità manuale.

Articoli correlati

Back to top