Qual è la termocamera portatile giusta per te?

I fattori fondamentali per determinare la termocamera più appropriata da tenere nella borsa degli attrezzi spesso sono l'uso previsto della termocamera e la frequenza con cui si prevede di usarla. Dopo tutto, le termocamere FLIR per uso residenziale, commerciale e industriale possono variare in termini di prezzo da poche centinaia di dollari a cinque cifre elevate con notevoli balzi di prestazioni tra una e l’altra. La giusta termocamera portatile fornirà le caratteristiche e le funzionalità di cui l'utente ha bisogno a un prezzo accessibile.

Poiché ci sono decine di specifiche che è possibile confrontare, è fondamentale capire quale può essere più utile controllare quando si valutano le varie serie di termocamere offerte da FLIR.

Ecco quattro dei fattori più importanti da considerare:

  • Risoluzione: In genere, minore è il costo di una videocamera, minore è la risoluzione. Anche con una risoluzione più bassa, queste telecamere possono essere efficaci a distanza ravvicinata per esaminare gli obiettivi facilmente accessibili, ma avranno difficoltà a fornire dettagli visivi efficaci necessari per prendere decisioni significative per obiettivi molto piccoli o a molti metri di distanza.
  • Messa a fuoco: Le videocamere di fascia bassa hanno in genere una messa a fuoco fissa che richiede all'utente di spostare la fotocamera per ottenere un'immagine nitida. Questo può diventare un problema se il lavoro richiede misurazioni precise. Un'immagine sfocata significa una misurazione della temperatura meno accurata, indipendentemente dalla reale risoluzione termica di una determinata fotocamera.
  • Campo visivo (FOV): Per i lavori da vicino, un obiettivo con un FOV grandangolare (45° o superiore) sarà più utile di un teleobiettivo (in genere 12° o 6°), principalmente per lavori a lunga distanza. Un dispositivo con obiettivi intercambiabili offre la massima utilità per coloro che necessitano di funzionalità di ispezione da vicino e da lontano.
  • Batteria: Il tempo di standby della batteria, la durata prevista della batteria a uso continuo e la possibilità di sostituire rapidamente le batterie devono essere presi in considerazione per prendere una decisione. Per coloro che richiedono un utilizzo rapido della termocamera una volta ogni poche settimane circa, il tempo di standby avrà la precedenza. Al contrario, chi si aspetta che una fotocamera venga utilizzata tutto il giorno può desiderare una lunga durata della batteria e la possibilità di sostituire facilmente le batterie per completare il lavoro ininterrottamente.

Tenendo conto di ciò, di seguito sono riportati tre modelli di termocamera portatili con prezzi e caratteristiche che possono essere un buon punto di partenza per determinare la fotocamera più adatta a una delle esigenze: FLIR E96, FLIR E8 Pro e FLIR C5.

E96-MechInsp-ConcreteFactory-01.jpg

Il modello E96 offre il meglio di tutti i mondi

Poiché la risoluzione può spesso svolgere il ruolo più importante nel prezzo di una determinata telecamera, è importante pensare al tipo di risoluzione richiesta e, inoltre, alla capacità di mettere a fuoco la telecamera per ispezionare i punti di interesse sia da vicino che da lontano.

Il modello FLIR E96 offre la migliore risoluzione per una termocamera portatile con impugnatura a pistola. È anche la prima telecamera a risoluzione termica reale da 640 × 480 disponibile a 13.549 USD in questo fattore di forma. Dopo tutto, più pixel significano più dettagli, fornendo la possibilità di ottenere misurazioni di temperatura più accurate ogni volta per tutti i tipi di obiettivi.

Per sfruttare appieno questa risoluzione, il modello E96 offre una gamma di obiettivi intercambiabili che possono essere autocalibrati e offrono opzioni di messa a fuoco dinamica. Grazie a tre obiettivi opzionali FLIR AutoCalTM che vanno dal teleobiettivo (14°) al grandangolo (42°), la termocamera offre la copertura più completa per ispezioni da vicino e da lontano.

Inoltre, il modello E96 è dotato di un sistema a batteria intercambiabile ad alta capacità che offre la massima flessibilità per un utilizzo prolungato.

Una telecamera serie E da utilizzare da vicino a un prezzo accessibile: FLIR E8 Pro

Con un fattore di forma a pistola simile a quello dell'E96, il modello FLIR E8 Pro offre un'ottima combinazione di caratteristiche, ma a una frazione del costo: 3.499 USD. Questo prezzo ridotto viene anche fornito con una risoluzione ridotta, con un rilevatore a risoluzione termica reale 320 × 240 e senza la capacità di regolare la messa a fuoco. L'obiettivo fisso da 45° offre un campo visivo appropriato per un'ispezione a distanza ravvicinata, ma non può essere sostituito con un altro obiettivo. Tuttavia, il modello E8 Pro offre all'utente la possibilità di sostituire le batterie per la ricarica esterna, necessaria per l'uso quotidiano, pur offrendo un intervallo di temperature molto alte per una varietà di ispezioni ad alta temperatura da -20 °C a 550 °C (da -4 °F a 1022 °F).

I limiti dell'E8 rendono questo dispositivo una buona scelta per chi necessita di una fotocamera portatile robusta e di qualità, ma non di condurre ispezioni a lungo raggio in cui è necessario un campo visivo più ristretto e la possibilità di regolare la messa a fuoco.

C5-Pocket-01.jpg

C5: La migliore termocamera portatile a meno di 1.000,00 USD

A una frazione del costo di E8 e E96, FLIR C5 è disponibile a 599 USD. Con una risoluzione termica reale di 160 × 120, questo dispositivo è caratterizzato da un fattore di forma compatto punta e scatta, con un touchscreen che funziona con i guanti e si adatta facilmente alle tasche.

Nonostante le dimensioni ridotte, il dispositivo è ancora abbastanza robusto da sopportare cadute da due metri e protegge i componenti dalla polvere e dallo sporco presenti nei tipici cantieri.

Per coloro che attualmente utilizzano FLIR ONE Pro, C5 è un ottimo aggiornamento poiché la batteria dura molto più a lungo (4 ore con una sola carica) e ha circa 30 giorni di standby per un utilizzo rapido ma irregolare a distanza ravvicinata, il tutto all’interno di un involucro robusto e con connettività Wi-Fi.

Non sei ancora sicuro di quale sia la telecamera giusta? Prima di acquistarla, consultate le Specifiche aggiuntive delle termocamere che dovresti conoscere.

Articoli correlati

termico

Top 5 Mistakes That New Thermographers Make

Read more
Scegliere una telecamera

5 strumenti a cui un appaltatore elettrico non può rinunciare

Read more
Back to top