Successo Surefire: Le termocamere FLIR potenziano i Vigili del Fuoco

FLIR ha recentemente fornito l'accesso alle sue termocamere ad alte prestazioni Serie K, mentre centinaia di Vigili del Fuoco si sono riunite in occasione di un importante evento di formazione in Messico. Circa 460 donne provenienti da vari stati del Messico hanno partecipato all'evento, tutte alla ricerca di migliorare le proprie capacità termografiche e di risposta alle emergenze, con un piccolo aiuto dalla tecnologia avanzata FLIR.

Le statistiche pubblicate da Rescue Intellitech suggeriscono che meno del 10% dei Vigili del Fuoco in tutto il mondo sono donne. Sfortunatamente, il Messico è tra quelli con una cifra ancora inferiore a questa media, e il Governo rivela che solo il 5,53% dei suoi Vigili del Fuoco è di sesso femminile. Tuttavia, il Paese sta adottando un approccio proattivo per affrontare la situazione, come evidenziato al Congresso regionale dei Vigili del Fuoco messicano 2025.

Quest'anno, nello stato centrale di Tlaxcala, l'evento ha attratto i Vigili del Fuoco di tutto il paese. Il congresso ha ospitato varie conferenze, concorsi e workshop di formazione, con oltre 450 donne desiderose di aumentare il proprio livello di competenza nella lotta contro gli incendi. Questo importante congresso ha ottenuto il supporto della Segreteria della sicurezza e della protezione civile del Messico, un’agenzia governativa federale responsabile della supervisione della sicurezza pubblica.

Messico Donna Vigili del Fuoco 2 ridimensionato.jpg

Il congresso mirava a responsabilizzare e sviluppare le competenze delle donne nel rispondere a incendi, soccorsi e altri tipi di emergenze. In particolare, una dimostrazione delle tecniche antincendio dei veicoli fornite da personale qualificato ha evidenziato le basi e i fondamenti della risposta alle emergenze. La formazione ha trattato argomenti rilevanti come la termografia e le indagini antincendio. Con decenni di esperienza nelle soluzioni termografiche, FLIR ha fornito la tecnologia delle termocamere dell'evento.

Alle Vigili del Fuoco di sesso femminile è stata impartita una formazione tattica pratica, compresa la dimostrazione di un incendio con veicoli in tempo reale, utilizzando le termocamere FLIR Serie K. Dotata di modelli avanzati come la FLIR K65, ricca di funzionalità, l'obiettivo era quello di comprendere le varie funzionalità chiave, come la tecnologia FLIR Flexible Scene Enhancement (FSX™).

Messicana Donna Vigili del Fuoco 5 ridimensionato.jpg

I potenti algoritmi di elaborazione delle immagini alla base della tecnologia FSX aiutano i Vigili del Fuoco a vedere bersagli a basso contrasto anche in scene con ampi intervalli di temperatura. Il risultato è un'immagine ultra nitida e finemente testurizzata che mostra dettagli più sottili, consentendo ai Vigili del Fuoco di riconoscere oggetti, percorsi e altre caratteristiche più facilmente, supportando un processo decisionale più rapido e migliore quando i secondi contano.

Inoltre, la modalità a basso guadagno/alto guadagno della K65 ha catturato l'interesse all'evento, consentendo agli utenti di regolare con facilità l'intervallo di misurazione della temperatura e la sensibilità dell'immagine. Anche i fondamenti, come la lettura dei modelli di calore e l'uso della K65 per vedere attraverso il fumo, sono stati fondamentali per le attività di formazione.

Teresa Gonzalez, Key Account Manager FLIR per l'America Latina, è stata invitata all'evento dal Direttore dei Vigili del Fuoco messicano, insieme al Governo statale messicano, per parlare e aiutare a formare il team di tutte le donne. Ha detto: "Per me è stato un onore insegnare a queste incredibili donne l'uso della tecnologia delle termocamere per la lotta contro gli incendi. Sono stato in grado di fornire un senso di coscienza e consapevolezza sui possibili pericoli che i Vigili del Fuoco sperimentano quotidianamente e su come le nostre eccellenti termocamere forniscono maggiore sicurezza e supporto durante questi incontri.”

Messico Donna Vigili del Fuoco 4 ridimensionato.jpg

Il feedback generale dell'evento è stato che tutte le donne erano emozionate di utilizzare le termocamere FLIR, aiutandole a superare l'occhio nudo e a vedere attraverso il fumo, fondamentale per le loro responsabilità antincendio quotidiane.

A livello statale e nazionale, il Messico sta chiaramente riaffermando il proprio impegno per la formazione, il riconoscimento e il rafforzamento del ruolo delle donne nei ruoli antincendio. FLIR è orgogliosa di sostenere una causa così importante fornendo questo tipo di formazione. L’emancipazione femminile, non solo nella pubblica sicurezza, ma anche in altri settori tradizionalmente dominati dagli uomini, come quello automobilistico, della difesa, marittimo, della sicurezza e del commercio professionale, è fondamentale perché promuove la crescita economica, promuove prospettive più diverse e promuove il progresso sociale decostruendo le barriere e promuovendo l’uguaglianza di genere.

Articoli correlati

Scegliere una telecamera

10 anni di supporto antincendio

Read more
Caso applicativo

Le termocamere Teledyne FLIR aiutano a salvare vite in un incendio a Stoccolma

Read more
Back to top