Come migliorare il rilevamento di intrusioni perimetrali con una soluzione end-to-end

La progettazione di un sistema di rilevamento di intrusioni perimetrali (PIDS) richiede competenze. Le condizioni atmosferische avverse, la scarsa luminosità, una potenza limitata e ambienti difficili rappresentano fattori che gli integratori sono tenuti a mitigare scegliendo le giuste tecnologie. Sebbene richiedano una progettazione tecnica iniziale maggiore, le soluzioni end-to-end sono altamente efficaci in termini di sicurezza perimetrale generale e iniziative di deterrena dei crimini di un cliente. Queste soluzioni complete sovrappongono più sensori e aggregano dati provenienti da diversi dispositivi di sicurezza per offrire agli utenti finali una comprensione più olistica delle minacce incombenti e degli strumenti di semplificazione degli interventi.

Ecco uno sguardo al motivo per cui vale la pena investire nelle soluzioni end-to-end e al modo in cui esse migliorano la sicurezza perimetrale.

Maggiore flessibilità

Le soluzioni end-to-end eliminano i sistemi di sicurezza in silo che non si interfacciano reciprocamente. Piuttosto, queste soluzioni fondono video, analisi, controllo dell’accesso e audio per una consapevolezza del contesto ottimale e un controllo della sicurezza totale. Le soluzioni end-to-end consentono al personale addetto alla sicurezza di implementare le principali tecnologie compravate nel settore. Esse possono essere una soluzione best-of-breed che sfrutta una piattaforma aperta VMS nonché dispositivi edge di diversi produttori specializzati in determinate tecnologie. Oppure, possono essere una soluzione singola di un produttore unificato la cui soluzione si serve di un intero portagoglio di tecnologie del produttore. FLIR è tra i principlai fornitori di soluzioni che consentono ai clienti di progettare entrambi i tipi di soluzioni end-to-end.

Copertura e visibilità ampliate

Quando si parla di sicurezza perimetrale, gli utenti finali hanno bisogno di ricevere avvisi al primo segnale di oggetto o persona sospetta in avvicinamento verso l’impianto. Una soluzione end-to-end adempie a questo obiettivo integrando molteplici sensori per un monitoraggio ampliato. Ad esempio, queste soluzioni possono integrare un radar con una termocamera. Ciò consente il rilevamento delle intrusioni a centinaia di metri dalla recinzione e permette agli operatori di ottenere allarmi precoci relativi a evetuali attività anomale.

Maggiore probabilità di rilevamento

Come dice il detto, due è meglio di uno. Lo stesso principio è valido quando si tratta di implementare sensori per il rilevamento delle intrusioni. Sovrapponendo un radar alle termocamere, la precisione di rilevamento aumenta notevolmente. Se entrambi i sensori avvisano quando una persona supera il perimetro, è probabile che l’allarme sia affidabile. Quando i clienti usano contemporaneamente le opzioni termiche e radar, non solo riducono i falsi allarmi, ma automatizzano il tracciamento del bersaglio per una migliore valutazione della minaccia.

Un’intelligenza in tempo reale migliorata

Un’importanta funzionalità delle soluzioni end-to-end consiste nella loro affidabilità nel fornire dati in tempo reale. L’esecuzione dell’analisi, sia su dispositivi edge o tramite VMS, è fondamentale. I clienti possono servirsi della classificazione dei bersagli di persone e veicoli, del riconoscimento delle targhe e del riconoscimento facciale per scoprire se un’autovettura o un sospetto non è autorizzato o semplicemente rilevare la presenza di un dipendente all’interno della proprietà fuori dal normale orario lavorativo.

Tempi di risposta più brevi

Le soluzioni end-to-end offrono al personale addetto alla sicurezza più strumenti per agire in scenari ad alto rischio in caso di una minaccia comprovata. Se un intruso viola il perimetro di una centrale elettrica, grazie al VMS, un operatore è in grado di visualizzare la posizione dell’intruso su una mappa. L’operatore potrebbe quindi attivare un blocco per evitare che l’intruso acceda alle porte nei paraggi della struttura.

Funzioni di reportistica complete

Per gli eventi di allarmi, le soluzioni end-to-end semplificano la reportistica. Gli operatori possono raccogliere prove degli incidenti da diversi dispositivi. È possibile raccogliere, scaricare e inviare rapidamente il tutto alla polizia a sostegno delle sue indagini.

Back to top