I vantaggi tangibili di FLIR Nexus

ignacio.jpgSebbene molti professionisti della sicurezza stiano diventando sempre più consapevoli di FLIR Nexus, alcuni rimangono poco chiari sui vantaggi tangibili che questa innovazione avanzata può offrire. Quindi, chi meglio per fornire alcune informazioni chiave rispetto a FLIR Security Software Architect e al guru Nexus completo, Ignacio Vilches Rojo?

FLIR Nexus: Che cos'è e quali vantaggi tangibili fornisce nelle applicazioni termografiche?

Un buon modo per comprendere FLIR Nexus è innanzitutto comprendere le sfide centrali che i responsabili della sicurezza devono affrontare oggi. Secondo Ignacio, il principale è la necessità di una maggiore consapevolezza situazionale. “Ciò include la comprensione di una data circostanza, la raccolta e l’analisi di informazioni rilevanti e l’adozione di decisioni informate per affrontare eventuali rischi potenziali”, spiega.

Pensando a un design convenzionale per la sicurezza perimetrale, molti si aspetterebbero che il sistema includa una varietà di tecnologie di rilevamento e gestione/elaborazione dei dati.

FLIR in genere collabora con i clienti per creare una barriera virtuale che comprende una combinazione di termocamere e telecamere visibili, e radar che vengono poi accoppiati con l'analisi del rilevamento. Queste termocamere lavorano insieme, utilizzando Nexus come protocollo di comunicazione, e forniscono informazioni accurate per tracciare persone, animali o veicoli. Ma qui c'è un punto chiave da considerare:

“È l’azione che segue una violazione perimetrale che determina come dovrebbe reagire un team di sicurezza. Sfortunatamente, è qui che vediamo lacune nella progettazione dei sistemi di sicurezza, il che significa che l’operatore non ha una consapevolezza situazionale totale.”

Leggere la situazione

Nexus è un software e un protocollo di comunicazione proprietario che aiuta a colmare il divario tra dispositivi e sistemi, garantendo una comprensione più completa dell’ambiente all’esterno e all’interno di un perimetro di sicurezza.

Per eseguire un elevato livello di consapevolezza situazionale, un cliente richiede tipicamente una qualche forma di software avanzato che raccoglie i geodati presentati da diversi sensori prima di coordinare i passaggi corretti man mano che il soggetto si muove. FLIR Nexus soddisfa questa ambizione in modo diverso. Consente ai dispositivi edge di comunicare in formato server/client senza la necessità di alcun software o server centrale, riducendo il costo di proprietà.

I dispositivi FLIR Nexus facilitano l'installazione, poiché tutti i dispositivi edge comunicano in tempo reale, richiedendo solo una configurazione semplice.

"In combinazione con la nostra analisi delle telecamere per il rilevamento, Nexus è in grado di identificare, localizzare e tracciare i bersagli ai margini", afferma Ignacio. “Mentre una potenziale minaccia si sposta attraverso la scena, i dispositivi abilitati Nexus comunicano i geodati ad altri dispositivi Nexus e forniscono consegne senza interruzioni per il tracciamento continuo. Questa capacità garantisce la completa consapevolezza del contesto per prendere decisioni informate.”

Un altro vantaggio è che Nexus consente ai clienti di estendere la copertura su aree estese utilizzando meno dispositivi, rendendo la fornitura di consapevolezza situazionale totale molto più accessibile.

La differenza Nexus

L'architettura modulare di Nexus è un importante elemento di differenziazione del mercato. Il suo approccio strategico costituisce una soluzione di sicurezza robusta, multilivello e completamente integrata. L'utilizzo costante della stessa struttura di base per creare la soluzione ottimale garantisce la retrocompatibilità, semplificando il compito di apportare aggiunte o modifiche future, anche se si verificano molti anni più avanti. Questo livello di resistenza al futuro garantisce che Nexus mantenga i suoi notevoli vantaggi in termini di capacità.

"Combinando l'imaging radar termico, visibile e terrestre con l'analisi di classificazione FLIR, Nexus multilivello aiuta a rilevare, identificare, tracciare e agire a lungo raggio e in qualsiasi condizione meteorologica", afferma Ignacio. "In particolare, è possibile rilevare le minacce in tempo reale, il che è importante per una risposta rapida e la capacità di adattarsi continuamente di fronte alle violazioni della sicurezza".

Sebbene esistano molti altri protocolli di comunicazione, alcuni dei quali sono aperti, la maggior parte è stata sviluppata e definita prima dell’adozione diffusa dei processi termografici nel settore della sicurezza. A quel tempo, gli sviluppatori si concentravano invece sulle telecamere a spettro visibile.

"In questo momento, Nexus è l'unico protocollo che consente l'accesso a tutte le diverse funzioni e impostazioni necessarie per ottenere un elevato livello di integrazione con i sensori FLIR, fornendo la migliore immagine possibile. In particolare, la telecamera diventa un server per definizione perché fornisce funzionalità che possono essere connesse e utilizzate. Diventa anche cliente di altre telecamere che utilizzano il protocollo Nexus. Lo vedo come un ulteriore elemento di differenziazione che ci consente di “esplorare” le funzioni Nexus per l’uso da parte delle telecamere stesse, fornendo accesso a un mondo completamente nuovo di possibilità.”

FLIR_Line_Ironbow.png

Elara-DX-6xx-Rx90-NEXUS-Bundle.png

Guarda il pacchetto FLIR Nexus e scopri come può migliorare la sicurezza perimetrale.

FLIR_Line_Ironbow.png

Un senso dello spazio

Un buon esempio è l'integrazione del radar. Fornendo il rilevamento dai radar come punti nello spazio (latitudine e longitudine), è possibile mostrarli su una mappa, puntarli con le telecamere o semplicemente fornire allarmi, un importante vantaggio nella sicurezza.

"Perché non creare una "finestra" da un video e far apparire gli oggetti nel mondo reale attraverso le coordinate di latitudine e longitudine", spiega Ignacio. "Richiedeva una matematica avanzata e una buona calibrazione per garantire l'accuratezza, ma l'utilizzo di Nexus significa che un bersaglio nel video diventa ora un bersaglio nel mondo reale, dove le cose accadono e hanno senso. Vedere un oggetto su una mappa significa vederlo davvero spostarsi verso di sé. Ha più significato.”

Aggiunge: "Nexus è il software... è il protocollo... è un modo di lavorare. È molto più di un traduttore, come alcune persone pensano, perché fornisce anche i geodati. Sicuramente, a volte un software esterno può fornire un miglioramento perché è possibile disporre di una mappa enorme che ospita tutti i video. Non stiamo cercando di sostituirla con Nexus, stiamo semplicemente cercando di migliorare l’esperienza utente in merito alla consapevolezza situazionale, che è un fattore enorme per il mercato della sicurezza in questo momento.”

Nexus fornisce un percorso chiaro per migliorare il monitoraggio in tempo reale e l'analisi dei dati, e FLIR ha adottato lo stesso approccio per un certo periodo di tempo.

"Nexus supporta una combinazione di comunicazione domanda e risposta insieme a un flusso parallelo di informazioni fornite in modo asincrono. Gli operatori di sistema ricevono quindi lo stato in tempo reale di qualsiasi cosa stia accadendo, il tutto grazie a Nexus e all'enorme quantità di informazioni che offre per ogni dispositivo. Ad esempio, Nexus fornisce il campo visivo della termocamera e la posizione della sua panoramica e inclinazione in tempo reale. Non è una capacità molto comune sul mercato, ma i creatori di Nexus quasi 20 anni fa erano visionari incredibili e potevano vedere le esigenze future del mercato odierno".

Certo, ci sono molti modi diversi per ottenere gli stessi risultati o allarmi, ma Nexus lo rende più facile.

“Per me, il valore non è molto legato al risultato, ma quanto sia facile ottenerlo”, afferma Ignacio.

Impatto globale

L'impatto che FLIR Nexus sta già esercitando sulla termografia e sulla sicurezza operativa in tutte le applicazioni globali è considerevole.

"Solo Nexus è in grado di fornire l'ampia gamma di funzioni richieste da tutti i diversi tipi di sensore", afferma Ignacio. “Gli algoritmi FLIR forniscono ai clienti immagini nitide e accurate, senza artefatti [caratteristiche indesiderate/spuurie] e che si adattano continuamente alla scena. È simile a un essere umano che modifica continuamente i valori per garantire che il sensore generi sempre l'immagine migliore. Nexus consente la configurazione delle impostazioni specifiche necessarie per il funzionamento di questi algoritmi.”

FLIR è uno dei pochi operatori di mercato che produce sensori e dispositivi per tutti i tipi di applicazioni, integrando l'imaging intelligente, le tecnologie termiche e visive e l'analisi avanzata per proteggere persone, risorse e operazioni, di giorno o di notte, in qualsiasi condizione. Il protocollo proprietario Nexus consente ai dispositivi FLIR di comunicare tra loro in tempo reale, fornendo una consapevolezza situazionale accurata.

Ignacio conclude: "Oggi sono disponibili numerose opzioni per l'analisi. Tuttavia, chiediti se l'analisi aiuta davvero a proteggere il tuo perimetro, o se semplicemente generano allarmi fastidiosi che rendono la soluzione complessiva meno efficace? I nostri dispositivi abilitati Nexus aiutano a creare una soluzione semplificata a un costo inferiore, garantendo al contempo che le informazioni fornite all’operatore siano pertinenti e accurate.”

Articoli correlati

Che cos'è FLIR Nexus e perché è importante?

Read more
Back to top