Ridurre i costi energetici eliminando le perdite nascoste

L'attuale impennata dei costi energetici può avere un impatto enorme sui profitti di un'azienda, specialmente per i produttori che si affidano a sistemi ad aria compressa e vuoto, o utilizzano gas come l'anidride carbonica nel loro processo di produzione. Quando fuoriescono delle perdite da questi sistemi, è come se anche il denaro uscisse insieme all'aria. Quindi, poter vedere le perdite del sistema, individuare la fonte e persino calcolare la perdita di energia con un sistema di rilevamento è un elemento rivoluzionario. 

FLIR Si-Series include termocamere acustiche per il rilevamento delle perdite: la soluzione perfetta per individuare le perdite pressurizzate nei sistemi ad aria compressa, i guasti nei sistemi di aspirazione e le perdite di CO2. Che tu scelga Si2-Pro, Si2-LD, Si124-LD Plus o qualsiasi altra termocamera Si-Series, le nostre telecamere leggere con una sola mano possono aiutarti a identificare perdite di efficienza e potenziali guasti fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali e con una formazione minima.

Scopri come funziona

Trova le perdite e analizza i risparmi energetici

FLIR Si2-LD e Si2-Pro

L'utilizzo di FLIR Si-Series nella normale routine di manutenzione contribuisce a ridurre i costi energetici e a posticipare la spesa per l'installazione di nuovi compressori.

Visualizza prodotto

 

In che modo il rilevamento delle perdite acustiche con la FLIR Si2-Series può avvantaggiare il tuo settore

Perché il rilevamento di immagini acustiche?

L'aria compressa può avere un costo ridotto, ma la potenza necessaria per far funzionare i sistemi difettosi no. Rilevando tempestivamente le perdite attraverso i sistemi di rilevamento e i sensori, gli equipaggi degli impianti hanno l’opportunità di prevenire ulteriori sprechi energetici e possono programmare le riparazioni piuttosto che rischiare di interrompere le operazioni per sostituire un intero sistema.

Il rilevamento delle perdite con un imager acustico porta a una maggiore efficienza energetica e a costi ridotti, non solo per le riparazioni dei sistemi di aria compressa e di vuoto, ma anche per i costosi gas speciali che potrebbero fuoriuscire durante il processo produttivo. Gli imager acustici FLIR Si-Series possono calcolare il risparmio energetico mentre sei ancora sul campo, così puoi vedere istantaneamente quanto tempo impiegherai per ottenere un ritorno sul tuo investimento

Le termocamere acustiche FLIR Si-Series utilizzano il machine learning per distinguere le altre caratteristiche del modello sonoro creato dalle perdite dallo sfondo. È lo stesso modo in cui si distingue tra un'armonica e una campana che suona la stessa nota. Combinando questa caratteristica con la possibilità di vedere effettivamente la perdita su uno schermo, i tecnici possono individuare quasi istantaneamente la posizione della perdita.

 

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Contenuti correlati

Caso applicativo

Il rilevamento tempestivo delle perdite d’aria nascoste previene gli incidenti gravi e consente di risparmiare sui costi in uno stabilimento farmaceutico

Read more
Caso applicativo

Scoprire le perdite d’aria nascoste in tempo migliora la produttività e la competitività nel settore automobilistico

Read more
Whitepaper

Come gli impianti di produzione accelerano l’ispezione con l’imaging acustico

Read more
Caso applicativo

Rilevamento delle perdite nei sistemi ad aria compressa: un caso di studio sul successo di Air Power East con la telecamera acustica FLIR Si124

Read more
Caso applicativo

Riduzione delle emissioni di anidride carbonica con un rilevatore acustico di perdite d’aria

Read more