Mantieni le apparecchiature ad alta tensione in condizioni ottimali

Con le apparecchiature elettriche ad alta tensione (HV), la scarica parziale (PD) rappresenta una minaccia invisibile che può danneggiare le infrastrutture critiche. Se non viene rilevata, la PD, come l’arco elettrico, la corona e la scarica superficiale, può rischiare di causare interruzioni dell’alimentazione, con conseguenti riparazioni di emergenza. Queste riparazioni possono ammontare a milioni di dollari per le sedi remote e sono più costose rispetto alle riparazioni pianificate.

Gli addetti alla manutenzione stanno ora iniziando a utilizzare l’imaging acustico per individuare le scariche parziali trovando la loro firma acustica anche prima che l’apparecchiatura si guasti. La FLIR Si-Series include una gamma di telecamere acustiche per il rilevamento delle scariche parziali in sistemi ad alta tensione. Queste telecamere leggere e utilizzabili con una sola mano combinano l’elaborazione avanzata del segnale con l’IA, per rilevare e riconoscere automaticamente le PD fino a 10 volte più velocemente rispetto ai metodi tradizionali con tempi di formazione minimi.

 

FLIR Si2-PD e FLIR Si2-Pro

Rileva le scariche parziali in impianti ad alta tensione

Esegui ispezioni senza contatto in modo efficiente e sicuro con FLIR Si2 per il rilevamento PD, o con la versatile FLIR Si2-Pro, che non solo rileva PD, ma fornisce anche il rilevamento acustico delle perdite per identificare le perdite pressurizzate nei sistemi ad aria compressa, i guasti nei sistemi a vuoto e le perdite di CO2.

Scopri come funziona l’imaging acustico

Perché l'imaging acustico per il rilevamento parziale delle scariche

Individua rapidamente le scariche parziali

Le telecamere acustiche FLIR Si-Series offrono soluzioni avanzate basate sul suono per il rilevamento e l’analisi di problemi industriali come guasti, deterioramento e difetti, inclusa la scarica parziale. Sorprendentemente, le anomalie sonore generate dalla scarica parziale spesso precedono gli aumenti di temperatura rilevabili dalle telecamere. Ciò garantisce un ulteriore livello di rilevamento precoce per potenziali guasti futuri.

Anche se non è insolito sentire ronzii o brusii vicino alle linee elettriche, la scarica parziale non viene generalmente percepita dall’udito umano, il che la rende eccezionalmente difficile da individuare. Questo vale soprattutto negli ambienti di lavoro rumorosi con livelli elevati di rumore di fondo. Utilizzando una telecamera acustica palmare, simile a una termocamera, gli utenti possono scansionare un’area e visualizzare la posizione precisa degli ultrasuoni generati dalla scarica parziale sull’immagine digitale dei componenti ispezionati, indipendentemente dal fatto che i suoni siano inudibili o nascosti dai rumori di fondo.

Diagnostica delle scariche parziali — Essenziale per la manutenzione predittiva

L’identificazione delle scariche parziali è una componente indispensabile di una strategia efficiente di monitoraggio basato sulle condizioni (CBM) o di manutenzione predittiva (PdM). Il rilevamento precoce della scarica parziale è fondamentale in quanto riduce al minimo i potenziali danni agli isolatori e riduce significativamente il rischio di guasti alle apparecchiature, di conseguenza, mitigando i tempi di fermo.

Raggiungi il ROI rapidamente

La logica finanziaria per affrontare proattivamente la scarica parziale è semplice: si dimostra un approccio molto più accessibile e meno dirompente per identificare e affrontare i problemi di scarica parziale, pianificare strategicamente i tempi di fermo programmati, nonché effettuare le riparazioni e le sostituzioni necessarie per isolatori e componenti elettrici.

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Dal centro di scoperta

Caso applicativo

Garantire la sicurezza nelle vasche sotterranee con l'imaging acustico

Read more
Caso applicativo

Riduzione delle perdite di energia e miglioramento della sicurezza nella produzione di vetro con l'imaging acustico

Read more
Nota tecnica

Perché la qualità dei microfoni è più importante della quantità nelle termocamere acustiche

Read more
Caso applicativo

Rileva e dai priorità alle perdite d'aria dei freni ferroviari con FLIR Si1-LD

Read more
Caso applicativo

Migliora l'efficienza dei ripari per la manutenzione dei binari con la termocamera acustica FLIR Si2-Pro

Read more
Caso applicativo

Dietro le quinte: Come la tecnologia di imaging acustico aiuta l'opera nazionale finlandese e il balletto a funzionare senza problemi

Read more
Caso applicativo

Rilevamento delle perdite nei sistemi ad aria compressa: un caso di studio sul successo di Air Power East con la telecamera acustica FLIR Si124

Read more
Caso applicativo

Scoprire le perdite d’aria nascoste in tempo migliora la produttività e la competitività nel settore automobilistico

Read more