Costruire meglio, più forte, più sicuro

L'industria automobilistica investe più nella ricerca e sviluppo rispetto a qualsiasi altro settore, con l'obiettivo di produrre veicoli più efficienti, più sicuri e con prestazioni più elevate. Nello studio di nuovi progetti o nella sperimentazione delle nuove tecniche di produzione additiva per la componentistica, i ricercatori si affidano all'imaging termico ad alta risoluzione per catturare le immagini e i dati di cui hanno bisogno.

Convalida le decisioni di progettazione con i dati termici

Uno dei fattori fondamentali del successo nell’industria automobilistica è la capacità di presentare sul mercato nuovi modelli il più rapidamente possibile. La termografia, soprattutto con unità ad alta velocità, consente agli ingegneri automobilistici di migliorare i progetti dei sistemi air bag, validare l’efficienza dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento, quantificare l’impatto della temperatura sull’usura degli pneumatici e molto altro ancora.
automotive-rnd-thermal-data.jpg

Individuare facilmente l'esatta posizione di un guasto

Distinguere il componente che funziona da quello guasto, può essere un processo distruttivo, in quanto i tecnici spesso sono costretti a smontare i sistemi per stabilire l'origine del malfunzionamento. Le termocamere forniscono un metodo affidabile, accurato e senza contatto per individuare l'esatta origine di un guasto, mettendo i tecnici in condizione di lavorare immediatamente sulla soluzione.
T540-non-contact-measurements.jpg

La soluzione giusta sul banco di prova

A differenza delle termocoppie o dei pirometri ottici, una termocamera può misurare migliaia di punti di temperatura di un soggetto, mostrando la caratteristica termica completa di un circuito stampato da installare in un veicolo. Abbinati ad un software di analisi avanzato, i kit da banco FLIR offrono una soluzione completa per i test in ambito automobilistico.
Per saperne di più
ets-application-2.jpg

Contenuti correlati

Download

Di quali strumenti hai bisogno sul tuo banco da lavoro?

Read more
Caso applicativo

Termocamere ad alta velocità: quando serve rapidità

Read more
Caso applicativo

La termocamera FLIR ad alta risoluzione porta la scienza sui tracciati per corse automobilistiche

Read more