Industria mineraria

Garantire il tempo di attività attraverso il monitoraggio delle condizioni

Nell'impegnativo settore minerario, mantenere i tempi di attività e garantire la sicurezza sono fondamentali. Dall'identificazione precoce dei problemi delle apparecchiature alla salvaguardia dei siti minerari, tecnologie avanzate come la termografia e l'imaging acustico consentono alle compagnie minerarie di individuare i problemi nelle prime fasi, prima che le apparecchiature vengano compromesse o distrutte e prima che si verifichino costosi incidenti.

Rilevamento in tempo reale delle perdite di liquido

I processi minerari spesso implicano l’uso di sostanze chimiche pericolose e costose. Individuare piccole perdite di liquidi in grandi siti minerari può essere difficile con i metodi tradizionali. Le termocamere identificano rapidamente le differenze di temperatura, consentendo agli operatori di individuare le perdite in pochi secondi. Le termocamere acustiche rilevano anomalie sonore associate a perdite, anche in ambienti rumorosi, offrendo un ulteriore livello di rilevamento.

Prevenire i guasti alle apparecchiature e migliorare la sicurezza sul posto di lavoro

Le attrezzature minerarie come pneumatici, tubi e nastri trasportatori sono soggette a usura. Le ispezioni regolari sono essenziali per garantire affidabilità e sicurezza. La termografia evidenzia le variazioni di temperatura, identificando componenti surriscaldati o potenziali guasti. L'imaging acustico rileva pattern sonori irregolari, come quelli causati da cuscinetti difettosi o macchinari disallineati, consentendo un intervento precoce.

Combatti l'estrazione illegale con la sicurezza avanzata

La termografia migliora la sicurezza mineraria offrendo la sorveglianza delle proprietà 24 ore su 24. Le immagini a infrarossi identificano gli intrusi più rapidamente e con una precisione molto maggiore rispetto ad altri metodi di sicurezza.

Soluzioni FLIR per il settore minerario

La termografia è uno strumento potente per rilevare anomalie legate alla temperatura e l'imaging acustico per l'industria mineraria la integra concentrandosi sul suono. Convertendo le onde sonore in dati visivi, l'imaging acustico aggiunge un'altra dimensione al monitoraggio delle condizioni, offrendo informazioni che funzionano in armonia con l'imaging termico.

• Rilevazione perdite di gas: Le termocamere acustiche possono identificare le perdite nelle condutture pressurizzate visualizzando le anomalie sonore.
• Rilevazione di guasti elettrici: Rileva problemi come archi elettrici o scariche corona nei sistemi ad alta tensione.
• Monitoraggio meccanico dei guasti: Individua problemi come vibrazioni anomale o guasti ai cuscinetti nei macchinari rotanti.
L'integrazione dell'imaging acustico e termico offre agli operatori minerari un quadro più completo dello stato di salute delle loro apparecchiature, contribuendo a prevenire guasti e ridurre i tempi di inattività.

L'obiettivo FLIR FlexView™

Progettato per migliorare l'efficienza operativa, l'obiettivo FLIR FlexView™ consente di acquisire immagini in modo rapido e accurato durante le ispezioni. Con la semplice pressione di un pulsante, gli obiettivi FLIR FlexView a doppio campo visivo (DFOV) consentono di passare tra obiettivi ampi e stretti in un secondo. Utilizza il campo largo per spazi ristretti e contesto del soggetto e passa al campo ristretto per posizionare più pixel sul soggetto.

FlexView garantisce precisione in ogni immagine, sia che si tratti di ispezionare macchinari, monitorare perdite o migliorare la sicurezza.

flexview graphic-1.jpg

flexview graphic-2.jpg

flexview graphic-3.jpg

FLIR Thermal Studio Suite

Che tu stia lavorando con una termocamera portatile, una termocamera acustica o una termocamera per la rilevazione ottica di gas (OGI), la soluzione migliore per organizzare e gestire i programmi di ispezione per il settore minerario è FLIR Thermal Studio Suite. Questo software in abbonamento offre le funzionalità organizzative e l'elaborazione avanzata necessarie per la manutenzione predittiva dei componenti critici, la risoluzione dei problemi del sistema e una maggiore produttività.

FLIR Thermal Studio Pro è un software desktop che offre elaborazione di immagini in batch, analisi avanzata delle immagini e accesso a FLIR Route Creator: una funzione che consente agli utenti di creare la propria mappa di ispezione e scaricarla su una termocamera FLIR con Inspection Route abilitato.

FLIR Ignite

Abbinato al servizio cloud FLIR IgniteTM per il backup diretto delle immagini, il software FLIR Thermal Studio garantisce una raccolta accurata dei dati che aiuta gli addetti alla manutenzione predittiva a individuare i problemi prima che causino guasti critici.

Termocamere palmari

Telecamere acustiche

Termocamere fisse

Strumenti elettrici

Software

L'innovazione in azione

Caso applicativo

FLIR consente il rilevamento in tempo reale delle perdite di liquidi nel settore minerario

Read more
Caso applicativo

La soluzione di sicurezza FLIR aiuta a combattere l'attività estrattiva illegale

Read more