Ispezioni termografiche: più di un semplice requisito di conformità

Con il rilascio della NFPA 70B 2023 da parte della National Fire Protection Association, molti elettricisti e professionisti della manutenzione hanno iniziato a includere la termografia nelle ispezioni delle apparecchiature di routine.

Anche se è sempre una scelta intelligente stare al passo con i requisiti di conformità, la realtà è che aggiungere termocamere, software e soluzioni FLIR al tuo programma di monitoraggio delle condizioni aumenterà i tempi di attività, contribuirà a proteggere la salute e la sicurezza dei lavoratori e consentirà una forza lavoro più efficiente.

FLIR ha le soluzioni

In qualità di leader di mercato nelle soluzioni termografiche, software di analisi e sensori, FLIR è il tuo punto di riferimento unico per gli strumenti che ti aiutano ad andare oltre la conformità.

Con le nostre termocamere, gli strumenti di test e misurazione, i servizi cloud e il software, i clienti possono svolgere meglio il proprio lavoro, lavorando più velocemente, in modo più sicuro ed efficiente.

Comprendi l’importanza della manutenzione preventiva in ambito industriale

La manutenzione preventiva, a differenza della manutenzione reattiva, richiede una pianificazione avanzata intelligente, con ispezioni, attività e riparazioni programmate volte a prevenire i guasti alle apparecchiature prima che si verifichino. Scopri perché questo approccio sistematico è essenziale per ridurre al minimo i tempi di inattività imprevisti, prolungare la durata dei macchinari, ottimizzare l’efficienza operativa complessiva e mantenere i dipendenti al sicuro.

Le vite non possono essere sostituite. L'attrezzatura può.

La National Fire Protection Association (NFPA) NFPA 70B è un insieme di linee guida per la creazione di un programma efficace di manutenzione preventiva elettrica (EPM) comunemente utilizzato in impianti industriali, edifici commerciali e grandi complessi residenziali.

Nel 2023, la NFPA ha aggiunto un mandato per le ispezioni termiche ogni sei mesi per le apparecchiature elettriche critiche che potrebbero mettere in pericolo il personale. Un motivo principale del cambiamento è la sicurezza: la termografia consente agli ispettori di controllare le apparecchiature elettriche a distanza di sicurezza.

3 conclusioni principali

La guida aggiornata delinea le fasi specifiche che i programmi di ispezione devono seguire, comprese quelle che regolano l’uso della termografia per identificare le differenze di temperatura, note come “Delta T” o ΔT.

Per soddisfare le normative del 2023:

  • Gli ispettori elettrici devono accedere a una termocamera in grado di misurare il ΔT di componenti elettrici simili con carichi simili
  • Gli ispettori devono essere adeguatamente formati e qualificati per utilizzare la termocamera
  • Gli ispettori hanno bisogno di strumenti di reportistica appropriati per documentare i risultati, come richiesto, annotando in particolare il ΔT tra il loro target e un'area di riferimento

Soluzioni FLIR per ispezioni elettriche sicure