Rilevazione precoce incendi

Impianti di lavorazione del legno

Gli impianti di produzione forestale sono alcuni degli ambienti più soggetti a incendi nell'industria moderna, grazie all'uso di forni, asciugatrici, vasche di registro e macchinari alimentati da nastri trasportatori che espongono il legno a temperature elevate. Le condizioni asciutte e pesanti di polvere, l'accumulo di resina, le fluttuazioni del flusso d'aria e l'esposizione all'aperto aumentano esponenzialmente il rischio di punti caldi affumicati o di accensione completa.

I sistemi con sensore termico Flir forniscono un rilevamento precoce degli incendi per le operazioni forestali, contribuendo a prevenire l’accensione, proteggere le infrastrutture e migliorare i tempi di attività in ambienti ad alto rischio, dalle segherie ai depositi di biomassa.

Image of burning trees from the Pine Gulch Colorado fire

Gli incendi nel mondo reale mostrano perché il rilevamento precoce è importante

Le operazioni forestali continuano a subire perdite catastrofiche a causa di incendi, spesso senza preavviso.

  • Nel 2023, gli incendi in Cile hanno bruciato oltre 430.000 ettari, distrutto più di 1.180 abitazioni e costato al settore della cellulosa e della silvicoltura oltre 50 milioni di dollari in interruzioni.
  • I Vigili del Fuoco degli Stati Uniti hanno risposto a circa 110.000 incendi non residenziali solo nel 2023, con conseguenti danni materiali per 3,16 miliardi di dollari. Molti si sono verificati in siti di produzione e lavorazione del legno in cui sono presenti rischi di fornaci e essiccatori.
  • Secondo la NFPA, tra il 2017 e il 2021 è stata segnalata una media annuale di 36.784 incendi industriali o manifatturieri, che hanno causato oltre 1,5 miliardi di dollari in perdite dirette di proprietà.

Sia che la fonte sia un pianificatore di incendi errati, un dotto del forno che si spenge o un cumulo di biomassa lasciato incontrollato, questi incendi non solo danneggiano le apparecchiature, ma possono anche far deragliare la produzione per settimane o mesi, costare vite umane e persino fungere da catalizzatore per innescare incendi boschivi più ampi.

Two engineers inspecting machines in an automated wood processing facility

Le sfide per il settore includono

  • Trovare un sistema di rilevamento sufficientemente veloce e che fornisca una copertura sufficientemente ampia da soddisfare le esigenze degli ambienti forestali dinamici e degli impianti di produzione 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
  • Monitoraggio di forni e asciugatrici che operano con calore e umidità intensi, dove la combustione può iniziare internamente.
  • Monitoraggio dell'attrito generato da planer, motori e sistemi meccanici in presenza di polvere che può incendiarsi in pochi secondi.
  • Monitoraggio di aree di stoccaggio esterne e vasche esposte agli elementi, rendendole particolarmente zone di accensione imprevedibili.
  • Ritardi nella risposta alle emergenze che possono dare anche ai più piccoli punti caldi tempo sufficiente per innevare incendi devastanti.

Le soluzioni termiche Flir per il rilevamento precoce di incendi (EFD) risolvono questi problemi con il monitoraggio infrarosso contactless che rileva anomalie di calore ben prima che compaiano le fiamme, anche dietro pannelli, condotti o depositi. 

Prodotti per il rilevamento precoce di incendi

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.