Rilevazione ottica dei gas

Le termocamere Flir per la rilevazione ottica di gas (OGI) consentono di eseguire la rilevazione di gas infrarosso, individuando metano (CH4), esafluoruro di zolfo (SF6), idrocarburi e centinaia di altri gas industriali in modo rapido, accurato e sicuro, senza arrestare i sistemi. Queste termocamere consentono di scansionare rapidamente ampie sezioni di apparecchiature e di ispezionare aree difficili da raggiungere con i tradizionali strumenti di misurazione a contatto. Le telecamere OGI possono anche rilevare le perdite da una distanza di sicurezza, visualizzando questi gas invisibili come nuvole di fumo.

Presentiamo le termocamere Flir G-Series per la rilevazione ottica di gas

Visualizza i gas nocivi e le emissioni di composti organici volatili (VOC)

Che tu abbia bisogno di una risoluzione più elevata per vedere piccole perdite a distanza di sicurezza o che tu stia cercando un modo più conveniente per trovare fughe di metano invisibili, le più recenti termocamere di rilevamento gas di Flir offrono la sensibilità e le funzionalità necessarie per trovare rapidamente le fughe e lavorare in sicurezza. 


Flir ha ricevuto la convalida di terze parti della conformità delle termocamere GF-Series e G-Series ai seguenti standard di sensibilità.


Per le norme sul metano OOOOOa e OOOOOb NSPS stabilite da EPA:

Le apparecchiature per la rilevazione ottica di gas devono essere in grado di rilevare un gas che sia mezzo metano, mezzo propano a una concentrazione di 10.000 ppm a una portata ≤60 g/ora da un orifizio di un quarto di pollice di diametro.


Per l’Appendice K a 40 CFR Parte 60:

Le apparecchiature di rilevazione ottica di gas devono essere in grado di rilevare le emissioni di metano a una velocità di 19 g/ora, rilevare le emissioni di n-butano a 29 g/ora o le emissioni di propano a 22 g/ora e funzionare a una distanza di 2 metri con un delta-T di 5 °C in condizioni di vento calmo (≤1 metro/secondo).

Certificato EPA OOOOa e OOOOB e Appendice KRapporto sulla busta operativa FLIR OGI

Corsi di formazione su OGI e sul regolamento OOOOa

Vedere chiaramente le fughe di gas idrocarburi

Scansiona migliaia di connessioni alla ricerca di fughe di gas naturale (metano) e altri idrocarburi in modo rapido e sicuro utilizzando le termocamere Flir G-Series, evitando violazioni normative, multe e perdite di fatturato.
application-ogi-hydrocarbons-darker-2.jpg

Trova facilmente le fughe di gas SF6

Le termocamere Flir G306 possono esaminare gli interruttori automatici delle sottostazioni per rilevare eventuali perdite di esafluoruro di zolfo (SF6) a distanza di sicurezza da aree ad alta tensione, senza dover interrompere le operazioni.
application-ogi-sf6-darker.jpg

Individua le fughe negli impianti siderurgici

Le termocamere Flir G346 aiutano a proteggere i lavoratori e l’ambiente dai livelli tossici di monossido di carbonio (CO) eseguendo il rilevamento di gas infrarossi in modo rapido ed efficiente.
application-ogi-steelworks.jpg

Individua le fughe nei generatori raffreddati a idrogeno

L'imaging del gas tracciante, CO2, con una termocamera OGI G343 consente agli operatori di generatori raffreddati a idrogeno di individuare in modo efficiente le perdite di idrogeno.
application-ogi-hydrogencooled.jpg

Rileva fughe di R-124 nei compressori

L'impiego della tecnologia a infrarossi di Flir G304 consente il rilevamento precoce delle fughe di gas. Può aiutare a evitare interruzioni nelle operazioni, prevenire la perdita di prodotti deperibili e limitare l’impatto ambientale dei refrigeranti tossici.
ogi.jpg

Richiesta informazioni

Optin

Inviando l’utente accetta l’informativa sulla privacy e l’informativa sui cookie di FLIR.

Contatto - Rilevazione ottica di gas

Dal centro di scoperta

Caso applicativo

Rilevazione e monitoraggio delle perdite di metano presso le strutture di regolazione della pressione del GNL che utilizzano telecamere OGI Flir e IA

Read more
Nota tecnica

Quattro mesi su: Mitigazione del metano nell'UE—Dove siamo ora?

Read more
Caso applicativo

Rilevazione delle perdite di metano: In che modo EPA cambia in NSPS OOOOb e EG OOOOc influisce sulle normative e linee guida per le ispezioni OGI

Read more

Informazioni sulle dimensioni dei pixel del rilevatore OGI

Read more
Nota tecnica

La scienza alla base del rilevamento ottico di gas

Read more
Caso applicativo

Nuova soluzione intelligente attivata termicamente per la misurazione del livello nei serbatoi e il rilevamento delle perdite

Read more
Caso applicativo

La rilevazione ottica di gas aerea aumenta l’efficienza di ispezione e migliora la sicurezza

Read more