Nous pouvons vous aider à prendre le contrôle de votre énergie chez vous, grâce à une technologie d’imagerie thermique experte, de petite taille et facile à utiliser

Nous savons que beaucoup d’entre vous vont ressentir le froid, alors que les températures glaciales continuent de sévir en Europe cet hiver. Et face à l’augmentation constante des prix de l’énergie, il se peut que vous sollicitiez davantage votre chauffage central pour garder votre maison et votre famille au chaud. Mais quelle proportion de cette chaleur s’échappe de votre foyer sans que vous ne le voyiez ? La société de gestion intelligente du climat domestique tado° a examiné 80 000 foyers dans 11 pays européens entre décembre 2019 et janvier 2020 et a constaté les points suivants :

Au Royaume-Uni, une maison avec une température intérieure de 20 °C et une température extérieure de 0 °C perd en moyenne 3 °C après cinq heures

Et ce n’est pas tout. Les maisons britanniques perdent leur chaleur trois fois plus vite que celles de Norvège et d’Allemagne. Cela s’explique principalement par le fait que le Royaume-Uni possède le parc immobilier le plus ancien d’Europe, 36,5 % des logements ayant été construits avant 1945. Par conséquent, si vous vivez au Royaume-Uni dans une maison ancienne, vous êtes particulièrement exposé à l’effet combiné de la hausse des prix de l’énergie et des pertes d’énergie. Dans sa déclaration d’automne, le Chancelier Jeremy Hunt a prolongé l’aide gouvernementale destinée aux coûts énergétiques, mais à un niveau moindre, ce qui signifie que des millions de propriétaires seront toujours confrontés à des factures plus élevées. Par exemple, l’analyse de la déclaration d’automne par la BBC indique qu’à partir d’avril 20231, un F4 type au Royaume-Uni peut s’attendre à une hausse annuelle moyenne des coûts énergétiques de 3 000 GBP. Par conséquent, alors que la crise s’aggrave et que les températures baissent, il est difficile de ne pas avoir le sentiment de perdre le contrôle.

C’est le moment de prendre les devants

Bien que nous ne puissions pas contrôler la crise, Teledyne FLIR peut vous aider à prendre le contrôle de votre propre utilisation de l’énergie, maintenant et à l’avenir. FLIR conçoit et fabrique des caméras thermiques spécialement conçues pour les propriétaires, afin de vous aider à voir l’invisible. Vous pouvez ainsi identifier la chaleur qui s’échappe potentiellement des zones mal isolées et qui laissent passer les courants d’air de votre habitation.

« Une caméra thermique est un excellent outil qui permet aux propriétaires de trouver les voleurs d’énergie »

Mats Henriksson, directeur principal de la gestion des produits chez Teledyne FLIR, est convaincu que, même si nous ressentons tous la pression financière, nous sommes en mesure d’apporter des changements qui permettront de réaliser des économies d’énergie et d’argent, tout en soutenant les personnes et la planète : « Tout ce que vous pouvez faire en tant que propriétaire pour réduire les pertes d’énergie ne constitue pas seulement une solution bénéfique à court terme pour vous-même, vous contribuez également à la lutte difficile contre le changement climatique. ».

La première étape importante consiste à réduire la quantité d’énergie que votre habitation gaspille en raison d’une mauvaise isolation, de courants d’air et d’autres problèmes. « Une caméra thermique est un excellent outil qui permet aux propriétaires de trouver les voleurs d’énergie. Il peut s’agir d’une isolation inférieure aux normes ou manquante, d’erreurs de construction, de courants d’air indésirables, d’humidité ou de dégâts des eaux. Dans bien des cas, cela vous donne l’occasion de mieux comprendre les mesures à prendre avant que le problème ne s’aggrave, évitant ainsi des rénovations plus coûteuses », explique Mats.

Prenez le contrôle de votre énergie avec les caméras thermiques FLIR

La série FLIR ONE®: découvrez notre gamme de caméras thermiques leader sur le marché, spécialement conçue pour les propriétaires. Ces caméras thermiques abordables pour smartphone se branchent simplement sur votre téléphone ou votre tablette afin d’identifier et d’évaluer les pertes d’énergie avec rapidité, précision et clarté. Elles vous aident à prendre conscience des points faibles de votre habitation et à déterminer les endroits où vous devez concentrer vos efforts. Ces caméras fonctionnent avec l’application gratuite FLIR Home Inspect qui vous explique, étape par étape, comment inspecter votre habitation. Notre modèle de pointe FLIR ONE Edge Pro est compatible avec FLIR IgniteTM (notre système de stockage sécurisé dans le cloud). Vous avez ainsi la possibilité de télécharger instantanément des images et des vidéos dans le cloud, où vous pouvez éditer, organiser, stocker et partager vos découvertes. « FLIR ONE Edge Pro est la caméra mobile thermique-visible la plus polyvalente et la plus avancée à ce jour grâce à son facteur de forme détachable, conçu pour tenir confortablement dans la main », partage Chris Bainter, vice-président du marketing et du développement commercial chez Teledyne FLIR. La bonne nouvelle est qu’il n’a jamais été aussi facile d’inspecter votre habitation. « En plus de la nouvelle conception du matériel, Teledyne FLIR fournit davantage d’outils logiciels pour permettre aux utilisateurs nouveaux et non formés de réaliser des inspections thermographiques, de traiter les images et de créer des rapports. »

FLIR C5: cette caméra thermique qui ne nécessite pas de smartphone est particulièrement adaptée si vous vivez dans une propriété ancienne, avec des courants d’air, une isolation insuffisante ou manquante et des problèmes de plomberie. Avec sa caméra visuelle de 5 mégapixels et sa lampe de poche LED, elle vous aidera à traquer les problèmes cachés en toute facilité. Les images sont automatiquement téléchargées sur le cloud FLIR Ignite pour que vous puissiez les examiner, les organiser et les partager. 

Mats est convaincu qu’il n’est pas nécessaire d’être un expert pour résoudre certains problèmes. En effet, il est possible de remédier à bon nombre d’entre eux grâce à des solutions simples et peu coûteuses. « En tant que propriétaire, vous pouvez par exemple utiliser la caméra vous-même pour repérer une mauvaise étanchéité autour des fenêtres et des portes et trouver des infiltrations d’eau ou des problèmes d’isolation dans les murs. Il peut aussi s’agir d’une première étape avant de contacter un spécialiste si des zones à problèmes plus graves sont identifiées. » Armé de ces connaissances, vous serez surpris de constater les économies d’énergie que vous pouvez réaliser en effectuant de petits ajustements comme poser des bourrelets pour portes et fenêtres, des rideaux et des isolations manquantes. Chaque chose a son importance.

Alors, quel est le coût de cette technologie ? La gamme de caméras thermiques FLIR ONE commence à partir de 226,80 GBP (TTC), ce qui, bien que non négligeable, lorsque vous considérez les économies potentielles sur les années à venir, pourrait bien être le meilleur investissement que vous ferez cette année. Mats insiste sur le fait qu’elle vous permettra de faire des économies à long terme : « Pour les propriétaires, c’est un excellent moyen de déterminer les endroits où il est nécessaire d’apporter des améliorations. Face aux prix élevés de l’énergie et aux risques éventuels d’effectuer de mauvaises améliorations coûteuses, il s’agit d’un investissement relativement faible. La caméra peut également avoir beaucoup d’autres utilités dans la maison : repérer les tuyaux de chauffage dans le sol et les câbles électriques dans les murs et les plafonds, ou encore voir dans le noir lors d’une panne de courant. »

En pensant à long terme, il est bon de se rappeler que les maisons, neuves et anciennes, sont des structures vivantes, qui respirent. Elles se dilatent et se rétractent en fonction des changements de température, et par conséquent, le tissu de votre maison peut commencer à bouger et à se comporter différemment. Une maison neuve, par exemple, va se « tasser » avec le temps, ce qui peut retarder l’apparition de courants d’air, que vous ne remarquerez pas forcément au début. Et il en va de même lorsque les propriétaires effectuent des rénovations et des travaux de bricolage. Le caractère et les performances de votre logement changeront probablement au fil des ans. Il y a donc de nombreuses raisons d’envisager sérieusement d’investir dans une caméra thermique. Elle vous aidera à maîtriser vos dépenses énergétiques, maintenant et dans les années à venir.

Bienvenue dans une nouvelle ère de la maîtrise de l’énergie

La crise énergétique entraîne une prise de conscience mondiale des réalités de la perte d’énergie, non seulement pour des millions de propriétaires, mais aussi pour nous, chez FLIR. C’est pourquoi nous redoublons d’efforts pour vous transmettre les connaissances, les conseils pratiques et les solutions qui, nous l’espérons, vous donneront la confiance et les outils nécessaires pour prendre le contrôle de votre énergie et de vos finances, alors que la crise énergétique se poursuit.

Des gestes positifs dès aujourd’hui...

Trouvez le bon produit: etez un œil sur les caméras thermiques FLIR ONE Pro, FLIR ONE Edge Pro et FLIR C5 pour découvrir celle qui convient à vos besoins

  • Demandez des renseignements: une fois que vous avez sélectionné la caméra thermique de votre choix, cliquez sur « Demande de renseignements » sur la page du produit ci-dessus et nos experts FLIR vous feront parvenir des informations supplémentaires pour vous permettre de tirer le meilleur parti de votre nouvelle caméra.

 

Articles connexes

Note technique

Control Your Home Energy Bills with a Thermal Imaging Camera

Read more
Notions fondamentales

Introducing the New FLIR ONE Application for iOS

Read more
Notions fondamentales

Preparing A Home for Winter – Spot Issues with Thermal Imaging to Save on Heating Bills

Read more
Back to top